リアルタイムサーモグラフィによる食品・飲料の安全性向上


毎年、汚染された食品の摂取により約6億人が病気にかかっていると、世界保健機関(WHO)は報告しています。これらの数字の背後には、実際の家族、医療機関の受診、そして最も深刻な場合には命の喪失が含まれています。
食品製造においては、わずか数度の差が、安全な製品とコストのかかるリコールの分かれ目となり得ます。製造業者にとっては、わずかな温度逸脱であっても、不良バッチ、監査不合格、予定外のダウンタイム、ブランド評判の低下を引き起こす可能性があります。
課題は、温度が重要であることを理解することではありません。生産を減速させることなく、継続的に監視することです。そこで測定可能な運用価値を提供するのがリアルタイムサーモグラフィです。
調理、低温殺菌、冷却は、いずれのHACCP計画においても重要な管理点です。一定の加熱は微生物汚染を防ぐ最も効果的な方法の1つですが、高速生産ラインでは均一性の維持が難しく、わずかな温度変動でも早期に検知されなければ、すぐにより大きな問題へと発展します。
手動の抜き取り検査では、抜けが生じます。検査の合間には、気づかれないまま温度が変動することがあり、再加工や製品廃棄が必要になることがあります。
Flirのサーマルカメラとスマートセンサーは、ライン全体で、非接触で連続的な温度監視を提供します。単一点の確認ではなく、オペレーターはリアルタイムで熱分布の全体像を見ることができます。これにより、チームは次のことができるようになります。
サーモグラフィは、産業用途レベルの解像度と±2°Cの精度により、スループットを中断することなく、リアルタイムの確実な意思決定をサポートします。
手動サンプリングは労力を要し、ばらつきを生みます。サーモグラフィをHMIおよびSCADAシステムに直接統合することで、製造業者は定期的なサンプリングではなく、継続監視へと移行できます。温度データは、個別の手作業ではなく、より広範な制御システムの一部となります。
ある施設では、30分ごとの手動検査を、Flir A70 Compact Smart Sensor Thermal Cameraによる24時間体制の監視に置き換えました。その結果は以下のとおりです。
自動化は専門知識を置き換えるものではありません。チームが早期に対応できる洞察を提供し、安全性と運用パフォーマンスの両方を改善します。
食品加工施設は、高温、洗浄作業、狭いスペース、継続的な稼働など、要求が厳しい環境です。どんな技術もその現実の中で機能する必要があります。
Flir A70は、標準的な産業用プロトコルに対応し、MES、SCADA、プラントネットワークに直接接続されます。データは、すでに使用されているダッシュボードやレポートツールに流れ込み、エッジ側での分析により、出力を遅らせたりインフラの複雑性を増したりすることなく即時検証が可能となり、可視性とプロセス制御が強化されます。

温度逸脱は、製品不合格、再加工、ライン停止、コンプライアンス調査など、実際の運用上の影響を伴います。継続的な熱監視は、大量に影響が及ぶ前に早期に逸脱を発見することで、これらのリスクを低減します。主なメリットは以下のとおりです。
温度は単なる数値ではありません。重要な制御変数です。リアルタイムのサーモグラフィおよび可視カメラは、断続的な検査を継続的な検証に置き換え、製造のあらゆる段階でトレーサビリティ、文書化、信頼性を提供します。
熱を明確に可視化できれば、リスクを事後対応ではなく、事前に管理することが可能になります。今日のスピードが求められる食品・飲料業界では、この可視性は贅沢ではなく、運用上の保護手段です。
熱変動の防止は、製品、収益、ブランドの信頼性を守るだけでなく、何よりも人々を守ることにつながります。