サーモグラフィで害虫を検出する

サーマルイメージャーは、壁の中やその他の隠れた場所にいる害虫を発見するための、非侵襲的で人気が高まっているソリューションです。げっ歯類やスズメバチ、シロアリに至るまで、多くの住宅所有者や建物管理の専門家がサーマルイメージャーを活用して、巣の場所を迅速に特定し、殺虫剤などの化学物質を住宅周辺に散布するのを避けています。しかし、害虫の発見に成功するには、サーモグラフィに関するいくつかの重要な点を理解する必要があります。

壁を通して見る?

まず、一般的な誤解を解き明かしましょう。サーモグラフィで壁を通して見ることはできません。代わりに、サーマルカメラは、反対側で何かによって引き起こされる壁の表面の温度差を検出します。例えば、サーマルカメラでは壁の中を動き回るげっ歯類を直接検知することはできませんが、長時間にわたって熱を発して壁の外側を暖めたネズミの巣を検知することは可能です。詳細については、サーモグラフィは壁を通して見えるか?の記事をご覧ください。

パターンを探す

巣のような大きな熱源が明白でない場合、感応性サーマルカメラは、不規則な熱パターン、湿気、その他の侵入点を示す断熱材の欠損、壁の穴など、害虫の存在を示す損傷の兆候を検出できるかもしれません。どのパターンに注目すべきかを理解するには、訓練と実践が必要です。サーマル画像は解釈を誤りやすいため、正確な読み取りにはスキルが求められます。

以下の一般的な侵入者を見つけようとする際には、注意すべき指標があります。

シロアリ

termites-in-walls.jpg

シロアリの巣は、ホットスポット(左)として見える場合があり、また、シロアリのトンネルは高い湿気を含んでおり、サーマルカメラで検知することが可能です(右)。

シロアリは、巣、湿気、壁の損傷の証拠を探すことで見つけることができます。シロアリが家屋に侵入すると、消化過程で発生する熱を二酸化炭素の形で放出します。また、高い湿気を含む泥のトンネルを作り出し、壁や天井、床の表面に不規則な熱パターンを形成します。

げっ歯類

rodents-in-thermal.jpg

げっ歯類(左のポッサムのような動物)やその巣がサーモグラフィで確認できる場合があります。また、野生動物の活動によって、(右の画像のように)断熱材の欠損などの手がかりが残ることもあります。

げっ歯類やその他の野生動物は、サーモグラフィで検知可能な巣を作ることがあります。また、壁を損傷したり、断熱材を移動させたりして、サーマル画像で確認できるコールドスポットを作り出すこともあります。夜間に出現する夜行性動物は、完全な暗闇で動作するサーモグラフィで追跡することもできます。

スズメバチなどの社会性昆虫

hornet-nests-small.jpg

スズメバチの巣は、熱点としてサーマルカメラに現れます。

昆虫は冷血ですが、熱を発生します。スズメバチの巣、ミツバチの巣、その他の社会性昆虫の大きな群れの熱は、通常、サーマルカメラで検出するのに十分な熱を生成します。

何を探すか分かっていても、害虫は必ずしも明白であるとは限りません。一般的に、害虫問題が簡単に特定できない場合は、ITC(Infrared Training Center)でのトレーニングコースを受講するか、専門家に依頼することをお勧めします。

どのカメラが必要か?

必要なサーマルカメラは、害虫の状況によって異なります。大量の熱が発生している巣を探しているなら、FLIR ONE®FLIR Cxシリーズなど、初心者レベルのカメラで問題を見つけることができます。

シロアリを探していて、湿気による損傷の証拠を見つける必要がある場合は、FLIR Exxシリーズカメラなど、高解像度のソリューションが必要になるでしょう。

termite under floor.png

床下にあるシロアリの巣が、サーモグラフィで明らかになっています。

サーマルカメラは、害虫の検出から当て推量を排除し、検査官の作業時間を節約し、巣の正確な位置を特定するのを支援し、除去に必要な損傷量を最小限に抑えます。建築検査用のFLIRサーマルカメラソリューションの詳細については、こちらをご覧ください。

FLIR_Line_Ironbow.png

関連記事

How To

サーモグラフィで水漏れを検出する方法

Read more
アプリケーションストーリー

フリアーシステムズのサーモグラフィカメラで隠れた害虫を駆除

Read more
Back to top