赤外線カメラで測定できる距離は?

サーモグラファーからよく聞かれる質問は、「赤外線カメラで測定できる最も遠くの対象物は何か」ということです。この質問に対する答えは複雑ですが、基本的に測定できる距離はカメラの解像度と視野角(FOV)によって異なります。高解像度のカメラを使用すると、測定しようとしているターゲットのピクセル数が増え、離れた場所からでも精度が向上します。狭い視野(6°程度)は、遠くの物体を拡大し、遠距離のターゲットにより多くのピクセルを配置します。

サーマルカメラで温度を測定する場合は、ターゲットに少なくとも3 × ~3ピクセルを配置して、正確な測定をする必要があります。一般的な経験則は、測定しようとしている領域が、カメラのスポットサイズ測定ツールを超えていることを確認することです。ただし、ビューファインダーに何かが表示されるからといって、正確に測定できるわけではありません

ボールト-エルボー-ジョイント-JPEG-(プリント---300-dpi).jpg

測定するターゲットは少なくとも3 × 3ピクセルを配置し、カメラのスポットサイズ測定ツールを超えている必要があります。

ターゲットを正確に測定できるかどうかは、どのように知ることができますか? 詳細については、距離:サイズ比を理解するの記事内で、特定のサイズのターゲットからどれだけ離れているかを計算し、正確な温度測定値を取得する方法について説明しています。この計算には、ある程度の精神的な気配りが必要ですが、多くのアプリケーションでは、複雑な数学に煩わされる必要はありません。

距離とサイズの比率を計算することが重要なのはいつですか?また、省略できるのはいつですか?

遠隔アプリケーション

通常、次のタイプのアプリケーションには長距離測定が必要です。

  • 地上から屋根またはその他の高所の物体の点検
  • 電力線の監視
  • 変電所と送電線の監視
  • ドローンの監視とマッピング
  • ドローンのソーラーファームの点検
  • ターゲットに近づくと危険があったり、または現実的でない場合’の遠隔検査

これらのアプリケーションでは、カメラの距離とサイズの比率を計算して、ターゲット上に少なくとも3 × 3のピクセルを配置する必要があります。

その他のアプリケーション

通常、次のタイプのアプリケーションでは長距離測定は必要ありません

  • 家屋や建物内部の空気漏れ、絶縁の欠落などの点検
  • 湿気問題の検出
  • ブレーカーボックスまたはその他の家庭用配線の点検
  • 機器に接近することが安全であり現実的な状況での変圧器、モーターなどの監視
  • 車両のメンテナンスと修理
  • 3 × 3 ピクセル以上を埋めていることを容易に確認できる大きなターゲットの測定する場合

サーマルカメラのズーム機能を使用すると、ピクセルが拡大するだけで、小さなターゲットに対する測定能力が向上するわけではありませんので、ご注意ください。ターゲットが特に小さい場合は、近づいて測定するために必要なピクセルが少なくとも 3 × 3あることを確かめます。すべての安全注意事項に従い、安全ではない環境や機器には近づかないでください。

E95_サーマル_IR_0025_変電所-JPEG(Web - 72 dpi).jpg

ズーム機能では、小さなターゲットを測定する能力は向上しません。ターゲットに近づけない場合は、高解像度カメラや望遠レンズが必要です。

遠隔測定を行う必要があると決定した場合、どのような種類のサーマルカメラが必要ですか? アプリケーションに適さないサーマルカメラはどれですか?

初心者レベルのカメラ

「初心者レベル」という用語は、FLIR C3FLIR ONE、または低コストのExシリーズカメラなどの低解像度カメラを指す際に使用されます。これらのカメラは、ターゲットに近づくことができ、特に探している温度差が明白な場合の、特定のアプリケーションに最適です。特に正確な温度測定が重要なアプリケーションでは、低解像度のオプションを遠隔測定に使用しないでください。

遠距離測定用カメラ

FLIR TシリーズFLIR Exxシリーズのような高解像度のカメラは、遠隔測定に適しています。特に遠距離作業に適したカメラには、FLIR T840FLIR T860があり、遠距離からの小さなターゲットの温度測定用の望遠レンズオプションが含まれます。

距離:サイズ比の理解に関する記事をお読みいただき、遠隔で温度測定を行う際に知っておくべきことを完全に理解してください。

Related articles

Fundamentals

放射率はどのようにサーマルカメラに影響しますか?

Read more
Fundamentals

住宅検査によくある間違いを避けるためのサーモグラフィカメラのヒント

Read more
Back to top