不均一補正(NUC)とは何ですか?


不均一性補正を正しく行うと、画質が向上します。
なぜ赤外線画像が時々フリーズして、カメラがカチカチと音を立てるか不思議に思っても、心配する必要はありません。不均一性補正を実行しているだけです。その理由は何ですか?
不均一補正(NUC)は、シーンや環境の変化に伴って発生する検出器のわずかなドリフトを調整する役割を果たします。基本的に、カメラ自体の熱は、温度の読み取りを妨げる可能性があります。精度を向上させるため、カメラは独自の光学系から赤外線放射を測定し、その測定値に基づいて画像を調整します。NUCは、各ピクセルのゲインとオフセットを調整し、より高品質でより正確な画像を生成します。
NUCの間、カメラのシャッターが光学部と検出器の間に下りて、カチカチという音が鳴り、画像ストリームが一時的にフリーズします。シャッターは、検出器が自身を較正し、熱的に安定するためのフラットな基準ソースとして機能します。
これは、非冷却赤外線カメラで定期的に発生しますが、冷却赤外線モデルでも時々発生します。FFC(フラットフィールド補正)とも呼ばれます。
初回起動時に、カメラは頻繁にNUCを実行します。カメラが温まり、安定した動作温度に達すると、NUCの頻度が下がります。カメラの電源を入れてから約20秒後に赤外線画像を取得できますが、ほとんどのサーマルカメラは、最良の温度測定精度を得るために、安定した環境で少なくとも20分のウォームアップ時間を必要とします。
カメラは、NUCを自動的に実行しますが、重要な温度の測定または重要な画像の撮影を行う前に、手動でNUC機能を使用することもできます。これによって、最高の精度を確保することができます。
上述のように、NUCは温度の測定値を改善する上で重要です。NUCを実行しないと、不安定な温度測定結果が得られるリスクがあります。ほとんどのハンドヘルドカメラではNUCを無効にすることはできませんが、多くのオートメーションおよび科学用途向けユニットでは、NUCを自動モードから手動モードに設定することが可能です。これによって、ソフトウェア信号またはハードウェア信号を介して、カメラがNUCを実行するタイミングを正確に制御できるようになります。手動モードの設定方法については詳細をご覧ください。