Teledyne FLIRがINTERPOL(国際刑事警察機構)のドローン対策演習に参加


今日、境界セキュリティの脅威は、ワイヤーカッターを持って物陰にたたずむ侵入者だけではありません。さまざまなペイロードを積んで境界フェンスを真っ直ぐ飛行できる軽量無人空中システム(UAS)は、ゲームを完全に変えました。
そのため、民間や軍隊の警備員にとって、他に類を見ない困難な環境となっています。しかし、その課題は比類のないものではありませんでした。2021年9月、INTERPOLとノルウェー警察はオスロで3日間の演習を行い、安全な空域環境でドローン対策を評価しテストを実施しました。フリアーシステムズのデバイスは、テストで優れた性能を発揮し、競争力と信頼性の高いCounter UAS(C-UAS)ソリューションプロバイダーとしての地位をさらに確立しました。
ヨーロッパ、イスラエル、米国の法執行機関、学界、業界の専門家が集まり、ドローンとそのパイロットの検知、追跡、識別を通じて空港環境の安全性を確保するために、17のドローン対策をテストし評価を行いました。各対策は、法執行機関のドローン対策の選択、試験、評価のための欧州全体の枠組みの構築に重点を置く、欧州の資金援助を受けたProject Courageous(勇気あるプロジェクト)と協力して、設定された基準に基づいて評価され格付けされました。これらの評価の結果は、世界中の業界に新たな基準を打ち立てるでしょう。


「INTERPOLは、加盟国がドローンからの脅威に日々直面しているため、ドローン対策の侵害演習に率先して取り組んできました」、とINTERPOLのシニアモバイル フォレンジック スペシャリストであるクリストファー・チャーチ氏は述べました。「この技術は非常に新しいものです。人々は現在よりもはるかに多くを理解する必要があります。当社は加盟国や業界と協力して知識と専門性を拡大・強化し、適切な課題に適したソリューションを選択できるようにしています。」
ノルウェー警察主導の評価では、3日間にわたり、C-UASの受動的検知システム、レーダー、マルチセンサーシステム、対策措置のテストを行い、各カテゴリーでどの参加者が最高の技術を提供しているかを判断しました。
INTERPOLは、加盟国に空港、刑務所、重要なインフラ、およびオーバーフライトが禁止されている都市のセキュリティを保証する情報と手段を提供する資産と知識をプールすることが目的である、と述べています。
FLIR C-UASソリューションは、あらゆるカテゴリーで優れていることが広く認識されています。FLIR C-UASソリューションはドローンの脅威を検知、特定、位置特定、追跡するための実績のあるツールとして確立されています。
FLIRのレーダーおよびEO/IRマルチセンサーデバイスは、ドローンの検知、識別、位置特定、追跡に、赤外線、可視性、レーダー技術における最高技術を使用して、信頼性の高い結果を提供します。FLIRのCameleonプラットフォームとの統合により、これらの検知ソリューションと実績あるパートナー企業の高度なC-UAS軽減技術を組み合わせることで、脅威を排除し、重要資産の安全性を確保することができます。
結論は簡単です。増え続けるドローンの脅威に対応するには、セキュリティ担当者が可能な限り最高のセンサーを使用して、作業を完了することが不可欠です。オスロで行われたINTERPOLとノルウェー警察の対策試験の結果、Teledyne FLIRは、C-UASの世界的リーダーとしての地位を確立しました。
関連記事:暗視カメラとは?赤外線カメラとの違いや活用シーンの紹介記事はこちら