輻輳管理とマッピング
渋滞は、多くの人々が毎日利用する道路で避けられないものです。事故が信号間の中断や調整を引き起こすかどうかは最適化されておらず、結果として輻輳がカスケードし、長期間続く可能性があります。
Acyclicaは、自治体が短時間に費用効率の高い方法で渋滞を確認および管理できるようにします。

信号管理
Acyclicaは、信号機のタイミングを最適化するための高性能な交通エンジニアリングツールを提供しています。Acyclicaの タイミング計画解析レポートを使用することで、 現在のタイミング計画と改善の余地を分析することができます。それらの調査結果を近隣の都市や自治体の結果と組み合わせることで、ICMPを含めて地域全体で信号機のタイミングを最適化できます。

交差遅延解析
Acyclicaは、高速道路、一般道路、交差点などの渋滞測定の精度を向上させるために設計された高度なアルゴリズムを開発しました。このようなリアルタイムの歴史的なツールにより、あらゆる道路における詳細な渋滞解析を簡素化できます。ユーザーはアプローチや動きによって簡単に計算できます。
これらのツールは、Acyclicaの信号タイミングモジュールの一部であり、既存のインフラの効率性を向上させるための分析を、さらに構築することなく提供します。

ルートおよびセグメント遅延分析
Acyclicaの走行時間アルゴリズムは、ルートの各セグメントの走行時間に関する洞察を提供します。ユーザーは、数回のクリックで、曜日ごとのルートの遅延を計算したり、ストップバーからストップバーまでの移動時間を報告したり、過去数か月間の曜日を比較したりできます。

原産地分析
交差点または都市全体にわたるトラフィックフローパターンを確認するには、出発地(O-D)分析を使用します。O-D分析は、人々が行きたい場所の理解に基づいて都市の道路を最適化するための効果的なツールです。また、このようなツールによってもたらされる情報は、新ルートの計画、道路の拡張、信号機のタイミングの検討などにも役立ちます。

移動先ツールを使用して、24時間365日、回転数と回転率を監視します。