BESSサイトオーナーがFlirサーモグラフィソリューションを必要とする理由
BESS施設へのリスクを軽減するために、Flirは、サイトの規模と複雑さに合わせてカスタマイズ可能な最先端のサーモグラフィカメラを提供し、統合を容易にするオープンプラットフォームを提供し、高度な熱分析と潜在的なホットスポットのアラームのための組み込みソフトウェアが含まれています。

バッテリーエネルギー貯蔵システム
バッテリーエネルギー貯蔵システム(BESS)は、今日のエネルギーインフラに不可欠なコンポーネントであり、電力の貯蔵と分配を促進し、需要と供給を効果的にバランスさせ、送電網の安定性を確保します。通常、これらのバッテリーシステムはバッテリーセルのスタックを含む大型の屋外コンテナに収容され、各世代で安全性・安定性・信頼性がより高まっています。
ただし、依然として火災につながる可能性がある重大な温度変動の可能性はあります。火災に先立つ損傷や故障の兆候を検出するよう設計された熱センサーシステムと同様に、警戒が不可欠です。

バッテリー現場のオペレーターは、バッテリーセルの温度が急激に上昇して他のセルに拡散し、火災や有害ガスの放出につながる可能性がある熱暴走を特に懸念しています。これらのユニットはぎっしり詰まっているため、故障、損傷、または衝撃により一箇所が過熱するだけで、ユニット内に壊滅的な連鎖反応が発生し、数日間続く可能性がある火災ですべての資産が一掃されることがあります。

2024~2025年に発生したBESS施設での一連のインシデントは、熱暴走の堅牢な監視の基本的要件を強調しています。たとえば、2025年1月、カリフォルニア州サンタクルーズ近郊のヴィストラ社のエネルギー貯蔵施設で大規模な火災が発生しました。
火災は有毒ガスを放出し、1500人の住民が避難を余儀なくされました。そして、リチウムイオン電池の性質により消火は困難な作業でした。リチウムイオン電池は水と接触すると爆発し、高温で再燃する可能性があるためです。BESS火災で放出される可能性のある有毒ガスにはフッ化水素ガスが含まれ、米国疾病管理予防センターは目、鼻、口、喉、肺に対する刺激物として指定しています。
BESS施設へのリスクを軽減するために、Flirは、サイトの規模と複雑さに合わせてカスタマイズ可能な最先端のサーモグラフィカメラを提供し、統合を容易にするオープンプラットフォームを提供し、高度な熱分析と潜在的なホットスポットのアラームのための組み込みソフトウェアが含まれています。