データセンターの運用に不可欠な多くのシステムは、障害が発生する前に加熱されます。温度は、エネルギー消費と機器の動作の重要な指標です。そのため、サーモグラフィカメラで電気および機械システムを連続的に監視することは、電力消費を増加させる障害や、電気システム、冷却機器、またはコンピューティングハードウェアの障害につながる可能性のある障害を見つけるのに最適です。

継続的なモニタリング
データセンター向けサーモグラフィソリューション
データセンターのメンテナンスチームは、顧客や企業が頼りにしている重要なリソースの保護に大きく貢献しています。幸いなことに、彼らは大きな問題になる前に早期に問題を発見することを可能にする秘密兵器を持っています。Flirサーモグラフィ。

アップタイムを維持するという課題
データセンターの稼働時間保証はますます複雑になっています。非常に多くの機械、電気、電子インフラが1つの屋根の下にあり、過熱は、インフラがエネルギーを効率的に使用していないだけでなく、過熱がサーバーの完全なシャットダウンを引き起こし、世界中のユーザーに影響を与え、データや機器の損失さえも引き起こす可能性があるため、大きな懸念です。
重要なシステムの24時間365日のモニタリング

HVACおよび冷却システム
データセンターをスムーズかつ効率的に稼働させるには、完全に空冷された状態が必要です。データセンターは通常、ホットアイル/コールドアイルのレイアウト原則を使用しています。サーバーラックは通路に並んでおり、前面が互いに向いています。コールドアイルは、フリーアクセスフロアの底部からコンピュータールーム空調(CRAC)ユニットから直接冷気が入ります。冷気はラックのサーバーを冷やします。一方、サーバーの背面は、ホットアイルの熱気を放出し、その後CRACユニットに戻ります。

早期火災検知
データセンターの火災は比較的まれですが、壊滅的な影響をもたらす可能性があります。データセンターには火災報知器や消防システムが装備されている場合がありますが、火災が始まると、資産の損傷はほぼ確実です。固定式サーモグラフィカメラは、点火前にホットスポットを特定し、資産が損傷したり安全が損なわれたりする前に全面的な破壊的な火災を避けるために早期の警告応答を提供できます。
早期火災検知の詳細


物理的セキュリティ
サーマルカメラは、データセンターの物理的な境界を不要な侵入者や侵入者から保護するのに役立ちます。これらのシステムは、明るい雨、霧、煙、完全な暗闇など、ほとんどの悪天候で見られる高コントラスト、高分解能、および長い検出範囲を提供します。ビデオ分析と統合すると、リモートオペレータは、アラーム検証と侵入者の識別を改善するために、赤外線および可視ビデオストリームを確認できます。