早期火災検知

木材加工施設

森林製品施設は、窯、乾燥機、貯木槽、および木材を高温にさらすコンベヤ供給機械などを使用するため、現代の産業で最も火災が発生しやすい環境の一つとなっています。乾燥した粉塵の多い条件に加え、樹脂の蓄積、変動する空気流、屋外への暴露も加わり、スモールダのホットスポットや完全な発火のリスクが指数関数的に増加します。

Flir熱センサーシステムは、林業の操業に早期の火災検知を提供し、製材所からバイオマス貯蔵ヤードまで、リスクの高い環境での着火の防止、インフラの保護、稼働時間の改善を支援します。

Image of burning trees from the Pine Gulch Colorado fire

現実世界の火災が早期発見が重要な理由を示す

林業では、しばしば前触れのない火災による壊滅的な損失を被り続けています。

  • 2023年、チリの山火事は43万ヘクタール以上を燃やし、1,180軒以上の家屋を破壊し、パルプと林業部門に5,000万米ドル以上の損害をもたらしました。
  • 米国の消防署は、2023年だけでも約11万件の非住宅建築火災に対応し、31億6000万ドルの物的損害をもたらしました。多くは、窯や乾燥機の危険が存在する製造現場や木材加工現場で発生しました。
  • NFPAによると、2017年から2021年の間に、年間平均36,784件の産業火災または製造火災が報告され、15億ドル以上の直接的な財産損失を引き起こしました。

原発が誤火の計画者であれ、スモルダリングキルンダクトであれ、バイオマスパイルが放置されている場合でも、これらの火災は設備を損傷するだけでなく、数週間から数ヶ月生産を脱線させ、命を奪い、さらにはより広い山火事を引き起こす触媒として作用することもあります。

Two engineers inspecting machines in an automated wood processing facility

業界にとっての課題には、次のようなものがあります。

  • ダイナミックな林業環境と24時間365日稼働する生産施設における需要を満たすために、十分な速度と十分なカバレッジを持つ検出システムを見つける必要性。
  • 燃焼が内部で始まる可能性がある、激しい熱と湿度の下で動作する窯と乾燥機を監視する必要性。
  • わずか数秒で発火する可能性のある粉塵の中で、プレーナーミル、モーター、および機械システムによって発生する摩擦を監視する必要性。
  • 特に予測不可能な発火ゾーンとなる、屋外の保管エリアやエレメントに曝されているバットを監視する必要性。
  • 小さなホットスポットが雪だるま式に壊滅的な火災に陥るのに十分な時間を与えないための迅速な緊急対応。

早期火災検知(EFD)用のフラー熱ソリューションは、パネル、ダクト、または貯蔵パイルの背後であっても、炎が現れる前に熱異常をかなり検出する非接触型赤外線監視でこれらの問題を解決します。 

早期火災検知用製品

お問い合わせ

Optin

送信することにより、フリアーシステムズのプライバシーポリシーおよびクッキーポリシーに同意したものとみなされます。