赤外線トレーニングコース ITC

ITC(Infrared Training Center):

赤外線トレーニングセンターとは?


Infrared Training CenterITCは、FLIRが世界約50か国で展開する赤外線・サーモグラフィの国際的トレーニング機関です。基礎から実務レベルまで体系的に学べる講座を提供し、赤外線計測の正しい知識、撮影技術、診断スキルを習得できます。
講師は国際資格を持つサーモグラフィの専門家で、実務に即したハンズオン形式のトレーニングが特徴です。さらに、ITCはISO 9001 認証を取得しており、教育・トレーニングの品質が国際基準で保証されています。

itc-cert-card-2.jpg

ITC レベル1

Level 1 コースは、サーモグラフィを業務で初めて使用する方向けの入門基礎実践コースです。修了することで、国際的に認められた Level 1 サーモグラファー として実務に活かせる確かなスキルを身につけることができます。

ITC レベル1 開催予定日

  • 2026年7月27日(月)~30日(金):受付中
  • 2026年11月9日(月)~13日(金):受付中

定員  :5名 
開催場所:東京 品川付近 
※ご入金確認後、詳細をお知らせいたします。
申込方法:右側のフォームに必要事項をご記載ください。
担当者より5営業日以内に詳細情報をお送りさせていただきます。

 

レベル1トレーニング内容

赤外線サーモグラフィ入門使用、熱画像の解釈、熱科学の基礎、熱画像の解析技術、基本的な熱伝達の理解、定性的解析と定量的解析、電磁スペクトル、赤外線測定技術、放射エネルギーの交換、空間分解能

 

受講料(価格はすべて税別)

ITCレベル1:198,000円(税別)

受講料お振込後のキャンセルについて:受講料をお振り込みいただいた後のキャンセル(返金)はできません。1年以内に開催される同じセミナーに「振替受講」は可能です。

ITC_japan_process.png


ITC レベル2 

本コースでは、既存の赤外線技術に加えて、測定限界や必要な撮影距離、窓材の扱い、風の影響など、精度確保に必須となる実践的な知識を習得します。レベル1の基礎にさらに応用力が加わり、あらゆる現場で正確なデータ取得が可能になります。これから赤外線カメラを扱う方を指導する立場の方にも最適な内容です。

 

受講料(価格はすべて税別)

ITCレベル2:198,000円(税別)

ITCレベル2を受講するためには、ITCレベル1を取得している必要があります。1回:25,000円(税別)

 

開催予定日
2027年以降に開催予定

 

トレーニング詳細

熱化学の応用、『赤外線科学、波長帯』、エネルギー保存(第一法則)、プランクの法則、熱伝達の方向(第二法則)、ヴィーンの法則、『温度変化、熱容量』、『ステファン、ボルツマンの法則』、『白熱、相変化、潜熱』、『放射熱交換、黒体、灰色体』、『実体、大気の影響』

 


ITC資格更新 

 

​更新試験受講料金​

1回:25,000円(税別)


申込方法​

右側のフォームで、コース日程選択タブで「ITC資格更新」をご選択の上、必要事項をご記載いただきお送りください。担当者より、5営業日以内にご入金・詳細についてご案内をさせていただきます。

 

 

関連記事

トレーニング

FLIRサーモグラフィカメラ対面セミナー

Read more
今後のウェビナー

FLIR サーモグラフィカメラ基礎セミナー

Read more
Back to top