Reduza as suas contas de energia encontrando vazamentos de energia com o FLIR ONE® Edge Pro

Você está perdendo dinheiro pela janela neste inverno? Se você está tentando manter aquecida a sua casa ou uma pequena empresa, problemas como vazamentos de ar até mau isolamento, podem ser responsáveis por até metade da sua conta de energia todo mês. E com o aumento dos preços da energia, essas contas mais altas de energia e gás natural podem ser difíceis de aturar.

O que está causando vazamentos e como você os encontra?

O problema inerente com vazamentos de ar é que eles são invisíveis a olho nu. Isolamento e “vazios” de isolamento inadequados — locais onde estão ausentes — também estão bem ocultos. Felizmente, vazamentos de ar e isolamento ruim criam pontos frios; e quando há uma diferença de temperatura, há uma oportunidade de encontrá-la com uma câmera termográfica.

iPhone-FLIR-One-Edge-600x625.pngVamos falar sobre a FLIR ONE Edge Pro. Este acessório para smartphone com câmera termográfica detecta luz infravermelha que, em seguida, é exibida como uma imagem radiométrica. Em outras palavras: ele vê quente e frio e o usa para criar uma foto com leituras de temperatura incorporadas.

A FLIR ONE Edge Pro é simples de usar sem muito treinamento, por isso é uma boa escolha para locatários, proprietários de imóveis e pequenos empresários que desejam inspecionar seus espaços para encontrar a origem da perda de energia.

Diferentemente de câmeras acessórias semelhantes para smartphones, a Edge Pro se conecta sem fio e funciona com dispositivos iOS e Android. A imagem térmica é nítida e fácil de interpretar, graças a um processo de imagem patenteado pela FLIR chamado Multi-Spectral Dynamic Imaging (MSX®). Ela também foi projetado para ser acessível e construído para durar, o que significa que você pode aliviar o estresse com contas acumuladas e continuar economizando dinheiro por muito tempo no futuro.

Por onde começo?

Depois de conectar sua Edge Pro ao seu smartphone, você pode começar com os vazamentos de ar suspeitos mais comuns: janelas e portas. Quer tenham sido instaladas erradas, mal isoladas ou estejam velhas e falhando, janelas e portas podem vazar muito ar ao redor das bordas. Se você estiver fazendo essa inspeção quando o ar externo estiver mais frio do que o ar interno, você deve facilmente perceber uma diferença de temperatura em torno de janelas e portas com vazamento. Se você estiver usando a paleta de cores padrão para a FLIR ONE Edge pro (chamada “Iron”), as áreas frias ficarão roxas, enquanto as áreas mais quentes aparecerão amarelas e laranjas.

FLIR_EDGE_deck door leak.jpg

Lembre-se: o vidro isola enquanto o metal não. Se suas janelas ou portas tiverem molduras de metal, elas automaticamente parecerão mais frias do que o vidro. Em vez disso, veja se as paredes ao redor da janela ou porta também parecem frias. Isso indica que o ar frio está vazando da moldura para a sala.

FLIR_EDGE_window leaks.jpg

Enquanto você continua inspecionando seu espaço, procure vazamentos de ar ao redor de chaminés, portas de sótão e aberturas na parede. Todos esses vazamentos podem ser resolvidos no estilo "faça você mesmo" com produtos impermeabilizantes de baixo custo.

Em seguida, use a câmera para inspecionar suas paredes e cantos externos. Se houver isolamento inadequado ou ausente entre os pinos, essa seção da parede parecerá fria em comparação com as outras seções isoladas. A correção do isolamento pode exigir um especialista, mas economizará dinheiro e tornará sua casa mais confortável no longo prazo.

FLIR_entry_leak.jpg

Para quem tem pisos aquecidos, a FLIR ONE Edge Pro é a ferramenta certa para verificar se o equipamento está funcionando corretamente. Em um sistema de piso radiante, o aquecimento é gerado por tubos de água quente ou cabeamento elétrico instalado embaixo do piso. No entanto, há vários pontos em que esse sistema poderia falhar: problemas com a forma como o piso da tela foi feito, problemas com a forma como os tubos foram colocados, falhas nos fios elétricos ou ineficiências na bomba que move a água através dos tubos. Se o piso radiante não estiver funcionando de forma eficiente, você deve ser capaz de detectar usando a FLIR ONE Edge Pro.

FLIR ONE Edge_heated floors.jpg

Depois que os vazamentos são corrigidos, o que acontece?

O bom de uma câmera termográfica pequena como a FLIR ONE Edge Pro é que você pode usá-la para muito mais do que encontrar vazamentos de energia. Essa câmera pequena e robusta também pode ajudar a detectar fusíveis superaquecidos, acúmulo de umidade em uma parede ou teto (aparece como frio) ou até mesmo pragas escondidas em suas paredes (aparecem como quentes).

Isso sem mencionar outros usos inesperados, mas úteis, em casa, como verificar se há conexões de energia soltas nos eletrônicos, encontrar seu cão no escuro e muito mais!

Quanto mais cedo você começar a proteger seu espaço contra vazamentos de energia invisíveis, mais dinheiro você economizará. Saiba mais sobre toda a linha de produtos da série FLIR ONE aqui. Você também encontrará links para o aplicativo FLIR ONE, para que possa usar a Edge Pro com seu smartphone e outros aplicativos que podem ajudar a inspecionar sua casa, seu carro e muito mais.

Artigos Relacionados

Escolhendo uma câmera

Qual é a diferença entre termômetros infravermelhos e câmeras térmicas?

Read more
Back to top