Como usar uma câmera termográfica para encontrar a melhor distância e temperatura da água para deslizadores de orelhas vermelhas e outras tartarugas e terrenos
Certifique-se de que seu controle deslizante de orelha vermelha, tartaruga ou pino terra funcione com temperaturas de água e descarga perfeitamente controladas. Saiba como usar uma câmera termográfica, como a FLIR ONE Edge Pro, para fazer leituras precisas de temperatura para o habitat do seu réptil, sem precisar adivinhar!
Sejamos reais: se você tem um controle deslizante de orelha vermelha, tartaruga, tartaruga ou qualquer outro réptil de sangue frio, provavelmente já estressou se a área de descarga dele está muito quente, muito fria ou simplesmente errada. Eu estive lá. Conheça Raphael, meu controle deslizante de orelhas vermelhas (sim, batizado em homenagem à Tartaruga Ninja, não julgue).
Raphael, a tartaruga ninja deslizante de orelha vermelha.
Eu queria ter certeza de que seu local de descarga era perfeito para Goldilocks, não “isso está bem” no nível do meme” de mau.
Foi aí que entrou a FLIR ONE Edge Pro. Esta câmera termográfica permite que você veja leituras reais de temperatura, o que significa que não é mais preciso adivinhar se a lâmpada de calor da sua tartaruga está no ponto. E como a temperatura da água é tão importante quanto o calor, também usei no tanque de alimentação de Raphael para mantê-la na temperatura ideal.
Neste guia, mostrarei exatamente como usar uma câmera termográfica para discar a melhor distância da lâmpada de descarga e temperatura da água para que sua tartaruga esteja vivendo da melhor forma possível.
Por que as temperaturas da água e da água são importantes para as tartarugas
A maioria dos répteis é etotérmica, o que significa que eles dependem de fontes de calor externas para regular sua temperatura corporal. A distância certa da lâmpada de descarga garante que sua tartaruga receba calor suficiente sem superaquecimento, enquanto manter a temperatura correta da água ajuda na digestão, metabolismo e bem-estar geral.
Se o ponto de descarga estiver muito frio, seu réptil pode ficar letárgico e se recusar a comer. Se estiver muito quente, pode causar desidratação e estresse. É por isso que medir com precisão a temperatura da área de descarga e da água é fundamental.
Faixas ideais de temperatura:
Temperatura da Plataforma de Baseamento: 29 °C a 35 °C (85 °F a 95 °F)
Temperatura da água:
Bebês e Jovens: 25 °C a 28 °C (78 °F a 82 °F)
Adultos: 24 °C a 27 °C (75 °F a 80 °F)
Qual deve ser o alcance de uma lâmpada de base?
Distância da Lâmpada de Base por Bateria de Lâmpada:
Lâmpada de 75 W: 25 a 30 cm (10 a 12 polegadas)
Lâmpada de 100 W: 30 a 36 cm (12 a 14 polegadas)
Lâmpada de 150 W: 36 a 46 cm (14 a 18 polegadas)
Para medir com precisão as temperaturas da água e da descarga, veja aqui como usar uma câmera termográfica FLIR ONE Edge Pro para um controle preciso do calor.
Equipamento que você precisará
Antes de entrarmos na configuração, aqui está o equipamento exato que usei para garantir que Raphael, meu controle deslizante de orelha vermelha, tivesse as temperaturas perfeitas da água e da base:
FLIR ONE Edge Pro – Uma câmera termográfica que fornece leituras precisas de temperatura. (Não precisa mais adivinhar!)
Lâmpada Basking D3 de vapor de mercúrio de 100 W com UV-A, UV-V E IV - Como o calor por si só não é suficiente, o UVB é crucial para a absorção de cálcio e a saúde da concha
Luminária ajustável - Direciona o calor de forma eficiente para que Raphael aqueça até mesmo
Suporte Ajustável para a Lâmpada de Base – Uso um suporte ajustável para elevar ou abaixar a lâmpada até que o ponto de base atinja a temperatura perfeita. Isso facilita muito o ajuste fino da configuração.
para temperatura da água:
Agora, deixe-me explicar algo sobre o estilo de vida de Raphael — ele nunca foi fã de uma configuração permanente de tanque. Em vez disso, ele mora do lado de fora conosco e só usa o tanque quando precisa alimentar, lavar ou fazer outros negócios com tartarugas (com a limpeza do tanque entre cada uso). Ele nos informa quando quer entrar e quando está pronto para sair.
Por isso, não uso aquecedor de água, mas ainda monitoro a temperatura da água para mantê-la dentro de uma faixa segura de 24 °C a 27 °C (75 °F a 80 °F). Se a água estiver muito fria, ele não vai querer comer e, se estiver muito quente, pode causar estresse.
FLIR ONE Edge Pro (Novamente!) – Sim, também uso isso para verificar a temperatura da água. Basta mirá-la na superfície da água ou em um objeto submerso (como uma rocha).
Poste de Arranhamento – As tartarugas jogam lascas (a camada externa de sua concha) e um poste de arranhamento ajuda-o a esfregar camadas antigas naturalmente. Além disso, ele salva meu mobiliário que ele estava usando como coçador pessoal antes que eu conseguisse isso.
Passo a passo: Medição de Temperaturas de Água e Basking de Tartarugas
Etapa 1: Configure a área de panificação da sua tartaruga
1. Posicione a lâmpada de descarga diretamente sobre a plataforma
2. Use uma lâmpada de calor específica para répteis (a potência depende da sua configuração)
3. Ajuste a altura para que a área de descarga seja aquecida uniformemente
4. Mantenha a plataforma de descarga seca para obter as leituras mais precisas
DICA PROFISSIONAL: Uma lâmpada UVB também é essencial para a saúde da concha, portanto, certifique-se de que sua tartaruga receba calor e exposição UVB.
Etapa 2: Conecte e calibre a FLIR ONE Edge Pro
1. Ligue o FLIR Edge One e conecte-o ao seu smartphone. 2. Permita que ele calibre para leituras precisas de temperatura. 3. Ajuste a emissividade para 0,95, o que é ideal para superfícies orgânicas, como a concha de uma tartaruga ou áreas de panificação seca.
Etapa 3: Meça a temperatura da base
1. Segure a FLIR Edge One a 15 a 30 cm da plataforma de descarga. 2. Mire no local onde sua tartaruga está. 3. Verifique a leitura da temperatura:
Muito baixo (<29 °c 85 °f)? abaixe a luz ou use uma lâmpada mais forte.>29>
Muito alto (>35 °C/95 °F)? Levante a lâmpada ou troque para uma lâmpada de baixa potência.
📏 Guia de Distância da Luz de Base:
Lâmpada de 75W: ~10 a 12 polegadas da plataforma
Lâmpada de 100W: ~12 a 14 polegadas da plataforma
Lâmpada de 150W: ~14 a 18 polegadas da plataforma
💡 Se sua tartaruga evitar pancadas, verifique se há pontos frios ou quentes. A FLIR Edge One pode mostrar distribuição de calor irregular, para que você possa ajustar a posição da sua lâmpada para melhor cobertura.
Etapa 4: Verifique a temperatura da água
A temperatura da água é tão importante quanto a temperatura de descarga. Se a água estiver muito fria, sua tartaruga não digerirá os alimentos corretamente. Se estiver muito quente, pode causar estresse e supercrescimento bacteriano.
Veja como verificar isso com a FLIR Edge One:
1️⃣ Aponte a câmera termográfica para a superfície da água. 2️⃣ Verifique a leitura:
Faixa ideal: 24 °C a 27 °C (75 °F a 80 °F)
Muito frio (<24 °c 75 °f)? use um aquecedor submersível.>24>
Muito quente (>27 °C/80 °F)? Afaste o tanque da luz solar direta ou use um ventilador de resfriamento.
🐢 Para tartarugas como Raphael: Também verifico a temperatura do tanque de alimentação antes das refeições, já que as tartarugas digerem melhor os alimentos em água quente.
Etapa 5: Observe sua tartaruga e ajuste conforme necessário
Mesmo com leituras de temperatura perfeitas, o comportamento da sua tartaruga lhe dirá o que está funcionando:
✅ Assina que a configuração está correta:
Beba regularmente, mas não excessivamente.
Comer normalmente.
Ativo e alerta.
❌ Sinaliza que algo está errado:
Evitar o ponto de descarga = muito quente.
Sempre na água ou escondido = muito frio.
Respiração de boca aberta durante a lavagem = superaquecimento.
Ajuste suas fontes de calor até que sua tartaruga esteja confortável.
Você pode usar uma câmera termográfica para outros répteis?
Embora eu tenha usado isso para Raphael, a mesma técnica funciona para outros répteis, como:
🦎 Dragões e Iguanas Barbudos – Seus pontos de impacto devem estar entre 35 °C e 43 °C (95 °F e 110 °F). Uma câmera termográfica garante que ela não esteja muito quente ou muito fria.
🐍 Cobras – Tapetes térmicos podem ter pontos quentes. O FLIR Edge One ajuda a verificar temperaturas irregulares dentro de seu gabinete.
🐢 Tartarugas – Assim como as tartarugas, elas precisam de uma área de panificação quente e uma zona de retiro mais fria.
Se seu animal de estimação depende do calor para sobreviver, uma câmera termográfica pode ajudar você a acertar.
Quer você tenha um controle deslizante de orelha vermelha, um pino terra ou outra tartaruga, usar uma câmera termográfica remove a adivinhação do controle de temperatura.
✅ Em busca? Medido cientificamente. ✅ Temperatura da água? Ponto. ✅ Feliz tartaruga? Com certeza.
Se você quiser garantir que o habitat da sua tartaruga seja perfeito, uma câmera termográfica FLIR torna isso fácil e preciso. Então, verifique sua configuração e dê à sua tartaruga o melhor ambiente possível!