Garantia de Segurança e Prevenção de Incêndios com o Monitoramento Térmico da FLIR para Sistemas de Armazenamento de Energia de Bateria

Os Sistemas de Armazenamento de Energia de Bateria (BESS) são essenciais para armazenar energia renovável e garantir a estabilidade da rede. No entanto, sua implementação vem com riscos inerentes, particularmente relacionados a incêndios em baterias de íons de lítio.

Incêndios BESS podem começar a partir de fuga térmica, onde uma falha de célula pode desencadear uma cascata de superaquecimento, levando a incêndios que são difíceis de extinguir e podem durar horas ou até dias. Caso ocorra um incêndio, gases perigosos se soltariam das baterias, representando riscos à saúde das comunidades próximas e causando danos ambientais por meio da contaminação do solo e da água. Em casos graves, os incêndios BESS têm o potencial de grandes interrupções para os moradores locais por meio de danos à propriedade e até mesmo evacuações.

Métodos tradicionais de detecção, como detectores de chamas, muitas vezes falham nos estágios iniciais de um incêndio BESS devido à sua dependência de chamas ou fumaça visíveis, que podem não estar imediatamente presentes. Onde os detectores de chama não são suficientes, as câmeras termográficas podem melhorar significativamente a proteção e evitar incêndios antes que eles cheguem à combustão.

Vantagens das Câmeras Termográficas para BESS

As câmeras termográficas detectam a assinatura térmica desde o início da fuga térmica muito antes do surgimento de chamas visíveis ou fumaça, permitindo uma ação preventiva para mitigar os riscos. Embora os detectores de chama reajam a eventos que já ocorreram, uma câmera térmica fixa, como o sensor inteligente avançado FLIR A500f/A700f, fornece vigilância 24 horas por dia, 7 dias por semana, monitorando continuamente anomalias de temperatura que poderiam indicar um incêndio iminente, permitindo assim uma intervenção precoce. Os proprietários do local também podem aproveitar a câmera multiespectral FLIR FH-Series R com recursos integrados de medição de temperatura sem contato para detecção de incêndio, segurança e monitoramento térmico de equipamentos valiosos, além de câmera visual 4K e fácil integração VMS. As câmeras FLIR são projetadas para fácil integração em sistemas de segurança e controle mais amplos, permitindo respostas automatizadas, como ativar sistemas de supressão que aumentam os tempos de resposta e a eficiência.

A500f-A700F-3qtrFrtRght-01.pngfh-series-r_smaller.png

O sensor inteligente avançado FLIR A500f/A700f (esquerda) e o FLIR FH-Series R (direita) são ideais para usuários que desejam recursos integrados de análise e alarme na câmera para aplicações de detecção precoce de incêndio.

Comparação com outros métodos de detecção

Embora os detectores de chamas sejam projetados para detectar incêndios visíveis, eles podem deixar passar incêndios latentes ou ocultos, o que significa que um alerta não pode ser acionado até que o incêndio tenha aumentado para um nível perigoso. As câmeras termográficas da FLIR podem detectar o aumento anormal de calor em uma célula e intervir antes que o problema se agrave. Essa detecção precoce pode evitar o escalonamento ou, pelo menos, minimizar os danos, fornecendo tempo crítico para ação antes que os incêndios saiam do controle. Outra vantagem das câmeras termográficas é sua capacidade de monitorar grandes áreas ou vários racks de bateria simultaneamente, fornecendo cobertura abrangente, o que muitas vezes é desafiador para detectores de chama específicos de ponto.

linha de baterias de íon-lítio.jpg

Baterias de íon-lítio para veículos elétricos monitoradas por imagens térmicas.

Conclusão

A incorporação do monitoramento térmico da FLIR em instalações BESS não apenas aborda as preocupações críticas de segurança associadas a incêndios de bateria, mas também oferece uma solução proativa, confiável e tecnologicamente avançada. Ao escolher uma solução térmica fixa FLIR, você garante que seus sistemas de armazenamento de energia sejam protegidos com a tecnologia de imagens térmicas líder do setor, protegendo seu investimento e a comunidade dos efeitos devastadores de incêndios BESS.

Artigos Relacionados

Nota Técnica

Por que um surto nas instalações do sistema de armazenamento de energia da bateria está pronto para turbinar a infraestrutura global

Read more
Nota Técnica

Quais são os riscos inerentes dos locais BESS e como os operadores podem superá-los?

Read more
Caso de aplicação

O monitoramento da condição melhora a confiabilidade dos sistemas de energia elétrica

Read more
Back to top