Além do EPI: Construindo uma cultura de segurança com treinamento, ferramentas e tecnologia

Quando pensamos em segurança no local de trabalho, muitas vezes imaginamos equipamentos de proteção: capacetes, luvas, trajes para arco elétrico... Mas, embora o EPI seja essencial, também é a última linha de defesa, a coisa que protege os trabalhadores quando algo já deu errado.

E se a segurança pudesse começar mais cedo?

Cada vez mais fabricantes estão mudando de uma mentalidade voltada para o equipamento para uma cultura de segurança proativa, baseada em treinamento, ferramentas ergonômicas e percepções em tempo real. Porque proteger os funcionários não se trata apenas de equipá-los para o perigo; trata-se de criar um ambiente onde o risco seja identificado precocemente, compreendido claramente e abordado antes que coloque as pessoas em risco.

EPI: A última linha de defesa

Electrical-inspection-PPE-1200x628.jpg

O Equipamento de Proteção Individual (EPI), como roupas com classificação de arco elétrico, luvas isoladas e protetores faciais, desempenha um papel fundamental na segurança industrial. Ele foi projetado para proteger os trabalhadores quando algo dá errado: um arco elétrico inesperado, um curto-circuito ou uma falha repentina do equipamento. Mas confiar exclusivamente no EPI pressupõe que o perigo já está presente. Essa é uma mentalidade arriscada.

Na UE, o setor de fabricação é responsável por quase 1 em cada 5 acidentes de trabalho não fatais[1], muitos dos quais poderiam ser evitados por meio de detecção precoce, inspeções mais seguras e melhor planejamento de manutenção.

O EPI não evita falhas; ele só ajuda a gerenciar as consequências. E, em alguns casos, isso pode levar à complacência: se os trabalhadores se sentirem protegidos, eles podem ignorar sinais de alerta ou se apressar nas inspeções. A verdadeira segurança começa antes que os funcionários vistam seus equipamentos. Isso significa dar à sua equipe a percepção, as ferramentas e a confiança para reconhecer riscos e evitá-los, não apenas sobrevivê-los.

O treinamento capacita decisões inteligentes

Mesmo com o melhor equipamento, a segurança no local de trabalho ainda depende de decisões humanas. É por isso que o treinamento é essencial. Um técnico bem treinado sabe como reconhecer possíveis perigos, usar ferramentas de inspeção corretamente e seguir procedimentos seguros, especialmente em situações de alta pressão. Um bom treinamento não apenas reduz erros, mas ajuda a evitar acidentes antes que eles aconteçam.

Isso é fundamental, porque até 80% dos acidentes de trabalho envolvem erro humano, muitas vezes ligado a treinamento inadequado ou procedimentos incertos.[2]

Em ambientes com riscos elétricos e mecânicos, os funcionários precisam entender não apenas o que fazer, mas por que isso é importante. Por exemplo, o uso de uma câmera termográfica ou gerador de imagens acústicas requer efetivamente mais do que apontar e fotografar. É preciso interpretação, contexto e consciência do que está em jogo.

O treinamento também dá aos funcionários a confiança de agir quando algo não parece certo. Isso os ajuda a seguir os procedimentos de segurança corretos, como bloqueio/sinalização, e os incentiva a priorizar a segurança, mesmo quando há pressão para cumprir prazos.

Em última análise, uma força de trabalho informada é sua primeira e mais forte linha de defesa. Quando as pessoas sabem o que procurar e como responder, elas não apenas permanecem seguras, elas ajudam a criar uma cultura onde a segurança é de segunda natureza.

As ferramentas certas para reduzir riscos

Compressor_da_Série-Ex-Pro_web.jpg

Criar um local de trabalho seguro depende não apenas de como as pessoas se comportam, mas também das ferramentas que usam. A tecnologia de inspeção certa ajuda os técnicos a detectar problemas mais cedo, reduzir a exposição a perigos e realizar suas tarefas com mais eficiência.

Por exemplo:

  • As câmeras termográficas revelam componentes superaquecidos sem a necessidade de abrir painéis elétricos. As câmeras com funcionalidade de rota de inspeção (como as séries FLIR Exx e Txxx) fornecem instruções de segurança aos usuários como parte de sua rota de pontos de inspeção.
  • As janelas de inspeção de infravermelho permitem inspecionar sistemas energizados com segurança, mantendo uma barreira física no lugar.
  • Com imagens acústicas, as equipes podem localizar vazamentos de ar comprimido ou gás do solo, eliminando a necessidade de escadas, elevadores ou posicionamentos desajeitados.
  • Ferramentas de teste e medição que monitoram o estresse térmico, índice UV, temperatura e umidade, umidade e fluxo de ar são essenciais para manter um ambiente de trabalho seguro.

Essas ferramentas melhoram a segurança e o fluxo de trabalho. Quando as inspeções podem ser feitas à distância com alta precisão, há menos esforço físico e menos pressão para se apressar. Os técnicos podem se concentrar em fazer o trabalho de forma correta e segura. Ferramentas confiáveis e fáceis de usar facilitam a incorporação da segurança nas operações diárias, em vez de tratá-la como uma lista de verificação separada.

Software transforma dados em percepção

Ex-Pro-Series-Thermal-Studio.jpg

As ferramentas de inspeção são poderosas, mas seu valor total só é percebido quando os dados que elas capturam levam a decisões claras e oportunas. É aí que o software faz a diferença.

  • Com plataformas como FLIR Ignite, os resultados da inspeção podem ser armazenados na nuvem e compartilhados instantaneamente com supervisores, equipes de segurança ou parceiros externos. Isso elimina silos de informações e facilita a colaboração. O Ignite Pro também pode mostrar dados de tendência de temperatura ao longo do tempo, permitindo que os usuários identifiquem problemas mais cedo, talvez antes de se tornarem perigosos.
  • O FLIR Thermal Studio ajuda a padronizar as inspeções orientando os técnicos por rotas predefinidas e gerando relatórios consistentes. A versão profissional inclui correção de carga e vento, ajudando a prever temperaturas de componentes sob carga total, transformando pequenos problemas em percepções críticas.

Esses pacotes de software garantem que nada seja perdido e que os dados coletados se traduzam em ação. As tendências podem ser detectadas mais cedo. O acompanhamento fica mais fácil. E as equipes gastam menos tempo gerenciando arquivos e mais tempo abordando riscos.

Ao integrar o software de inspeção em seus processos de manutenção, você pode transformar dados brutos, como imagens e leituras de temperatura, em etapas claras e acionáveis que melhoram a segurança em suas operações.

Manutenção de uma cultura de segurança

Uma forte cultura de segurança não se baseia apenas em procedimentos. Ela é moldada pelo que as pessoas fazem quando ninguém está assistindo. Os funcionários se sentem incentivados a relatar situações em que algo quase deu errado? Eles seguem rotinas de inspeção mesmo quando o tempo é limitado? Eles são incentivados a pausar e reavaliar quando algo parece inseguro?

Esses são os sinais de um local de trabalho onde a segurança é levada a sério, não apenas em cartazes, mas nas decisões diárias. Liderança, comunicação e consistência desempenham um papel. Quanto mais sua equipe recebe suporte de treinamento, ferramentas confiáveis e processos claros, mais segurança se torna parte da maneira como trabalham, não algo que fazem além de seu trabalho.

Comece o verão da segurança

O equipamento de proteção é importante, mas é apenas uma parte da imagem. A segurança real começa mais cedo, com pessoas qualificadas, as ferramentas e sistemas certos que apoiam decisões inteligentes. Se você quiser que sua equipe trabalhe com segurança, dê a eles mais do que equipamentos. Dê clareza, confiança e controle. Vamos fazer disso um verão de segurança. Vamos colocar as pessoas, não apenas os equipamentos, no centro da proteção.

[1] Eurostat, estatísticas de acidentes de trabalho, 2022

[2] Estimativas da OSHA e da UK HSE sobre erro humano como um fator em incidentes no local de trabalho

Artigos Relacionados

Estudo de caso

Estudo de Caso: Combate a vazamentos de ar comprimido na fabricação de peças automotivas com imagens acústicas

Read more
Back to top