Ignorar permissões de trabalho a quente: identificar possíveis problemas em ambientes explosivos sem a papelada

O mundo da fabricação e produção perigosas pode ser complicado o suficiente sem adicionar elementos extras à sua carga de trabalho. As permissões de trabalho a quente são frequentemente vistas como uma parte essencial do trabalho em ambientes perigosos, mas e se você pudesse inspecionar sem que isso tivesse que fornecer grandes quantidades de papelada?

Uma empresa multinacional de fabricação de produtos químicos começou recentemente a fazer exatamente isso, liberando tempo e mão de obra para reimplantar em toda a sua força de trabalho.

Normalmente, inspecionar em ambientes perigosos da Zona 2 requer a aprovação de uma permissão de trabalho a quente por um gerente. Isso pode consistir em papelada manual extensa e requer que o trabalho seja interrompido por pelo menos uma hora antes da inspeção. Também requer que todos os materiais potencialmente explosivos (como poeira e gases combustíveis) sejam cuidadosamente medidos e monitorados para reduzir a possibilidade de ignição.

Para inspecionar os principais componentes de máquinas nesses ambientes desafiadores, as câmeras termográficas são frequentemente usadas para identificar pontos quentes, medir as temperaturas das máquinas e verificar se peças como válvulas estão operando dentro dos parâmetros esperados. Infelizmente, essas câmeras representam um risco indireto para a segurança da própria instalação porque não são intrinsecamente seguras por design, e é por isso que as permissões de trabalho a quente devem ser aprovadas antes do uso.

Câmera termográfica FLIR Cx5

Inspeção mais segura - com a FLIR Cx5

A FLIR Cx5 é uma câmera termográfica projetada especificamente para fornecer inspeções mais seguras em locais perigosos. O invólucro robusto que envolve a câmera termográfica alimentada por íons de lítio garante termografia de alto desempenho sem o risco inerente associado a produtos não intrinsecamente seguros.

Seja em locais perigosos que lidam com gás, vapor, poeira ou (neste caso) produtos químicos combustíveis, isso elimina totalmente a necessidade de permissões para trabalho a quente.

No local desta usina química, ela permite que os operadores inspecionem com segurança áreas que lidam com calor extremo, como o refratário que funciona a 1.400 °C em seu núcleo. Os operadores podem ver claramente a temperatura externa da embarcação revestida de tijolos e verificar se ela está funcionando de acordo com as diretrizes. A FLIR Cx5 também é usada nesta instalação para monitorar bombas de rotor, a temperatura dos rolamentos e o nível de líquido dentro das embarcações.

Horas de tempo, liberadas para atender melhor às suas instalações

Um porta-voz da instalação explica: “O uso de equipamentos certificados para áreas perigosas é sempre preferível, pois a fonte de ignição é removida e uma permissão de trabalho a quente não é necessária.

“A geração de uma permissão de trabalho a quente exige muito trabalho, pois uma solicitação deve ser feita, a permissão de trabalho preparada e todas as áreas aplicáveis confirmadas como livres de gases inflamáveis (e, é claro, isso apenas confirma que gases inflamáveis não estão presentes naquele momento). No geral, provavelmente estamos analisando 3 horas de trabalho para cada inspeção individual, o que a Cx5 elimina, e significa que podemos usá-la melhor em outro lugar.”

Com uma interface sensível ao toque de 3,5 polegadas que é simples de usar e a resolução térmica de 160 × 120 revela a medição precisa da temperatura de alvos próximos entre -20 e 400 °C. Adicione a FLIR Cx5 à sua caixa de ferramentas e você estará sempre pronto para investigar equipamentos mecânicos e elétricos em seu local de produção, sem permissão de trabalho a quente à vista.

Descubra como você pode liberar tempo e maximizar a produtividade em suas instalações com a FLIR Cx5.

Back to top