Como as Fábricas Podem Acelerar a Inspeção Com Imagens Acústicas

REDUÇÃO DO TEMPO DE INSPEÇÃO EM ATÉ 90%

Na maioria das fábricas, os sistemas de ar comprimido são um dos maiores centros de custo de eletricidade. É por isso que é importante detectar vazamentos de ar comprimido e ineficiências nos equipamentos o quanto antes, para que possam ser corrigidos imediatamente. Mas não é fácil encontrar vazamentos de ar usando métodos de inspeção tradicionais, como o teste de bolhas de sabão, que demoram muito tempo.

compressed_air_1.png

A FLIR Si124 é ideal para identificar vazamentos em locais complicados e de difícil acesso.

A maioria dos vazamentos cria turbulência, o que, por sua vez, cria ruído ultrassônico. Uma câmera de imagens acústicas, como a FLIR Si124, identifica a origem desse ruído e sobrepõe esse “foco” a uma imagem da câmera visual em tempo real. Com a obtenção de imagens da origem do ruído, podemos reduzir o tempo de inspeção com ultrassom em aproximadamente 90%. Os inspetores também podem fazer a varredura de grandes áreas rapidamente com a câmera a uma distância segura, sem tocar no maquinário ou desativar a linha de produção. A FLIR Si124 consegue ver além do ruído de fundo típico de ambientes industriais para produzir imagens precisas. Ao ouvir, reconhecer, analisar sons ultrassônicos e, por fim, compreender o que cada som significa, um gerador de imagens acústicas permite que os operadores localizem de forma instantânea e precisa a origem de um vazamento de ar.

Com a adoção de imagens acústicas como parte de uma rotina de manutenção preditiva, os profissionais podem identificar problemas rapidamente, cortar custos excessivos e manter as operações de fabricação em andamento.

image 2.Still002 (1).jpg

O conserto de vazamentos de ar comprimido encontrados com a FLIR Si124 pode economizar aos fabricantes dezenas de milhares de dólares em custos de eletricidade por ano.

QUANTIFICAÇÃO DE VAZAMENTO E ANÁLISE DE CUSTO INTELIGENTES

Qualquer microfone ultrassônico normal pode localizar vazamentos de ar se os níveis de pressão sonora emitida forem fortes o suficiente. Mas se o usuário não for treinado em acústica, o uso desses tipos de dispositivos sem recursos de análise não oferecerá os resultados necessários para uma tomada de decisões de manutenção fundamentada. Tradicionalmente, a conversão de arquivos de som de vazamento em estimativas sobre o tamanho e o custo do vazamento requer o uso de tabelas ou algoritmos complexos. A FLIR Si124 elimina esse problema ao facilitar a análise com o mínimo de treinamento.

A Si124 é uma ferramenta inteligente com análise no dispositivo, capaz de estimar o tamanho e o custo do vazamento. Isso ajuda a unidade a calcular rapidamente a despesa anual estimada de energia causada por vazamentos de ar comprimido ou de vácuo.

Si124_composite.png

FLIR Si124 Acoustic Imaging Camera

Depois que as imagens são capturadas com a Si124, a câmera as salva automaticamente no serviço em nuvem FLIR Acoustic Camera Viewer por meio de Wi-Fi. Em seguida, os usuários podem rever as imagens armazenadas a fim de fazer análises mais detalhadas, gerar relatórios para auditorias de vazamento de ar e conduzir análises profundas sem esforço.

A câmera é fácil de configurar e pode ser conectada diretamente à rede Wi-Fi da fábrica.

ELIMINAÇÃO DO RUÍDO DE FUNDO

Os vazamentos de ar pressurizado geram um som de banda larga que abrange das frequências audíveis às ultrassônicas. As instalações industriais apresentam vários níveis de ruídos de fundo, ou seja, é quase impossível um ouvido humano captar um vazamento de ar. Em geral, os ruídos de fundo interferem menos em altas frequências. A detecção dos vazamentos de ar também é melhor em frequências entre 20 e 30 kHz. A faixa de frequência da FLIR Si124 de 2 a 31 kHz é otimizada para detectar os menores vazamentos a distâncias bem longas.

Graph1_page2.jpg

Como encontrar a frequência ideal em um ambiente barulhento.

Na comparação entre detectores ultrassônicos padrão, pode-se ter a impressão de que os vazamentos de ar emitem apenas sons específicos de frequência ultrassônica e, para detectá-los, essa faixa de frequência deve ser usada. No entanto, isso não é verdade; ela pode ser útil em alguns casos, mas, em outros, pode prejudicar a sensibilidade de detecção. A frequência mais adequada para detecção depende de diversos fatores. Mesmo assim, os ruídos de fundo ainda podem interferir. Nesses casos, o dispositivo deve ser capaz de diferenciar as fontes sonoras que se assemelham a um vazamento das outras fontes sonoras de interferência. A maioria das câmeras acústicas existentes no mercado exige que o usuário filtre manualmente qualquer ruído de interferência usando controles deslizantes para selecionar uma faixa de frequência. Essa abordagem de tentativa e erro demora muito e aumenta significativamente o risco de muitos problemas não serem detectados.

Graph2_page2.jpg

Um exemplo de perda ao usar a faixa de detecção em diferentes frequências

A FLIR Si124 tem uma abordagem diferente: ela detecta automaticamente padrões sonoros que se assemelham aos de vazamentos de ar e remove ruídos de interferência de fontes sonoras simples e múltiplas por meio de filtros de IA avançados na câmera. Em outras palavras, a câmera reconhece se o som é semelhante a um vazamento de ar ou a um ruído de fundo e, assim, o usuário não precisa fazer isso.

Para detectar fontes sonoras de frequência muito alta, a câmera acústica deve ter uma grande variedade de microfones. De preferência, bem próximos uns dos outros. Caso contrário, ocorrerão problemas de serrilhado espacial, ou seja, resultados errôneos e fontes sonoras exibidas em locais inválidos. É tentador incluir suporte de frequência mais alta na câmera acústica para fins de marketing, já que números mais altos costumam ser mais atraentes. Na realidade, o uso de frequências muito altas não traz nenhum benefício, apenas atrapalha o desempenho.

compressed_air_4.jpg

A FLIR Si124 pode detectar qualquer vazamento de gás pressurizado,
desde que haja diferencial de pressão suficiente (psi mínimo é um bom
valor de base).

PRECISÃO COM MENOS ESFORÇO

Na imagem acústica, o número de microfones da câmera é decisivo no desempenho. Em geral, quanto maior o número de microfones, melhor é o desempenho acústico. As câmeras acústicas geralmente usam microfones do tipo MEMS (Microelectromechanical system, sistema microeletromecânico), pois são pequenos e oferecem ótimo desempenho, estabilidade e baixo consumo de energia. Os microfones MEMS normalmente podem captar ruídos altos (geralmente acima de 120 dB [A]), mas eles também têm um alto nível de ruído próprio, o que significa que um único microfone não pode captar os níveis de som mais baixos. No entanto, esse ruído próprio pode ser eliminado combinando o sinal de vários microfones. A duplicação do número de microfones remove cerca de 3 dB de ruído. Portanto, a sensibilidade de detecção de sons baixos pode ser aumentada com a maximização do número de microfones.

Graph1_page3.jpg

Esta figura mostra como o número de microfones afeta a capacidade de “ver” problemas. Com 124 microfones, a Si124 permite que o usuário veja facilmente dois picos de ruído gerados por um vazamento, contra um pico em câmeras com apenas 32 microfones.

A FLIR Si124 possui 124 microfones, o dobro dos geradores de imagens acústicas concorrentes, para detectar vazamentos de ar muito pequenos, de até 0,016 l/min, em condições ideais. Esse nível de precisão da Si124 é possível devido à sensibilidade de detecção de defeitos e à faixa de distância, que são as melhores do mercado, além de um incomparável número de microfones integrados.

A FLIR É UM FORNECEDOR CONFIÁVEL DE SOLUÇÕES QUE DÃO SUPORTE À TOMADA DE DECISÕES

Os profissionais de fabricação contam com a FLIR para oferecer soluções confiáveise de qualidade que facilitem seu trabalho, para que tenham mais tempo de se concentrar em outras prioridades. A FLIR adicionou imagens acústicas ao conjunto de produtos térmicos da empresa para que as fábricas possam realizar seu trabalho de maneira mais rápida, segura e eficiente. A Si124 também possui uma ferramenta de criação de relatórios simples, mas robusta, que também é usada pelos clientes para identificar problemas e priorizar o que precisa de maior atenção.

compressed_air_5.png

Com a FLIR Si124, as fábricas podem reduzir o tempo de inspeção de vazamento de ar comprimido e vácuo em até 90 por cento, sem a necessidade de treinamento extensivo.

Para saber mais sobre câmeras termográficas ou sobre a aplicação descrita neste documento, acesse: www.FLIR.com/si124

Back to top