Quais são os riscos inerentes dos locais BESS e como os operadores podem superá-los?


Os Sistemas de Armazenamento de Energia de Bateria (BESS) estão revolucionando a maneira como alimentamos nosso mundo, atuando como a fonte que mantém a energia renovável fluindo mesmo quando o sol não está brilhando ou o vento não está soprando.
Como a espinha dorsal da infraestrutura de energia moderna, a BESS desempenha um papel crucial no equilíbrio entre oferta e demanda. No entanto, com a crescente adoção do armazenamento de bateria em grande escala, vem a responsabilidade dos fabricantes, gerentes de local e reguladores de gerenciar seus riscos de forma eficaz.
A fuga térmica é o equivalente a uma sobrecarga do sistema. É uma reação em cadeia perigosa na qual uma célula de bateria superaquecida perde sua estabilidade e começa a incendiar seus vizinhos, disparando uma tempestade de fogo que é incrivelmente difícil de conter. É uma preocupação especial ao lidar com baterias de íons de lítio usadas em produtos como veículos elétricos, eletrônicos portáteis e armazenamento em escala de rede.

Assim como um surto elétrico que frita um circuito, a fuga térmica aumenta rapidamente, colocando vidas, infraestrutura e segurança energética em risco.
Vários fatores podem causar a ignição desse fenômeno perigoso, incluindo:
As consequências de um incêndio BESS podem ser graves, resultando em perdas financeiras maciças, instabilidade da rede elétrica e danos ambientais. E quando você considera que essas unidades de armazenamento são frequentemente instaladas perto de outra infraestrutura de alta energia, o potencial de desastre se multiplica.
Com a adoção de unidades BESS aumentando em todo o mundo, aumentando em mais de 50% apenas em 2024*, os riscos potenciais devem ser gerenciados de forma a proteger trabalhadores, ativos críticos, comunidades e o meio ambiente.
A melhor maneira de evitar a fuga térmica é detectar anomalias de calor antes que elas aumentem. Mas sem as ferramentas de monitoramento corretas, os operadores são deixados no escuro, muitas vezes sem saber dos perigos ocultos até que seja tarde demais.
É aí que a tecnologia de imagens térmicas desempenha um papel fundamental. Ao oferecer vigilância de temperatura contínua e em tempo real, as imagens térmicas avançadas podem alertar o pessoal sobre situações perigosas à medida que elas se desenvolvem, para que nenhum ponto quente além das especificações passe despercebido. Como um disjuntor que evita uma sobrecarga elétrica, o monitoramento térmico atua como um dispositivo à prova de falhas, permitindo que os gerentes do local detectem e resolvam baterias superaquecidas antes que elas acendam.
Para realmente manter as operações BESS funcionando sem problemas, sem o risco de derretimento, os sistemas de monitoramento térmico devem oferecer:
Com resolução térmica de 640 × 480, tecnologia FSX® (Flexible Scene Enhancement), análise de ponta e campos de visão oferecidos de até 80°,
A tecnologia BESS está avançando e, com ela, a responsabilidade de manter os sistemas de armazenamento de energia seguros e estáveis. Se não for monitorada, a fuga térmica pode colocar o plugue no progresso da energia renovável, prejudicando os benefícios da resiliência da rede, sustentabilidade e segurança energética.
Ao integrar imagens térmicas de ponta à infraestrutura BESS, os operadores podem ficar à frente da curva, evitando que pequenas flutuações de temperatura provoquem grandes desastres. Porque no mundo de alto risco do armazenamento de energia, a detecção precoce não é apenas uma ideia brilhante, é a única maneira de manter a energia ligada.
Saiba mais sobre soluções para detecção precoce de incêndios na BESS e em outras instalações industriais aqui.
*De acordo com a empresa de inteligência de mercado Rho Motion