Por que um surto nas instalações do sistema de armazenamento de energia da bateria está pronto para turbinar a infraestrutura global


O cenário energético global está evoluindo em um ritmo sem precedentes. Com o aumento da adoção de fontes de energia renováveis e a busca por um futuro mais sustentável, a demanda por armazenamento eficiente de energia nunca foi tão grande. Entre no Battery Energy Storage Systems (BESS), a espinha dorsal da infraestrutura de energia moderna, garantindo estabilidade, resiliência e eficiência na distribuição de energia.
Em 2024, o mercado de armazenamento de baterias dos EUA registrou crescimento recorde, com quase 9,2 gigawatts (GW) de nova capacidade instalada apenas no final de novembro, de acordo com números da S&P Global. Mas como esse salto turbinado se torna uma distribuição de energia mais estável em um nível fundamental?
Apesar de um aumento estimado de 89% na capacidade nos Estados Unidos em 2024, de acordo com a Administração de Informações sobre Energia (EIA) dos EUA, ainda há muito a ser feito para garantir que essa rápida implantação desses sistemas de bateria de íons de lítio não represente uma ameaça aos trabalhadores, às comunidades e à nossa infraestrutura de energia.

A BESS desempenha um papel fundamental no equilíbrio entre fornecimento e demanda de energia, especialmente à medida que mais países fazem a transição para fontes de energia renováveis, como solar e eólica. Normalmente, as fontes de energia renováveis são inerentemente intermitentes, o que significa que não produzem eletricidade de forma consistente ao longo do dia, devido a uma variedade de fatores ambientais incontroláveis. O BESS ajuda a preencher a lacuna armazenando o excesso de energia quando o fornecimento é alto e distribuindo-o quando a demanda é alta.
Embora a ideia de armazenar nossa infraestrutura de energia para suportar períodos maiores de tensão intensa seja louvável (e, de fato, lógica), devemos garantir que, na pressa de construir novos locais da BESS, não deixemos passar preocupações vitais de segurança.
Além da estabilização da rede, a BESS é fundamental para aumentar a confiabilidade energética. Ao armazenar eletricidade excedente, o BESS garante que a energia permaneça disponível mesmo durante apagões ou falhas de rede. É também um elemento importante para reduzir as emissões de carbono, como com a energia renovável armazenada, a dependência de usinas alimentadas por combustíveis fósseis diminui, levando a uma combinação de energia mais sustentável. Não vamos esquecer como a BESS sustenta o crescente apoio à eletrificação do transporte. À medida que os veículos elétricos (VEs) ganham tração, o BESS pode facilitar a infraestrutura de carregamento rápido sem sobrecarregar a rede.
Somente em fevereiro de 2025, os produtores de energia renovável adicionaram capacidade de 10,5 GWh à rede global de energia, de acordo com o banco de dados mensal de armazenamento estacionário de energia de bateria da empresa de inteligência de mercado Rho Motion. Mas, embora os locais BESS sejam uma maneira útil de evitar a sobrecarga das fontes de alimentação do mundo, liberando energia armazenada em horários de pico quando os geradores de energia estão sob maior tensão, eles vêm com desafios.
Uma das maiores preocupações é o fuga térmica, uma reação em cadeia perigosa na qual as temperaturas crescentes se espalham de uma célula da bateria para outra. Sem o monitoramento adequado e a detecção precoce de possíveis falhas, os incidentes de fuga térmica podem facilmente provocar bolas de neve em incêndios devastadores. Esses incêndios se espalham rapidamente, passando de unidade para unidade, causando perdas financeiras consideráveis, danos ambientais e, é claro, riscos à segurança, incluindo a liberação de substâncias tóxicas, como gás fluoreto de hidrogênio.
É por isso que soluções avançadas de imagens térmicas estão se tornando essenciais para manter os locais da BESS seguros e operacionais. Câmeras termográficas fixas com análise avançada são a solução ideal, pois podem acionar alarmes e sistemas de supressão quando as temperaturas ultrapassam um limite definido.


O sensor inteligente avançado FLIR A500f/A700f (esquerda) e a FLIR FH-Series R (direita) fornecem cobertura externa suficiente e podem detectar pontos quentes antes que ocorra ignição.
Saiba mais sobre soluções para detecção precoce de incêndios na BESS e em outros locais industriais aqui.