Descobrir vazamentos ocultos de ar melhora a produtividade e a competitividade na indústria automotiva

A indústria automotiva usa grandes quantidades de ar comprimido, o que significa que vazamentos de ar ocultos são um incômodo comum, que requer detecção oportuna. Se não forem corrigidos, vazamentos de ar comprimido não detectados podem levar a altos custos de energia, perdas financeiras significativas, devido a interrupções não planejadas, e até mesmo possíveis riscos de segurança. Os vazamentos também podem contribuir para problemas com operações do sistema, como pressão flutuante do sistema, capacidade excessiva do compressor ou vida útil reduzida, e mais manutenção do equipamento de abastecimento. Fazer a manutenção de sistemas de ar comprimido ao localizar e corrigir vazamentos em tempo é, portanto, uma das maneiras mais eficazes de economizar energia e melhorar a produtividade e a competitividade.

Um ambiente desafiador exige uma solução avançada

A indústria automotiva é particularmente propensa a vazamentos de ar comprimido, pois grandes quantidades de ar comprimido são usadas na produção de componentes nas fábricas de montagem automotiva. O grande tamanho das instalações de fabricação também contribui para o alto potencial de vazamentos, onde o ar comprimido é transportado em vastas redes de tubos por longas distâncias. As complexas linhas de fabricação consistem em vários processos usando sistemas pneumáticos com ar comprimido, como fundição de metal, usinagem, fabricação de ferramentas, máquinas CNC, robôs de montagem, jateamento de areia e cabines de pintura de automóveis vulneráveis a vazamentos. Pontos fracos comuns dos equipamentos incluem válvulas, tubos, mangueiras, conectores e ferramentas, centenas dos quais podem ser encontrados em uma única fábrica. Além disso, as instalações de fabricação automotiva geralmente são ambientes ruidosos, o que torna a localização de vazamentos de ar comprimido extremamente desafiadora.

Si124-LD-Plus_composite.png

Câmera de imagem acústica FLIR Si124

Uma solução acústica que entrega resultados

É aí que entra a câmera acústica, como a FLIR Si124-LD Plus: uma solução avançada de manutenção preditiva que examina grandes áreas e identifica a localização exata de vazamentos de ar comprimido de maneira rápida e precisa. Essa câmera pode ser introduzida em qualquer estágio do ciclo de manutenção, e as inspeções podem ser realizadas sem interromper as operações, usando um dispositivo seguro e facilmente operado que requer treinamento mínimo. Além de identificar vazamentos minúsculos, inaudíveis ao ouvido humano em ambientes industriais ruidosos, seu software de análise com aprendizado de máquina mostra estimativas de tamanho e custo de vazamentos, e produz dados acionáveis para planos de manutenção e reparo.

180819943_m_normal_none.jpg

Grandes quantidades de ar comprimido são usadas nas fábricas de montagem automotiva.

Benefícios de uma câmera acústica para detecção de vazamento de ar

  • Economiza tempo, energia e custos, além de reduzir a pegada de carbono, ao localizar a tempo vazamentos ocultos de ar comprimido.
  • Garante a continuidade operacional por meio da detecção precoce de vazamentos de ar e gás.
  • Verifica grandes áreas rapidamente e identifica os problemas críticos com precisão, mesmo em ambientes industriais ruidosos.
  • Requer treinamento mínimo e é fácil de integrar ao ciclo de manutenção.
  • Fornece resultados em tempo real e dados acionáveis para planos de manutenção e reparo por meio de análises baseadas em aprendizado de máquina.

FLIR-Thermal-Studio_1200x628.png

FLIR Thermal Studio Suite com o plug-in Si-Series

Para obter mais informações sobre as câmeras termográficas ou sobre esta aplicação, acesse www.FLIR.com/si124

Back to top