Como as instalações de fabricação aceleram a inspeção com imagens acústicas

REDUZ O TEMPO DE INSPEÇÃO EM ATÉ 90%

Na maioria das fábricas, os sistemas de ar comprimido são um dos maiores centros de custo de eletricidade. É por isso que é importante detectar vazamentos de ar comprimido e ineficiências de equipamentos o quanto antes e corrigi-los imediatamente. Mas não é fácil encontrar vazamentos de ar usando métodos de inspeção tradicionais, como testes de bolhas de sabão, que levam tempo significativo.

A maioria dos vazamentos cria turbulência que, por sua vez, cria ruído ultrassônico. Uma câmera de imagem acústica, como a FLIR Si124, aponta a fonte desse ruído e sobrepõe esse “hotspot” em uma imagem de câmera visual em tempo real. Ao gerar imagens da fonte de ruído, podemos melhorar o tempo de inspeção do ultrassom em aproximadamente 90%. Os inspetores também podem examinar rapidamente grandes áreas com a câmera a uma distância segura sem tocar em máquinas ou desligar a linha. A FLIR Si124 vê através do ruído de fundo comumente encontrado em ambientes industriais para produzir imagens precisas. Ao ouvir, reconhecer, analisar sons ultrassônicos e, por fim, entender o que significam sons diferentes, um gerador de imagens acústicas permite que os operadores identifiquem instantaneamente e com precisão a fonte de um vazamento de ar.

2.jpg
A FLIR Si124 é ideal para identificar vazamentos em locais complicados e de difícil acesso.

Adotando imagens acústicas como parte de uma rotina de manutenção preditiva, os profissionais podem identificar problemas rapidamente, cortar custos excessivos e manter as operações de fabricação em andamento.

QUANTIFICAÇÃO INTELIGENTE DE VAZAMENTOS E ANÁLISE DE CUSTOS

Qualquer microfone ultrassônico típico pode localizar vazamentos de ar se os níveis de pressão sonora emitidos forem fortes o suficiente. Mas se o usuário não for treinado em acústica, o uso desses tipos de dispositivos sem quaisquer recursos de análise não fornecerá os resultados necessários para tomar decisões de manutenção embasadas. Historicamente, converter arquivos de som de vazamento em estimativas de tamanho de vazamento e estimativas de custo envolve o uso de tabelas ou algoritmos complicados. A FLIR Si124 elimina esse problema, facilitando a análise com o mínimo de treinamento.

3.jpg
A correção de vazamentos de ar comprimido encontrados com a FLIR Si124 pode economizar dezenas de milhares de dólares em custos de eletricidade a cada ano.

A Si124 é uma ferramenta inteligente com análise no dispositivo, fornecendo análise de tamanho e custo de vazamento. Isso facilita para uma instalação calcular rapidamente a despesa anual estimada de energia causada por vazamentos de ar comprimido ou vácuo.

Depois que as imagens são capturadas com a Si124, a câmera as salva automaticamente no serviço em nuvem FLIR Acoustic Camera Viewer por Wi-Fi. Em seguida, os usuários podem revisar imagens armazenadas para análise detalhada, gerar relatórios para auditorias de vazamento de ar e realizar análises profundas sem esforço ou usar o software FLIR Thermal Studio para criar relatórios avançados ou combinar imagens térmicas e acústicas no mesmo relatório.

A câmera é simples de configurar e pode ser conectada diretamente à rede Wi-Fi de fábrica.

FILTRA O RUÍDO DE FUNDO

4.jpg
Encontrar a frequência ideal em um ambiente barulhento.

Os vazamentos de ar pressurizado geram som de banda larga que se estende de frequências audíveis a ultrassônicas. As instalações de fabricação industrial têm vários níveis de ruído de fundo, tornando quase impossível ouvir um vazamento de ar apenas com os ouvidos humanos. Em geral, o ruído de fundo interfere menos em altas frequências, e vazamentos de ar são melhor detectados em longas distâncias com frequências entre 20 e 30 kHz. A faixa de frequência da FLIR Si124 de 2 a 31 kHz é otimizada para detectar os menores vazamentos nas distâncias mais longas ou para detectar vazamentos ainda menores em distâncias próximas usando frequências de até 65 kHz.

Baixe o artigo

Ao comparar detectores ultrassônicos padrão, pode-se ter a impressão de que vazamentos de ar emitem apenas som de frequência ultrassônica específico e, para detectá-los, essa faixa de frequência deve ser usada. No entanto, essa não é a verdade—em alguns casos, isso pode ser benéfico, mas em outros, pode prejudicar a sensibilidade de detecção. A frequência mais adequada usada para detecção depende de vários fatores diferentes. No entanto, o ruído de fundo ainda pode interferir. Nesses casos, o dispositivo deve ser capaz de diferenciar fontes sonoras que se assemelham a um vazamento de outras fontes sonoras interferentes. A maioria das câmeras acústicas no mercado atualmente exige que o usuário filtre manualmente qualquer ruído de interferência usando controles deslizantes para selecionar uma faixa de frequência. Essa abordagem demorada de tentativa e erro aumenta significativamente o risco de muitos problemas não serem detectados.

5.jpg
Um exemplo de perda de faixa de detecção em frequências diferentes.

A FLIR Si124 tem uma abordagem diferente: detecta automaticamente padrões de som que se assemelham aos de vazamentos de ar e remove ruídos de interferência para fontes de som únicas e múltiplas usando filtros avançados de IA na câmera. Em outras palavras, a câmera reconhece se o som se assemelha a um vazamento de ar ou ruído de fundo — para que isso não fique a cargo do usuário.

6.jpg
A FLIR Si124 pode detectar qualquer vazamento de gás pressurizado, desde que haja um diferencial de pressão suficiente (o mínimo psi é um bom valor aproximado).

Para detectar fontes de som de frequência muito alta, a câmera acústica deve ter uma infinidade de microfones—de preferência bem próximos um do outro. Caso contrário, problemas de aliasing espacial ocorrerão, o que significa resultados errôneos e fontes sonoras exibidas em locais inválidos. É tentador incluir suporte de frequência mais alta na câmera acústica para fins de marketing, pois números mais altos geralmente parecem melhores. A realidade é que o uso de frequências muito altas não proporcionará nenhum benefício e, em vez disso, piorará o desempenho.

PRECISÃO COM MENOS ESFORÇO

7.jpg
Essa figura mostra como o número de microfones afeta a capacidade de “ver” problemas. Com 124 microfones, a Si124 permite que o usuário veja facilmente dois picos de ruído gerados por um vazamento comparado a um pico com uma câmera usando apenas 32 microfones.

Em imagens acústicas, o número de microfones que a câmera tem desempenha um papel crítico. Em geral, quanto maior o número de microfones, melhor o desempenho acústico. Câmeras acústicas geralmente usam microfones do tipo MEMS (sistemas microeletro–mecânicos), pois oferecem excelente desempenho, estabilidade, baixo consumo de energia e são compactos. Os microfones MEMS normalmente podem captar ruídos altos (geralmente acima de 120 dB(A)), mas também têm um alto nível de ruído próprio, o que significa que um único microfone não pode captar os níveis de som mais silenciosos; no entanto, esse ruído próprio pode ser eliminado combinando o sinal de vários microfones. O dobro do número de microfones remove aproximadamente 3 dB de ruído. Portanto, a sensibilidade para detectar sons silenciosos pode ser aumentada maximizando o número de microfones.

8.jpg
As instalações podem reduzir o tempo de inspeção de vazamentos de ar comprimido e vácuo em até 90% sem treinamento extensivo usando a FLIR Si124.

A FLIR Si124 apresenta 124 microfones – duas vezes o número de geradores de imagens acústicas concorrentes – para detectar vazamentos de ar tão pequenos quanto 0,016 l/min em condições ideais. Esse nível de precisão é possível graças à sensibilidade de detecção de defeitos líder do setor, ao alcance de distância e ao número sem precedentes de microfones integrados da Si124.

A FLIR É FORNECEDORA CONFIÁVEL DE SOLUÇÕES DE SUPORTE A DECISÕES

Os profissionais de manufatura dependem da FLIR para oferecer soluções confiáveis e de qualidade que facilitam seu trabalho, para que tenham mais tempo para se concentrar em outras prioridades. A FLIR adicionou imagens acústicas ao conjunto de produtos térmicos da empresa para permitir que as instalações façam seu trabalho com mais rapidez, segurança e eficiência. A Si124 também hospeda uma ferramenta de geração de relatórios simples, porém robusta, para ajudar ainda mais os clientes a identificar problemas e priorizar o que precisa de mais atenção.

Si124_composite.png

Para obter mais informações sobre as câmeras termográficas ou sobre essa aplicação, visite: FLIR.com/Si124

Artigos Relacionados

Caso de Aplicação

Localizar rapidamente descargas parciais (Partial Discharge, PD) usando uma câmera ultrassônica de detecção de vazamentos

Read more
Fundamentos

Visualizando o som com a FLIR Si124: uma câmera ultrassônica de detecção de vazamentos

Read more
Back to top