Como aumentar o ROI: liberação do potencial da imagem acústica na fabricação


Como fenômeno comum nas instalações de fabricação, os vazamentos de ar comprimido e gás são conhecidos por causar perdas financeiras substanciais e reduzir a eficiência operacional. A imagem acústica é o método ideal para a detecção eficiente de vazamentos de ar em muitos desses ambientes industriais, pois pode revelar instantaneamente vazamentos ocultos e fornecer estimativas em tempo real de seus custos, em termos de perda de energia.
Empresas não familiarizadas com câmeras de imagem acústica, como a FLIR Si124-LD Plus, podem ter preocupações sobre a capacidade dessas câmeras de detectar e diagnosticar problemas com precisão, não apenas devido à escala de suas instalações de fabricação, mas também às características exclusivas de seus processos de produção. No mínimo, elas podem pensar duas vezes antes de comprar um equipamento tão especializado para manutenção preditiva, já que podem ficar na dúvida se os custos do sistema poderiam superar os benefícios de usá-lo.
Neste artigo, veremos os resultados das inspeções realizadas em dois ambientes industriais diferentes, em que uma câmera acústica se mostrou altamente benéfica em oferecer melhor eficiência energética, reduzir custos relacionados à detecção precoce de gases especiais caros e levou a um retorno sobre o investimento (ROI) alcançado em um curto período.

Um vazamento de ar invisível a olho nu, detectado por uma câmera acústica.
Muitas instalações industriais são vastas, já que cobrem uma área de milhares de metros quadrados e contêm grandes quantidades de máquinas pesadas. Muitas vezes, isso deixa as inspeções de manutenção preditiva imprecisas e ineficientes, problemas que a câmera acústica está excepcionalmente bem equipada para enfrentar. Um fabricante estava interessado em utilizar imagens acústicas, mas estava preocupado com o fato de que o tamanho de 6.500 m2 de suas enormes instalações tornasse a detecção precisa de vazamentos de ar muito desafiadora para obter um ROI. No entanto, durante uma demonstração de inspeção, a câmera acústica identificou imediatamente 155 vazamentos no sistema de ar comprimido, causando perdas estimadas em aproximadamente US$ 11.000. Os vazamentos ocorreram em um período de inspeção de apenas 6 horas, o que equivale a identificar um vazamento a cada 2,5 minutos. Considerando os resultados, estimou-se que o ROI na aquisição da câmera acústica seria alcançado em duas rodadas de serviço, aproximadamente quatro a seis meses, fazendo com que a aquisição da câmera acústica valesse a pena.

Câmera de imagem acústica FLIR Si124
Uma câmera acústica como a FLIR Si124-LD Plus também foi usada em uma fábrica automotiva, na busca de localizar não apenas vazamentos de ar comprimido, comuns na indústria, mas também vazamentos de gases especiais, como argônio e dióxido de carbono. Vazamentos de gás especiais tendem a ser especialmente caros, pois seu preço de mercado é determinado pela demanda e amplificado devido à compra de um fornecedor. Em uma área onde os gases especiais são armazenados e misturados, a câmera acústica detectou cinco vazamentos e exibiu suas localizações exatas na tela. Foram tirados instantâneos, depois carregados no local para o software em nuvem que o acompanha, onde os custos foram estimados em tempo real. A inspeção levou apenas 10 minutos, mas a economia anual, calculada apenas para os cinco vazamentos de gás especial, totalizou aproximadamente US$ 12.500. Considerando o tamanho da instalação, a melhoria da eficiência energética obtida pela detecção e correção de vazamentos de ar e as economias proporcionadas pela detecção precoce dos vazamentos de gás especiais, o ROI na aquisição da câmera acústica foi estimado para ser alcançado em apenas dois meses.

FLIR Thermal Studio Suite com o plug-in Si-Series
Para obter mais informações sobre as câmeras termográficas ou sobre esta aplicação, acesse www.FLIR.com/si124