Como localizar rapidamente descargas parciais (Partial Discharge, PD) usando uma câmera ultrassônica de detecção de vazamentos

O DESAFIO DO CLIENTE

Por muitos anos, as empresas de serviços públicos têm realizado medições de descarga parcial (PD) em equipamentos elétricos de alta tensão. A PD é um indicador de deterioração do isolamento que pode levar a falhas do equipamento ou, pior ainda, a um incidente catastrófico. Com soluções ultrassônicas tradicionais, os sistemas podem ser grandes e complicados e os relatórios de inspeção geralmente precisam ser analisados por um engenheiro acústico. Por isso, as inspeções podem se tornar menos frequentes, deixando equipamentos como motores, geradores, painéis de distribuição e transformadores vulneráveis a problemas relacionados a PD.

CONTINUE LENDO ABAIXO OU FAÇA O DOWNLOAD DO PDF

BAIXE AGORA

Substation_morevibrant_1.jpg

A Si124 ajuda a acelerar as inspeções ao examinar grandes áreas a uma distância segura

SOLUÇÃO EM DESTAQUE

A imagem acústica, ou a capacidade de ver o som ultrassônico, surgiu como um método eficaz que as organizações de serviços públicos usam para localizar a existência de descarga parcial (PD). Ela permite que os profissionais realizem rotinas de manutenção preditiva mais frequentes, ajudando a fornecer um primeiro aviso crucial de falha elétrica iminente que poderia levar ao tempo de inatividade de sistemas críticos. A câmera industrial de aquisição de imagens acústicas FLIR Si124 detecta, exibe e grava ondas sonoras produzindo uma imagem acústica precisa. A imagem acústica é sobreposta, em tempo real, a uma imagem de câmera digital, tudo com uma solução de câmera ergonômica, fácil de usar e com uma mão pesando um pouco mais de 980 gramas.

Si124-Acstc-04.jpg

Localize com rapidez e segurança a descarga parcial dentro de um sistema elétrico de alta tensão

OS RESULTADOS

Com a FLIR Si124, os profissionais podem detectar problemas com segurança a até 100 metros de distância e analisar padrões de descarga. A câmera classifica três tipos de descarga parcial, incluindo descarga superficial, descarga de corona e descarga no ar. Saber o tipo e a gravidade da descarga permite que os usuários priorizem os reparos.

As capturas de imagens são rapidamente carregadas por Wi-Fi no serviço em nuvem FLIR Acoustic Camera Viewer para que o usuário realize análises mais aprofundadas dos padrões de PD gerados pelo sistema. Os usuários podem criar relatórios e compartilhá-los facilmente com colegas.

Si124-Acstc-09.jpg

O sistema fornece rapidamente a classificação do tipo de PD e o padrão de PD para análise adicional

A Si124 permite que os clientes realizem inspeções mais frequentes, ajudando as concessionárias a manter o fluxo de energia.

Para obter mais informações sobre a FLIR Si124 ou para agendar uma demonstração do produto, acesse: www.FLIR.com/si124

Artigos Relacionados

Fundamentos

Visualizando o som com a FLIR Si124: uma câmera ultrassônica de detecção de vazamentos

Read more
Nota Técnica

Sete itens fundamentais em um sistema de imagens acústicas

Read more
Caso de Aplicação

FLIR para monitoramento de subestações

Read more
Back to top