Detecte e priorize vazamentos de ar de freio ferroviário com a FLIR Si1-LD

As viagens ferroviárias são amplamente consideradas um dos modos mais seguros de transporte terrestre, uma reputação conquistada por mais de um século de inovação contínua em segurança e engenharia. Um marco fundamental nesse legado foi alcançado em abril de 1869, quando o inventor George Westinghouse patenteou o sistema de freios a ar à prova de falhas, um avanço que transformou a segurança ferroviária e ainda está em uso generalizado hoje.

sistemarailway-brake-system-compressed-air-1200x628.jpg

Sistema de freio ferroviário

O princípio fundamental por trás do sistema de freios a ar da Westinghouse é simples e altamente eficaz: ele usa a pressão do ar não apenas para aplicar os freios, mas também para garantir que eles sejam ativados automaticamente em caso de falha. Cada carro em um trem tem seu próprio reservatório que é carregado com ar comprimido. Quando o sistema está em pressão total, os freios são liberados. Qualquer queda de pressão, como o que ocorreria durante uma falha no compressor ou se os carros se desacoplarem, aciona os freios para engatar automaticamente. Esse mecanismo garante que os trens parem com segurança mesmo sob condições de emergência.

Em sistemas ferroviários modernos, o compressor da locomotiva normalmente carrega o reservatório principal entre 125 e 140 psi (8,6 e 9,7 bar). O tubo de freio, que percorre o comprimento do trem, é então pressurizado, normalmente a 90 psi para frete e 110 psi para trens de passageiros. Quando o operador do trem move a alça do freio para reduzir essa pressão, ele sinaliza a cada carro para aplicar seus freios usando o ar armazenado em seu reservatório.

É importante ressaltar que esse design depende da manutenção de uma pressão de ar estável. Uma queda repentina, como de uma mangueira rompida, resultará em uma aplicação de freio de emergência. No entanto, vazamentos graduais, sem acionar protocolos de emergência, podem reduzir significativamente a eficiência do sistema. Esses pequenos vazamentos aumentam a demanda no compressor de ar, reduzindo potencialmente a vida útil dos componentes mecânicos e aumentando os custos de energia. Com o tempo, elas podem indicar falhas mais graves no sistema de frenagem.

Identificar esses vazamentos sutis em meio ao ruído ambiente de um pátio ferroviário movimentado é um desafio complexo. A assinatura acústica de um pequeno vazamento de ar é frequentemente afogada por máquinas ao redor, tornando os métodos convencionais de detecção demorados e muitas vezes não confiáveis.

Detecção moderna de vazamentos: Apresentando a FLIR Si1-LD

Para enfrentar esse desafio, a FLIR desenvolveu a câmera acústica portátil Si1-LD, uma ferramenta altamente sofisticada projetada para detectar vazamentos de ar comprimido com precisão, mesmo em ambientes barulhentos típicos de infraestrutura ferroviária. Usando 96 microfones ultrassensíveis dispostos em uma matriz compacta, a Si1-LD detecta ondas sonoras ultrassônicas emitidas pelo ar que escapa, traduzindo-as em representações visuais exibidas em uma tela HD brilhante de 5 polegadas.

A Si1-LD opera em uma faixa de frequência de 2 a 100 kHz, permitindo localizar até mesmo os menores vazamentos. A uma distância de apenas 2,5 metros, ele pode detectar vazamentos tão pequenos quanto 0,01 litro por minuto. Para vazamentos maiores, a faixa de detecção pode se estender a impressionantes 130 metros, permitindo que o pessoal de manutenção realize inspeções a uma distância segura, mesmo em material em movimento ou eletrificado.

Um dos recursos de destaque da Si1-LD é sua tecnologia de “Filtragem por passagem de banda”. Essa função avançada permite que os usuários isolem frequências específicas, filtrando efetivamente o ruído de fundo e retornando para as frequências emitidas por vazamentos de ar. Em ambientes como depósitos de manutenção ferroviária ou trilhos externos com ruído industrial ambiente, essa capacidade é essencial para diagnósticos precisos.

Priorização de reparos para máxima eficiência

Ao concluir uma inspeção de vazamento, os engenheiros muitas vezes encontram vários vazamentos de tamanho e gravidade variáveis. Nesses casos, determinar qual reparar primeiro pode ser fundamental para a segurança e a eficiência energética. A FLIR Si1-LD ajuda a simplificar esse processo com seu recurso integrado de quantificação de tamanho de vazamento. Essa função estima o tamanho de cada vazamento, permitindo que as equipes de manutenção priorizem os reparos com base na possível perda de ar e economia de energia. Abordar os maiores vazamentos primeiro pode reduzir significativamente as ineficiências operacionais.

Gerenciamento de dados seguro e versátil

A segurança e a transferência de dados são essenciais em ambientes industriais modernos. Muitas organizações ferroviárias têm restrições sobre o uso de dispositivos USB por motivos de segurança cibernética. Embora a transmissão sem fio possa parecer uma alternativa viável, muitas instalações ferroviárias não têm cobertura Wi-Fi robusta ou limitam o acesso a dispositivos de terceiros.

Para resolver isso, a FLIR Si1-LD é compatível com um cabo de dados acessório que permite a transferência direta de imagens e resultados de inspeção para um PC ou laptop, sem a necessidade de unidades USB ou acesso Wi-Fi. Isso garante o manuseio seguro e flexível de dados, mesmo em locais remotos ou de alta segurança.

Usabilidade e praticidade

Uma preocupação frequente entre o pessoal de manutenção ferroviária é a complexidade e a curva de aprendizado associadas a novos equipamentos de diagnóstico. A FLIR ouviu esse feedback e desenvolveu a Si1-LD com simplicidade e facilidade de uso em mente. Seu design intuitivo permite que os usuários realizem inspeções acústicas avançadas com treinamento mínimo. É um verdadeiro dispositivo de apontar e disparar: uma vez direcionada para a área de suspeita de vazamento, a câmera identifica e exibe automaticamente os locais de vazamento, completos com quantificação de tamanho.

Para garantir a durabilidade em campo, a Si1-LD está alojada em uma caixa robusta e vem com uma mala de transporte rígida e robusta. Isso fornece excelente proteção durante o transporte e o uso, seja na oficina ou em rotas ferroviárias remotas.

O panorama geral

No Reino Unido, o mercado de sistemas de frenagem ferroviária foi avaliado em aproximadamente £ 373 milhões em 2024 e está previsto que cresça a uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 3,3% até 2031. Esse crescimento está sendo impulsionado por regulamentos de segurança rigorosos, uma ênfase crescente na manutenção preditiva e a crescente demanda por soluções de transporte com eficiência energética.

Minimizar vazamentos de ar em sistemas de frenagem não apenas aumenta a segurança e a confiabilidade, mas também apoia as metas ambientais reduzindo o consumo de energia desnecessário. Com a montagem sob pressão na indústria ferroviária para reduzir emissões e melhorar a eficiência, ferramentas como a FLIR Si1-LD estão se tornando indispensáveis no kit de ferramentas moderno de manutenção ferroviária.

Para ver como as imagens acústicas oferecem suporte a operações de manutenção mais amplas além dos sistemas de frenagem, explore como a FLIR Si2-Pro está transformando a eficiência do galpão de manutenção.

Solicite informações

Optar

Ao enviar, você concorda com a política de privacidade e a política de cookies da FLIR.

Artigos Relacionados

Caso de Aplicação

Melhore a eficiência do galpão de manutenção ferroviária com a câmera acústica FLIR Si2-Pro

Read more
Caso de Aplicação

Nos bastidores: Como a tecnologia de imagem acústica está ajudando a ópera e o balé nacionais finlandeses a funcionarem sem problemas

Read more
Back to top