Simplifique o gerenciamento acústico de câmeras e usuários com o recurso Organização


Quando se trata de gerenciar dispositivos e acesso de usuários, a eficiência e a segurança de dados são fundamentais. Entre no recurso Organização disponível no FLIR Acoustic Camera Viewer, projetado para simplificar a maneira como a câmera e o gerenciamento de usuários são tratados nas organizações.
O recurso Organização é uma solução fácil de usar que simplifica a tarefa de acompanhar os relatórios realizados em locais separados, como fábricas e unidades de produção, por diferentes câmeras e usuários.
Uma de suas principais vantagens é a capacidade de compartilhar perfeitamente não apenas o acesso ao dispositivo, mas também informações das câmeras, como instantâneos e relatórios, dentro de grupos atribuídos com base em vários critérios, como regiões, departamentos, unidades de negócios ou até mesmo estrutura de manutenção. A beleza está em sua simplicidade – todas as tarefas de gerenciamento são centralizadas e executadas inteiramente no Acoustic Camera Viewer, eliminando a necessidade de emparelhamento manual trabalhoso ou acesso físico aos dispositivos, bem como fornecendo uma ferramenta centralizada e clara para monitorar a inspeção realizada em diferentes instalações de produção e seus resultados.
O recurso Organização foi desenvolvido para auxiliar no uso de câmeras acústicas em todos os locais e eliminar a necessidade de emparelhar novamente os dispositivos a cada vez. O recurso também facilita o uso eficiente de dados coletados por uma câmera acústica em toda a organização, permitindo atividades como compartilhamento de relatórios e rastreamento de custos estimados em diferentes instalações.

Um exemplo de hierarquia organizacional criada no FLIR Acoustic Viewer
Entre os principais benefícios de usar o recurso Organização está o gerenciamento simplificado e que economiza tempo de inspeções, câmeras e usuários. Em vez de navegar por procedimentos de acesso complicados, o recurso Organização simplifica o acesso a câmeras e imagens, garantindo que os usuários possam recuperar sem esforço os dados de que precisam. Ao fornecer acesso em grupo gerenciado remotamente na nuvem, o recurso Organização reduz significativamente o tempo gasto em processos manuais, aumentando a conveniência e a eficiência operacional. A segurança dos dados também é aprimorada por meio da remoção de métodos de autenticação tradicionais, como o compartilhamento de nomes de usuário e senhas.
O recurso também fornece uma visão geral abrangente de todas as câmeras e usuários dentro da organização. Isso facilita a tomada de decisões e promove a transparência, permitindo o rastreamento do tempo necessário para corrigir vazamentos identificados. Como resultado, podem ser estabelecidos critérios de economia para resolução e geração de relatórios de vazamentos. Em um nível individual, o acesso em grupo ajuda a se concentrar em informações relevantes, melhorando a capacidade dos usuários finais de filtrar os dados de forma eficiente e fazer escolhas informadas. A implementação do recurso Organização é rápida e direta em todos os níveis de usuário, garantindo uma experiência de integração perfeita.
Clique aqui para acessar o FLIR Acoustic Viewer e experimentar o recurso Organização.