Por que a qualidade do microfone é mais importante do que a quantidade em câmeras acústicas

Nem todas as câmeras de imagem acústica são criadas da mesma forma, e mais microfones nem sempre significam melhor desempenho. Ao avaliar câmeras ultrassônicas para uso industrial, é fácil ficar a par de especificações técnicas, especialmente o número de sensores MEMS. Mas aqui está a realidade: a qualidade do microfone, a colocação e o processamento de sinais importam muito mais do que uma quantidade enorme.

Para que as câmeras de imagem acústica são usadas?

technician-using-acoustic-camera-for-predictive-maintenance-1200x628.jpg

As câmeras acústicas são ferramentas versáteis usadas em muitos setores para:

Cada uma dessas aplicações requer detecção acústica sensível e em tempo real, algo que depende mais do processamento avançado de firmware e sinal do que apenas da contagem de microfones.

Não se engane com a contagem de microfones

Seja qual for a sua necessidade de usar uma câmera acústica, escolher a câmera certa se tornou um campo minado! Há muitos produtos para escolher, todos prometendo ser os melhores, no entanto, quais características você deve procurar ao escolher a câmera certa para sua aplicação? Uma coisa a se evitar é o número de sensores MEMS (ou microfones) com os quais a câmera foi construída. Isso se tornou um estrago para os fabricantes de câmeras ganharem vendas sem desenvolver as câmeras de melhor desempenho no mercado.

Para entender por quê, é importante saber como funcionam os microfones MEMS. Esses sensores miniatura detectam níveis de pressão sonora, mas a menos que sejam emparelhados com firmware otimizado, filtragem inteligente de sinais e gerenciamento térmico, mais sensores simplesmente adicionam custo e complexidade sem melhorar a sensibilidade.

Abordagem da FLIR: Qualidade em relação à quantidade

flir-si2-acoustic-camera-industrial-leak-detection-1200x628.jpg

Ao desenvolver a FLIR Si2-Pro, nossos engenheiros selecionaram cuidadosamente 124 microfones com base em suas características de desempenho. Em vez de perseguir números arbitrários, otimizamos todo o sistema:

  • Geometria da matriz do sensor

  • Filtragem avançada integrada

  • Supressão de ruído em tempo real

  • Algoritmos de processamento de alto desempenho

Essa abordagem holística resultou em um sistema bem ajustado onde cada microfone contribui para percepções acionáveis. Em testes de benchmark, dobrar o número de sensores teria fornecido menos de 3% de melhoria na sensibilidade, um ganho marginal com compensações significativas no consumo de energia, geração de calor e custo.

Mais Microfones – Melhores Resultados

O desempenho acústico da câmera depende de quão bem o sistema captura, filtra e interpreta o som, não quantos microfones são colados na caixa. Em muitos produtos concorrentes, vimos grandes matrizes de microfone combinadas com processamento a bordo fraco, resultando em:

  • Taxa mínima de vazamento detectável ruim

  • Localização de som imprecisa

  • Excesso de calor de processadores sobrecarregados

  • Consumo de energia elevado com benefício mínimo

A vantagem da FLIR está na precisão de menos sensores de alta qualidade combinados com décadas de experiência em processamento de imagens e sinais.

Evolução do sensor MEMS: Design mais inteligente, melhor ROI

Os sensores MEMS modernos melhoraram significativamente. Com melhor desempenho por sensor, você não precisa mais de centenas de microfones para obter resultados confiáveis. Na verdade, alguns novos dispositivos são superprojetados para especificações em vez de desempenho, levando a ineficiências e preços inflacionados.

Ao colaborar de perto com os fabricantes de MEMS, a FLIR continua a projetar câmeras acústicas mais inteligentes que fazem mais com menos, oferecendo aos usuários finais melhor valor e maior confiabilidade em condições do mundo real.

Veja a diferença por si mesmo

flir-acoustic-camera-minimum-detectable-leak-demo-1200x628.jpg

Antes de comprar qualquer câmera acústica, solicite uma demonstração. Concentre-se em:

  • Taxa mínima de vazamento detectável

  • Nível mínimo de pressão sonora (SPL)

  • Desempenho do mundo real em sua aplicação

  • Clareza do sinal em ambientes ruidosos

A FLIR orgulhosamente oferece comparações lado a lado com outras marcas. Estamos confiantes no desempenho, estabilidade e eficiência de nossas soluções de imagem acústica.

Os resultados

Quando se trata de câmeras de imagem acústica, mais microfones não garantem melhor desempenho. Na verdade, altas contagens de microfone sem tecnologia de suporte podem prejudicar a confiabilidade e levar a resultados decepcionantes.

Escolha um design mais inteligente em vez de um exagero de especificações. Escolha a FLIR.

👉 Explore as câmeras de imagem acústica FLIR Si-Series
👉 Saiba mais sobre os sensores MEMS em nosso glossário →
👉 Solicite uma demonstração do produto →

 

Request Demo

Optar

By submitting you agree to Teledyne FLIR's privacy policy and cookie policy.

Artigos Relacionados

Caso de Aplicação

Melhore a eficiência do galpão de manutenção ferroviária com a câmera acústica FLIR Si2-Pro

Read more
Caso de Aplicação

Como garantir a segurança do consumidor e a eficiência operacional no setor de alimentos e bebidas

Read more
Back to top