A DarkWave Thermo confia nas câmeras FLIR para o diagnóstico de edifícios em Milão

Os especialistas certificados em análise de fachadas da DarkWave Thermo usam as câmeras termográficas FLIR para investigar o desprendimento de azulejos e revestimentos de paredes. 

As obras de manutenção relacionadas a fachadas de edifícios com revestimentos sempre consumiram muito trabalho manual, o que inclui a investigação manual e a instalação de sistemas de içamento e andaimes de segurança. Felizmente, as câmeras termográficas FLIR têm se revelado uma ferramenta ideal para reduzir os custos da mão de obra e aumentar a eficácia das inspeções de fachadas de edifícios.

Existem várias opções de fachada para edifícios. Por vários motivos, entre eles a estética e a maior durabilidade, os proprietários às vezes escolhem materiais de revestimento mais caros do que o gesso comum, como pedra, mármore, azulejos e até mesmo outros materiais tecnológicos para dar ao edifício um visual mais moderno.

No entanto, esses revestimentos podem se desprender da parede da fachada por causa das condições climáticas, do envelhecimento dos materiais ou até de problemas na instalação. Não é preciso dizer que esses materiais soltos representam um perigo grave, não só para a integridade da fachada, como, acima de tudo, para a segurança de quem está perto do edifício.

Inspeções de qualidade para fachadas em edifícios

Luca Del Nero, fundador da DarkWave Thermo, empresa de inspeção termográfica de edifícios, localizada na cidade de Bréscia, no norte da Itália, tem muitos anos de experiência com esse tipo de inspeção. A empresa tem feito muitas inspeções em Milão, cidade repleta de prédios históricos e belas obras arquitetônicas.

“Os trabalhos de inspeção como os desenvolvidos em Milão exigem, antes de tudo, a definição de uma zona de segurança ao redor do edifício”, diz ele. “Depois, é preciso determinar e quantificar as áreas afetadas com materiais soltos. No caso de edifícios pequenos, a condição geral da camada de revestimento pode ser determinada com inspeções manuais e testes de desprendimento, de modo relativamente rápido e com custos limitados.”

Edifícios grandes ou complexos, porém, são outra história. Nesses casos, quando a localização e as dimensões não permitem o uso de equipamentos de içamento ou quando a inspeção manual seria um processo longo e caro, a termografia de infravermelho é a tecnologia perfeita.

Termografia para inspeções de edifícios

Sob as condições certas, a termografia pode destacar com nitidez e facilidade as superfícies sujeitas ao desprendimento. Nas figuras 1 a 3, as áreas laranja de formato irregular indicam claramente a presença de revestimentos soltos (destacados pelas setas). Para conferir o desprendimento de gesso ou azulejos, é essencial usar a lente certa e planejar o trabalho de inspeção para um horário que tenha a iluminação solar ideal. Na verdade, o azulejo ou gesso que está fixo tem um comportamento muito diferente daquele que está solto. Conferindo periodicamente as partes da fachada que são o foco da inspeção, é possível ver quais áreas estão aquecendo com mais ou menos rapidez durante o dia e, assim, distinguir as áreas problemáticas das que não têm problema. Entre os outros fatores importantes de sucesso, estão a sensibilidade térmica da câmera, a resolução espacial ideal da lente mais adequada, e as habilidades e os conhecimentos do inspetor termográfico.

Luca Del Nero é também um termógrafo com a certificação ITC de Nível 3 e em conformidade com a norma ISO9712, além de ser instrutor internacional de termografia. Ele comenta: “Nas aplicações em edifícios, as imagens térmicas foram sempre vitais para o sucesso. Uma das nossas especialidades é a inspeção de revestimentos, principalmente para diagnósticos e laudos técnicos que respaldam processos judiciais. Nesses casos, não são permitidos, geralmente, testes destrutivos. Sempre usamos as câmeras de alta resolução e um conjunto completo de lentes FLIR para ter a melhor resolução espacial e, assim, conseguir uma visão excelente da condição das fachadas.”

“Começamos com uma câmera fantástica, a FLIR P640, que agora está obsoleta, e depois migramos para a FLIR T640. Agora, queremos usar a FLIR T1K com resolução Full HD para oferecer sempre o melhor serviço possível.”

Resultados confiáveis, alta flexibilidade

“Os testes auxiliares de rotina que realizamos durante as nossas inspeções termográficas confirmaram sempre a qualidade das nossas análises”, diz Luca Del Nero. “Hoje, na DarkWave Thermo, a termografia é nossa principal técnica para avaliar o estado das fachadas e o tamanho dos problemas, e para nos mostrar onde fazer os testes de desprendimento.”

Atualmente, sobretudo nas áreas urbanas que exigem uma execução flexível e rápida, onde montar uma plataforma ou usar outras técnicas de içamento exige permissões e, às vezes, custos proibitivos, a termografia é a opção mais flexível e confiável.

“A termografia oferece resultados confiáveis para edifícios com revestimento em gesso ou azulejo. Para as nossas inspeções, não precisamos montar equipamentos de içamento ou andaimes complexos e caros, o que economiza muito tempo e dinheiro. As câmeras FLIR mostram sempre uma imagem térmica clara das áreas com problemas, desde o chão até uma distância considerável.”

Back to top