Inspeção de Tetos de Controle de Climatização Usando Câmeras Termográficas


Muitas empresas e escritórios desenvolvem estilos de trabalho novos e contemporâneos caracterizados pela flexibilidade e pela eficiência. Por isso, a qualidade da climatização interior é muito importante. Os arquitetos estão reagindo a isso com tetos que podem ser rapidamente adaptados. Os tetos de controle de climatização oferecem liberdade de escolha incomparável nesse quesito, além de possibilidades de aplicação surpreendentes em termos de estilo, aparência, tamanho, função e desempenho.
Os tetos de controle de climatização também são cada vez mais adequados para integração em salas de cirurgia e unidades de tratamento intensivo em hospitais, onde a regulagem da climatização interior é muito importante. Recentemente, a Inteco B.V., empresa especializada no design e implementação de tetos de controle de climatização e de unidades de indução de teto para a construção de edifícios públicos, instalou aproximadamente 1.200 m² de tetos de controle de climatização em um novo edifício que brevemente será ocupado pelo Hospital Berhoven em Uden, Holanda. Para garantir que os tetos de controle de climatização funcionam e são instalados corretamente, o cliente da Inteco B.V. contratou a Thermografisch & Adviesbureau Uden para inspecionar as instalações como uma prestadora de serviços independente.
O teto de controle de climatização instalado no Hospital Berhoven conta com o sistema MeandRo desenvolvido pela Inteco. O sistema MeandRo é um teto radiante para resfriamento e aquecimento que usa a passagem de água quente e fria e é composto por painéis de chapa de aço perfurado instalados em uma construção em sanduíche e equipados de fábrica com um elemento do MeandRo. Esse elemento é formado por tubos sinuosos de cobre de 8 x 0,5 mm soldados ao longo de todo o seu comprimento a um condutor de calor com uma estrutura bem aberta e às dimensões internas do painel, podendo ser usado em qualquer tipo de design estético. Os elementos do MeandRo estão ligados entre si por meio de conexões rápidas e é exatamente aqui que podem ocorrer erros durante a instalação. No entanto, uma inspeção especializada pós-entrega permite a correção rápida e simples desses erros.
Se os elementos do teto de controle de climatização não estiverem conectados corretamente, a climatização interior desejada não poderá ser alcançada. Outro problema que pode ocorrer durante a instalação é o abastecimento insuficiente de água quente ou fria, fazendo com que o teto não funcione devidamente. Para evitar problemas com o sistema após ter sido colocado em funcionamento, essas imperfeições podem ser detectadas rapidamente.
Para essa inspeção, Bas Coolen, da Thermografisch & Adviesbureau Uden, usa um câmera termográfica FLIR T440bx. “As imagens térmicas mostram claramente se um sistema foi instalado corretamente”, explica Coolen. “As diferenças de temperatura no teto podem ser vistas rapidamente com uma câmera termográfica. Além disso, com a nova função MSX (Multi Spectral Dynamic Imaging) da FLIR T440bx é fácil orientar-se e ver exatamente quais elementos você está inspecionando”.
Essa funcionalidade garante uma melhor textura da imagem térmica, deixando-a extremamente detalhada. Graças a essa nova funcionalidade, mais desvios podem ser detectados, as análises podem ser realizadas com maior precisão e as conclusões podem ser tiradas imediatamente.
A Thermografisch & Adviesbureau Uden, empresa com mais de 16 anos de experiência em inspeções com tecnologia de imagens térmicas, tem acompanhado de perto a evolução das câmeras termográficas. “Ainda usamos as câmeras termográficas da FLIR de alguns anos atrás, mas estamos muito satisfeitos com os modelos aprimorados e suas funções inovadoras”, afirma Ralf Grispen, gerente comercial da Thermografisch & Adviesbureau Uden. “Por exemplo, a compatibilidade da FLIR T440bx com smartphones, tablets e computadores facilita muito a exibição ou o compartilhamento imediato das imagens térmicas captadas durante uma inspeção com um cliente ou instalador. Com a qualidade de imagem de 320 x 240 pixels da FLIR T440bx, as diferenças de temperatura podem ser vistas claramente”.
“É comum vermos instaladores de teto de controle de climatização realizando suas próprias inspeções com pirômetros de ponto”, continua Coolen. “Não há nada de errado em usar pirômetros de ponto, mas é um método de inspeção demorado, pois esse tipo de aparelho mede a temperatura em apenas um ponto. Além disso, não há registros visuais da medição. Por outro lado, com uma câmera termográfica, uma área de superfície significativa dos tetos de controle de climatização pode ser inspecionada em muito pouco tempo. Com as imagens em mãos, evitam-se discussões longas e desnecessárias: fica evidente se o teto de controle de climatização funciona ou não.”
A câmera termográfica FLIR T440bx, extremamente ergonômica, foi desenvolvida para usuários que exigem alto desempenho a um preço acessível. A FLIR T400bx series combina ergonomia perfeita com imagens de alta qualidade de 320 x 240 pixels. A FLIR T400bx series está equipada com uma unidade óptica inclinável que permite tirar fotos de todos os ângulos desejados, assumindo uma postura de trabalho confortável. Para a construção civil, em particular, a FLIR T440bx conta com uma bússola incorporada. Dessa forma, o inspetor pode observar a direção para onde está olhando e a direção de orientação de uma parede. Isso pode ser importante ao realizar inspeções em edifícios. A direção de visão da câmera é adicionada automaticamente a cada imagem.
Os objetos de interesse, tanto na imagem térmica quanto na imagem visual, podem ser marcados diretamente na tela sensível ao toque da FLIR T440bx. Com a FLIR T440bx, você pode redigir um relatório direto da inspeção (incluindo marcações ou comentários). Um botão programável fornece acesso às funções favoritas.
“A tecnologia de imagens térmicas já provou ser útil em muitas aplicações diferentes”, afirma Coolen. “O uso de câmeras termográficas para inspeções de tetos de controle de climatização garante que os problemas sejam identificados de maneira rápida e clara e resolvidos sem demora. Isso evita que, após o comissionamento, surjam problemas no hospital que possam atrasar ou até mesmo interromper as atividades do hospital, resultando em custos imprevistos e indesejados”.