Do calor ao perigo: Por que fornalhas e secadores de biomassa precisam de sistemas de detecção precoce de incêndio


Não é segredo que a fabricação de produtos florestais depende de fornos e secadores para preparar madeira para o mercado.
Esses processos críticos removem a umidade, estabilizam a madeira e melhoram a qualidade do produto para otimizar seus ativos antes do envio, mas a própria natureza dos fornos e secadores também cria um dos ambientes mais propensos a incêndios no setor florestal.
Dados recentes revelam o quanto os riscos de incêndio nas instalações florestais se tornaram caros. No ano passado, os EUA sofreram mais de 38.000 incêndios em instalações industriais ou de fabricação. De acordo com os consultores de risco globais TÜV SÜD, isso causou cerca de US$ 1,2 bilhão em danos, com uma porcentagem significativa originada em processos de fabricação envolvendo alto calor, como operações de secagem e forno.
Por sua própria natureza, incêndios que se originam em fornos e secadores são frequentemente incluídos em estatísticas mais amplas de incêndio florestal, obscurecendo o papel dos processos industriais no risco geral. No entanto, podemos inferir algo da escala desse perigo causado pelo calor.
Um resumo recente da NFPA indica que, de 2017 a 2021, os corpos de bombeiros dos EUA responderam a uma média de 36.784 incêndios por ano em instalações industriais ou de fabricação, resultando em mais de US$ 1,5 bilhão em danos diretos à propriedade anualmente. Muitos desses incêndios se originam no processamento de madeira, incluindo áreas com fornos, secadores e exposição a poeira combustível.
Em 2023, os corpos de bombeiros dos EUA responderam a aproximadamente 110.000 incêndios em edifícios não residenciais, resultando em US$ 3,16 bilhões em danos à propriedade; um número que inclui incêndios em instalações de fabricação e locais de processamento de madeira onde há riscos de fornos e secadores.
Claramente, a natureza de fornos e secadores florestais pode amplificar os riscos de incêndio inatos em tais locais. Eles expõem a madeira a temperaturas elevadas e sustentadas, enquanto a presença de poeira combustível fina, acúmulo de resina e alta umidade cria uma verdadeira caixa de madeira pronta para acender na menor faísca. Até mesmo um pequeno ponto quente pode se transformar rapidamente em um incêndio em grande escala, causando perdas devastadoras no estoque, tempo de inatividade da produção e reparos dispendiosos.
Os métodos tradicionais de monitoramento, como inspeções manuais periódicas e verificações de temperatura de ponto, simplesmente não são eficazes em ambientes de alto risco. Eles podem facilmente perder sinais sutis de alerta precoce, permitindo que pontos quentes internos se desenvolvam despercebidos atrás das paredes do forno ou em dutos, onde altos níveis de umidade e oxigênio variam muito. Esses bolsos ocultos podem borrar por horas ou dias, se deixados ininterruptos, antes de irromper em chamas.
A tecnologia de detecção precoce de incêndio (EFD) da FLIR fornece monitoramento térmico contínuo sem contato projetado especificamente para esses ambientes desafiadores. As câmeras termográficas resistentes e de alta resolução da FLIR detectam anomalias de temperatura antes que atinjam níveis perigosos, bem antes que a fumaça ou a chama apareça.
Os principais dispositivos para detecção precoce de incêndio em fornos e secadores de biomassa incluem:

Sensor inteligente avançado FLIR A700f
Projetada para zonas de calor industriais extremas, esta câmera fornece imagens térmicas contínuas com alarmes programáveis que podem se integrar a sistemas SCADA ou de supressão de incêndio existentes.
Versáteis e compactas, essas câmeras são perfeitas para instalação dentro de compartimentos de secadores ou perto de pontos de transferência de esteiras onde o risco de ignição é alto.
Combinando imagens térmicas e visíveis, ela oferece mapeamento de temperatura em tempo real juntamente com verificação visual, reduzindo alarmes falsos causados por vapor ou poeira.

Uma câmera fixa resistente e multiespectral criada para ambientes externos adversos, como silvicultura, combinando imagens térmicas e de luz visível em 4K para detectar riscos de incêndio precocemente, verificar pontos quentes instantaneamente via VMS e reduzir alarmes falsos de exaustões de veículos, tornando-a ideal para detecção contínua e confiável de incêndios em áreas remotas de alto risco.

Em instalações de preparação de biomassa e resíduos, os sistemas de imagens térmicas da FLIR permitiram a detecção de pontos quentes ocultos antes da ignição total, evitando perdas significativas em escala.
Por exemplo, o sistema de monitoramento de resíduos da TAV Ludwigslust não sofreu eventos de incêndio graves depois de implantar um sistema EFD abrangente da FLIR. Isso se compara a um incidente de incêndio dispendioso anterior em 2014 que exigiu intervenção externa de combate a incêndios e, pela admissão da própria empresa, poderia ter custado até € 5 milhões em perdas.
Da mesma forma, em ambientes de produtos de madeira, os sistemas FLIR integrados via Viper Imaging monitoram continuamente anomalias de temperatura, dando aos operadores o tempo necessário para ventilar, limpar ou desligar antes que ocorra o escalonamento de incêndio
Obviamente, além de proteger ativos físicos, a detecção precoce de incêndios ajuda as usinas a atender a regulamentos cada vez mais rigorosos de seguro e segurança. Ele apoia metas florestais sustentáveis minimizando os danos ambientais causados por incêndios acidentais.
As câmeras FLIR EFD são projetadas para as condições exigentes de fornos e secadores. Elas podem suportar poeira, umidade e temperaturas extremas, fornecendo dados térmicos consistentes e de alta fidelidade. É importante ressaltar que a análise integrada reduz alarmes incômodos, concentrando a atenção em ameaças reais e liberando os operadores para se concentrarem na produção.
Cada minuto conta quando o risco de incêndio aumenta dentro de um forno ou secador de biomassa. Até mesmo a menor ignição pode envolver rapidamente uma instalação, resultando em dias ou semanas de inatividade, pois as equipes lutam para conter o incêndio e seus danos subsequentes. O custo de perda de produção, resposta a emergências, substituição de equipamentos e limpeza ambiental pode facilmente chegar a milhões, como evidenciado pela TAV Ludwigslust.
A detecção térmica precoce de incêndios oferece o aviso mais precoce possível, permitindo que os operadores ajam de forma decisiva e protejam seus negócios.
Em uma indústria na qual o calor é essencial, mas o fogo é o inimigo, as soluções de detecção precoce de incêndio da FLIR fornecem aos operadores oculares atentos e aos proprietários do local a garantia abrangente necessária. Não espere que um desastre ocorra em seu forno; proteja seus secadores agora.
Preencha o formulário para entrar em contato com um especialista em detecção precoce de incêndios da FLIR hoje e explore soluções personalizadas que mantêm suas operações florestais funcionando com segurança e tranquilidade.