Como as imagens térmicas podem ajudar as empresas a evitar incêndios antes que eles se incendiem em zonas de armazenamento a granel

US$ 50 milhões perdidos em incêndios: Por que o armazenamento a granel florestal é tão vulnerável

 

As ameaças crescentes às operações florestais não podem ser exageradas. Na verdade, no setor florestal, muito poucos ambientes representam um risco de incêndio maior do que as instalações de armazenamento a granel.

Até 2023, incêndios florestais catastróficos no centro-sul do Chile queimaram mais de 430.000 hectares de terra. O gigante florestal Arauco, por si só, estimou US$ 50 milhões em danos e interrupções operacionais, destacando em termos incertos como os eventos de incêndio causados pelo clima estão interrompendo as operações florestais muito além do piso da floresta.

Isso está longe de ser um incidente isolado. Os pátios florestais que armazenam serragem, lascas de madeira ou casca de mulch contêm grandes volumes de material inflamável em pilhas compactas, tornando o fogo não apenas possível, mas provável.

separador ciclônico_poeira de madeira.jpg

Os pontos quentes ocultos podem se formar através de decomposição microbiana, fricção ou ventilação ruim, que podem então ficar mais lentos por dias sob a superfície, além do alcance de inspeções visuais ou sondas portáteis.

O resultado? Uma queimadura devastadora que é incrivelmente difícil de suprimir, capaz de destruir não apenas o material armazenado, mas também ativos, máquinas e edifícios adjacentes.

No entanto, com as imagens térmicas, não há espera por fumaça ou chama; ele detecta anomalias de temperatura interna precocemente, mesmo em pilhas grandes e externas.

Os riscos ocultos de incêndio no armazenamento de biomassa

O desafio para os operadores é que inspeções de nível superficial ou verificações periódicas de temperatura oferecem muito pouca proteção, porque o acúmulo de calor interno é invisível a olho nu e imprevisível em profundidade e localização. É aqui que a detecção precoce de incêndio por meio de imagens térmicas desempenha um papel transformador.

Artigo sobre incêndio em biomassa_pile work.jpg

Detecção precoce significa intervenção proativa

Os sistemas padrão de supressão de incêndio, como aspersores, sistemas de dilúvio e cobertores retardantes de incêndio, são vitais, mas só são reativos. Elas só podem ser acionadas quando fumaça, chama ou calor extremo da superfície já tiverem sido detectados, muitas vezes tarde demais para evitar a ignição total. Como resultado, a segurança dos funcionários, os produtos e os equipamentos são colocados em risco.

As câmeras termográficas avançadas da FLIR permitem a detecção precoce de incêndios por meio do monitoramento sem contato 24 horas por dia, 7 dias por semana de pilhas de biomassa, oferecendo detecção em tempo real de quaisquer tendências anormais de temperatura. Isso permite que os operadores intervenham precocemente: removendo ou girando material, aumentando a ventilação ou ativando a supressão localizada antes que os incêndios possam ocorrer.

Projetado para ambientes robustos e remotos

Os pátios de biomassa externos exigem sistemas de monitoramento robustos e inteligentes. As soluções térmicas da FLIR são projetadas para ambientes adversos, resistindo a poeira, umidade e temperaturas extremas. Esses produtos apresentam:

  • Varredura térmica contínua
  • Análise na câmera com limites de temperatura programáveis
  • Alertas automatizados via SCADA ou sistemas de terceiros
  • Fácil integração com gatilhos de supressão de incêndio ou inspeções baseadas em drones

De câmeras de montagem fixa, como os sensores inteligentes avançados FLIR A500f/A700f,

a500f-a700f trimmed.png

Sensores inteligentes avançados FLIR A500f/A700f

a soluções impactantes, como a FLIR Axxx-Series automatizada

A400-A700-3qtrFrtLft.png

Sensor inteligente FLIR Axxx-Series

ou a robusta FH-Series R para ambientes externos adversos,

fh-series-r_smaller.png

FLIR FH-Series R

O portfólio da FLIR é adaptado para detecção em escala industrial.

O custo crescente da falta de ação

Incêndios em pátios de armazenamento de madeira podem queimar por dias. Eles prendem serviços de emergência, danificam equipamentos cruciais, interrompem as operações e, pior ainda, apresentam sérios riscos à saúde e ao meio ambiente.

As imagens térmicas oferecem uma maneira de prever e prevenir esses riscos antes que aumentem, protegendo trabalhadores, produtos e margens de lucro, bem como a área ao redor. Seja em usinas de bioenergia, serrarias ou locais de manuseio de madeira, a detecção precoce de incêndios no armazenamento a granel não é apenas uma medida de segurança: é um imperativo comercial que os proprietários do local não podem se dar ao luxo de ignorar.

Tome as próximas medidas para proteger sua instalação de armazenamento a granel.

Preencha o formulário para entrar em contato com um especialista em EFD da FLIR hoje mesmo.

Artigos Relacionados

Estudo de caso

Câmeras Termográficas da FLIR Ajudam a Prevenir Incêndios em Usinas de Incineração de Resíduos

Read more
Estudo de caso

Imagens térmicas mantêm o risco de incêndio em um nível baixo

Read more
Back to top