A FLIR A-Series incorporada ao sistema PYROsmart®detecta incêndios em fase bem inicial.

As câmeras termográficas estão sendo usadas em uma grande variedade de aplicações. Graças à capacidade de medir as temperaturas sem contato, elas também podem facilmente ser usadas na prevenção de incêndios. Todo setor industrial que tenha algum tipo de área de armazenamento na qual os produtos ou materiais sejam mantidos está suscetível à autocombustão de material. Exemplos típicos disso são o armazenamento de tiras de madeira, baterias, materiais de reciclagem de resíduos e carvão. Todas essas aplicações compartilham a ideia de que há uma necessidade fundamental em detectar pontos quentes e em evitar que estes se transformem em um incêndio.

Sistema de prevenção de incêndios PYROsmart

A Orglmeister Infrarot - Systeme é uma inovadora empresa alemã que está produzindo e comercializando o sistema PYROsmart. O PYROsmart é um sistema de câmeras que pode ser usado para prevenção de incêndios. Os sistemas detectarão em fase bem inicial as áreas quentes que podem levar a incêndio.

“O sistema PYROsmart contém uma câmera termográfica e uma câmera diurna”, explica o Sr. Orglmeister, Diretor Geral da empresa. “O coração do sistema é uma câmera termográfica A615 da FLIR.”

“O sistema pode examinar uma grande área. Todas as imagens térmicas separadas capturadas são unidas e cria-se uma imagem de panorama. Nosso sistema patenteado abiroVision une todas as imagens térmicas para criar uma única grande que é continuamente atualizada. Combinando todas as imagens de 640x480 pixels criadas pela A615 da FLIR, podemos gerar uma imagem térmica grande que tem até 9600x9600 pixels. O sistema PYROsmart pode ser pressurizado para ser usado também em ambientes extremamente quentes ou empoeirados.”

O PYROsmart pode ser facilmente instalado em qualquer local. O sistema tem uma conexão de rede IP e saída de alarme. Além disso, a única outra coisa necessária é uma conexão de 24 V. Todo o sistema é extremamente fácil de controlar graças à interface de tela sensível ao toque.

Detecção de incêndios

“Graças à sua habilidade de medir temperaturas, a A615 da FLIR é um instrumento ideal para integrar em nosso sistema PYROsmart”, continua o Sr. Orglmeister. “Ela pode detectar pontos quentes com facilidade. Esses pontos quentes são a primeira indicação de que pode surgir um incêndio. O usuário pode definir vários tipos de regras de forma simples no sistema PYROsmart. Se uma dessas regras é violada, um alarme é disparado automaticamente.”

Essas regras podem ser diferentes dependendo de em qual indústria o sistema PYROsmart é usado. A regra mais fácil é a de que, se o sistema detectar uma temperatura que está acima de um certo valor definido pelo usuário, um alarme será disparado. Em outros casos, como em uma usina de incineração de resíduos, é possível definir regras que estabeleçam que se não houver novos resíduos adicionados, o sistema monitora o aumento de temperatura.

“Mas essa regra é inútil em uma usina de reciclagem de resíduos. Nela, o material é adicionado e continuamente revirado por pás carregadeiras. Os tubos de escape dessas pás carregadeiras não podem ser considerados pontos quentes, e nem sua presença na imagem pode ser considerada como um aumento de temperatura.”

O PYROsmart consegue distinguir a exaustão quente de uma pá carregadeira de um incêndio em andamento graças aos algoritmos inteligentes.

Criação de um sistema de “circuito fechado”

“Detectar um ponto quente que pode levar a um incêndio é uma coisa. Evitar que ele se transforme em um incêndio é outra”, diz o Sr. Orglmeister. “Nem sempre é tão fácil para você poder enviar alguém com uma mangueira e resfriar a área problemática. Portanto, muitos usuários e também empresas de seguro nos procuraram com o objetivo de criar um sistema que não só detecte pontos quentes, mas que também possa resfriá-los imediatamente.”

“Para poder fazer isso, nós conectamos o PYROsmart com um sistema de monitoramento de incêndios”, continua ele. O sistema PYROsmart recebe “coordenadas xyz”. Elas podem ser enviadas ao sistema de monitoramento de incêndios. Isso significa que as seguintes etapas podem ser identificadas:

  • Uma das regras definidas no sistema PYROsmart é violado e um alarme é gerado
  • O sistema PYROsmart recebe as “coordenadas xyz” do ponto quente e as envia para o sistema de monitoramento de incêndios
  • O sistema de monitoramento de incêndios gira na direção do ponto quente e começa a dispersar água nele, assim resfriando o ponto quente e eliminando o perigo de um incêndio

Além disso, a dispersão de água fria é rastreada automaticamente pelo sistema PYROsmart na localização exata onde o ponto quente está. Esse procedimento é patenteado pela Orglmeister Infrarot - Systeme. 

“O sistema de monitoramento de incêndios também pode ser usado manualmente com um joystick. Ele é necessário para que os bombeiros possam cancelar o sistema. Em caso de incêndio, os bombeiros podem usar o sistema de monitoramento de incêndios para extinguir o fogo, e também usar as câmeras termográficas como a A615 da FLIR para ver através da fumaça”, explica o Sr. Orglmeister. “Isso significa que o sistema PYROsmart irá ajudar os bombeiros a ver através da fumaça onde há fogo e onde eles podem dispersar a água.”  

Uma grande variedade de aplicações

Segundo o Sr. Orglmeister, o sistema PYROsmart é útil para uma grande variedade de aplicações. “Nós instalamos vários sistemas em depósitos de resíduos e usinas de incineração de resíduos. Ele também é usado em vários locais onde é produzido coque. O carvão é aquecido durante o processo de produção de coque. É preciso resfriá-lo novamente depois para evitar que toda a pilha de carvão pegue fogo. Para isso utiliza-se água. Entretanto, é possível que certas partes do carvão não sejam resfriadas suficientemente. O que significa que ele ainda está queimando e há uma perda de produto final. Com o sistema PYROsmart verificando os coques, as áreas quentes que não foram resfriadas podem ser identificadas imediatamente. Em combinação com o sistema de monitoramento de incêndios, as partes excessivamente quentes podem ser resfriadas imediatamente.”

“O PYROsmart também assegura que somente a água absolutamente necessária seja dispersada e só nos locais necessários. O que é o oposto do que ocorre normalmente, que é alguém com uma mangueira de água próximo dos coques para resfriá-los”, explica o Sr. Orglmeister. 

“Algumas usinas de coque têm sucesso em reduzir a quantidade de água nos coques de 8% para 2%. Ou seja, graças ao sistema PYROsmart, eles conseguem entregar uma quantidade maior de um produto de melhor qualidade. Levando-se em conta a renda extra que é gerada, o investimento em um sistema PYROsmart é extremamente pequeno.”

Vantagens do sistema PYROsmart

“A destruição gerada e a quantidade de água utilizada são mínimas. A água é aplicada onde é necessária e somente lá. Diferente dos sistemas de aspersão. Quando sistemas de aspersão são usados em um armazém, eles podem danificar todo o estoque. Um sistema PYROsmart só dispersa água onde há incêndio.”

“É possível evitar incêndios instalando-se um sistema PYROsmart, assim aproveitando todas as vantagens das imagens térmicas da A615 da FLIR. O custo de um incêndio é geralmente subestimado. Não há só perda de material mas, ainda pior, em alguns casos há perda de vidas. Esse valor é impossível de se calcular. Um sistema PYROsmart é um pequeno investimento para evitar tudo isso”, conclui o Sr. Orglmeister.

Back to top