As Equipes da Estônia de Combate a Incêndios Operam em Ambientes Cheios de Fumaça com a FLIR

O Conselho de Resgates Estoniano é uma organização governamental independente que coordena as atividades de resgate e extinção de incêndios de 72 equipes de bombeiros em toda a Estônia. No total, cerca de 1.720 bombeiros são representados pelo Conselho de Resgates Estoniano. Como a organização tem uma vasta experiência no uso da tecnologia de câmeras termográficas, decidiu equipar todos os seus departamentos com TICs da FLIR.

O Conselho de Resgates Estoniano é uma instituição governamental que está sob a jurisdição do Ministério do Interior e tem um papel de liderança no planejamento da preparação para emergências e no gerenciamento operacional dos Centros Regionais de Resgate. Ele também é responsável pelo desenvolvimento e pela implementação de políticas nacionais de resgate. O conselho esteve sempre atento à adoção de novas tecnologias para melhorar a eficácia dos esforços de prevenção e resgate, especialmente para reduzir o tempo necessário para chegar até uma vítima e localizar o evento.

Nesse contexto, a verdade é que a organização está muito familiarizada com a utilização de imagens termográficas e conhece muito bem os benefícios que essa tecnologia oferece. “Antes de 2012, usávamos um número reduzido de câmeras termográficas de várias marcas”, conta Rasmus Laar, especialista em combates a incêndios do Conselho de Resgates Estoniano. “Convencidos dos benefícios dessa tecnologia, queríamos equipar todas as equipes profissionais de combate a incêndios da Estônia com geradores de imagens termográficas. Foi por isso que, em 2012, iniciamos uma licitação para comprar novas câmeras termográficas e várias empresas se candidataram. No entanto, a oferta fornecida pela FLIR Systems foi a melhor.”

Operações de combate em ambientes cheios de fumaça, dez vezes mais rápidas

As câmeras termográficas podem ver através da fumaça, de forma eficaz, proporcionando aos bombeiros um melhor reconhecimento da situação, tanto de onde estão no prédio como de onde estão em relação a seus colegas de equipe. Isso melhora significativamente a rapidez das operações durante os combates a incêndios e as operações de resgate, sendo fundamental para salvar vidas ou evitar mais danos. Para os especialistas do Conselho de Resgates Estoniano, essa foi uma das principais razões para a implantação de câmeras termográficas em todo o país.

Rasmus Laar explica: “Sem as câmeras termográficas, nossos bombeiros relataram que as operações de combate em ambientes cheios de fumaça levavam muito tempo devido à falta de reconhecimento visual. Na verdade, eles foram cegados pela fumaça durante a maior parte das operações. Mas agora, graças às câmeras termográficas da FLIR, vemos claramente através da fumaça e, assim, podemos realizar nossas operações de combate em ambientes cheios de fumaça dez vezes mais rápido.”

Maior reconhecimento, mais fácil do que nunca

A FLIR K-Series é composta por TICs potentes que apresentam imagens termográficas grandes e brilhantes, mais fáceis de usar em condições mais difíceis. As cinco opções de imagens permitem que os usuários alternem entre a sensibilidade térmica e os modos eficientes da faixa de temperatura para ajudar a acelerar as tomadas de decisões táticas e a busca por sobreviventes. Além disso, como os bombeiros geralmente usam luvas, os botões têm grandes dimensões para facilitar o acesso. Até 200 imagens podem ser salvas para serem analisadas na câmera posteriormente ou baixadas para criar relatórios no quartel de bombeiros.

Câmera versátil

“Usamos nossas câmeras FLIR K-Series em uma grande variedade de tarefas e elas aumentam significativamente nossa capacidade de salvar vidas”, afirma Rasmus Laar. “Isso inclui operações em ambientes cheios de fumaça onde podemos ver à distância os efeitos das ações de combate ao incêndio, definir nossa trajetória em um incêndio, procurar vítimas ou, posteriormente, detectar partes que ainda estão quentes. Geralmente, temos uma câmera em cada caminhão. Mas, cerca de dez caminhões, que são empregados em um número maior de operações, têm duas câmeras. No local, o líder da equipe realiza sempre uma avaliação rápida com a câmera termográfica FLIR K-Series e, em seguida, nossos bombeiros usam a câmera para entrar na cena do incêndio.”

“Estamos muito satisfeitos com nossas TICs da FLIR e não conseguimos imaginar nossas equipes trabalhando sem esse recurso”, diz Rasmus Laar. “Com os modelos antigos que usamos antes de 2012, tivemos várias unidades que exigiram reparos ainda dentro do prazo da garantia, mas não tivemos esses problemas com as FLIR K-Series.”

Back to top