Os bombeiros precisam ter ferramentas confiáveis que estejam ao seu alcance para executar tarefas que salvam vidas. E um dos equipamentos essenciais é uma câmera termográfica (TIC, thermal imaging camera) que pode ajudá-los a se localizarem em ambientes escuros e a encontrarem vítimas presas em situações muito angustiantes. Uma TIC detecta o calor emitido do ambiente e transforma o que é identificado em incríveis imagens termográficas que permitem ver através da fumaça, visualizar diferenças de temperatura e revelar pontos de quentes ocultos. Porém, em casos em que as diferenças de temperatura da cena são menos evidentes, pode ser difícil para algumas TICs fornecer a clareza que os bombeiros precisam para identificar rapidamente os detalhes estruturais que estão no seu caminho. É aí que entra a tecnologia Flexible Scene Enhancement (FSX™) da FLIR.

A nova tecnologia Flexible Scene Enhancement (FSX™), presente na câmera FLIR K55, proporciona imagens termográficas de vídeo altamente detalhadas. Os bombeiros podem utilizar a K55 para visualizar imagens termográficas ultranítidas com os mais pequenos detalhes.

O que é a tecnologia Flexible Scene Enhancement (FSX™)?

Ao passo que, em geral, os geradores de imagens termográficas são um recurso valioso para os bombeiros, as TICs com tecnologia FSX™, como as câmeras K45, K55 e K65 da FLIR , oferecem um novo e mais elevado nível de aprimoramento de imagens termográficas. Os poderosos algoritmos de processamento de imagem incluídos na tecnologia FSX™ ajudam os bombeiros a ver alvos de baixo contraste, mesmo em cenas com amplas faixas de temperatura. O resultado é uma imagem mais texturizada e ultranítida que mostra detalhes mais sutis, permitindo que o bombeiro reconheça objetos, acessos e outras pessoas com mais facilidade, o que, por sua vez, agiliza a tomada de decisões corretas quando o tempo é escasso.

A tecnologia FSX™ é formada por um algoritmo avançado de processamento de imagem não linear, que preserva detalhes em imagens de grande faixa dinâmica. Ela extrai detalhes da imagem original, como bordas, cantos e outras estruturas menores, aprimora-os e reintegra-os à imagem original para criar imagens mais simples para a visualização, mesmo nas incríveis situações extremas com as quais os bombeiros se deparam todos os dias.

Detecção mais rápida

Os bombeiros têm usado as TICs durante vários anos sem a tecnologia FSX™. Então, por que se preocupar em fazer isso agora? A resposta é simples: rapidez. Tudo acontece muito rápido em um incêndio ativo e os bombeiros não têm tempo para ajustar as configurações da TIC para obter os detalhes da imagem que são necessários para combater o incêndio com maior eficiência, salvar rapidamente as vítimas e proteger os demais membros da equipe.

Diferentemente de muitos outros métodos de aprimoramento de imagens, a tecnologia FSX™ adapta-se com extrema facilidade a condições instáveis. Isso significa que uma câmera equipada com FSX™ produzirá um vídeo termográfico quase perfeito em, praticamente, qualquer condição, o que permite aos bombeiros se concentrar na imagem, e não nos controles.

Câmeras termográficas para aplicações de combate a incêndios

Entrar em um prédio em chamas ou se aproximar de um incêndio industrial é uma tarefa perigosa. Por isso, é evidente que os bombeiros precisam ter muita confiança em sua equipe e em seus equipamentos. Se já utilizou TICs no passado, sabe como elas podem ser ferramentas excepcionais para ajudar os bombeiros a proteger as vidas de outras pessoas, além de suas próprias vidas. Ser capaz de enxergar através da fumaça ajuda a melhorar consideravelmente o reconhecimento situacional, ajudando os bombeiros a manterem-se orientados dentro de uma estrutura e em relação à localização dos demais membros da equipe. Como são capazes de medir e exibir temperaturas a uma distância mais segura, as câmeras também ajudam os bombeiros a controlar ainda mais de perto os gases quentes que podem se acumular e entrar em ignição, originando a ascensão de chamas (rollover), e provocar a ignição repentina de material combustível (flashover). Servem também para alertar antecipadamente que uma situação deve ser resfriada. As imagens termográficas também são ferramentas essenciais que ajudam na localização de pessoas que ficaram presas ou estão inconscientes em um incêndio. As TICs também são extremamente valiosas durante a fase de inspeção, para combater incêndios florestais e em situações de busca e salvamento (SAR, search and rescue).

Com a vantagem extra do aprimoramento do recurso FSX™ da FLIR, a tecnologia de geração de imagens termográficas atingiu um outro patamar de clareza, eficácia e eficiência.

A tecnologia FSX™ é um recurso exclusivo das câmeras FLIR K-Series

Somente as câmeras K45, K55 e K65 (compatível com NFPA 1801:2013) da FLIR oferecem a tecnologia Flexible Scene Enhancement. Essas câmeras de alto desempenho também oferecem cinco modos de geração de imagens que podem ser selecionados através de um botão de acesso simplificado que seu polegar protegido por uma luva consegue facilmente localizar, mesmo que você esteja ativo em plena operação de socorro. Os três modelos também permitem salvar até 200 imagens termográficas para serem analisadas posteriormente. Além disso, as câmeras K55 e K65 representam um grande avanço, permitindo armazenar até 200 videoclipes (5 minutos cada) para que você possa capturar a cena no momento em que ela ocorre, um recurso valioso para fins de feedback e treinamento.

Back to top