FLIR ou Opgal para detecção de vazamento de gás: Qual é o melhor para você?


As câmeras de imagem óptica de gás (OGI) são um investimento crucial para a indústria de petróleo e gás, por isso é importante que as empresas façam a escolha ideal e econômica ao selecionar uma câmera OGI para seus programas de detecção e reparo de vazamento (LDAR). Escolher apenas o preço pode lhe deixar com resultados decepcionantes; em vez disso, é melhor comparar modelos em termos de como funcionarão em campo.
Então, como as câmeras Série GF da FLIR se comparam com concorrentes, como a Opgal?
Embora ambas possam visualizar metano e outros hidrocarbonetos, registrar gás óptico e imagens visuais, além de oferecer certificações de segurança para uso em áreas perigosas, há vantagens distintas na escolha de uma câmera FLIR OGI.
Vamos ver mais de perto em como a FLIR GFx320 se compara com a Opgal EyeCGas® 2.0 (VOC).
A primeira coisa é ver como essas câmeras funcionam durante um longo e cansativo dia de inspeções LDAR. A FLIR GFx320 foi cuidadosamente criada com uma tela de LED inclinada e visor ajustável, que permite ao usuário manter consistentemente a câmera em uma posição neutra enquanto captura imagens de ângulos baixos, altos ou diferentes.

O visor brilhante e inclinável permite que você veja a cena sem qualquer preocupação com a chama.

Em contraste, o visor LCD na parte traseira da câmera EyeCGas é 36% menor do que o da LCD FLIR GFx320. Além disso, é estático, o que significa que você tem que mover toda a câmera para ver melhor a imagem.
Em segundo lugar, há considerações de segurança. A GFx320 oferece uma lente telefoto opcional de 6°, para que os usuários possam visualizar vazamentos de gás difíceis de monitorar (DTM) ou inseguros de monitorar (UTM) a uma distância muito longa e segura. Mesmo com as lentes padrão de 14,5° ou 24°, o zoom contínuo de 1 a 8x desta câmera permite que os usuários aumentem o zoom em vazamentos e alvos com segurança.

Saiba mais sobre a FLIR GF77: nossa solução
acessível e sem refrigeração para metano, hexafluoreto de enxofre
e outros gases industriais.

E quanto ao consumo de energia? A GFx320 carrega rapidamente (3 horas se a bateria estiver totalmente descarregada vs. 7 horas para a bateria da EyeCGas), pode carregar com a bateria na câmera e tem a opção de operar com energia externa, de uma tomada de energia CA ou diretamente de um adaptador de acendedor de cigarros de 12 V.


Isso é especialmente importante ao usar uma câmera OGI refrigerada: você pode manter a operação contínua sem precisar trocar a bateria. Em vez de desligar, trocar a bateria e esperar pelo período de resfriamento subsequente ao ligar novamente, você pode manter a câmera ligada e refrigerada. Isso é mais importante para os usuários que têm passagens curtas entre varreduras, e você pode garantir que a câmera esteja sempre pronta para ser usada. Você nunca terá que se preocupar em perder o evento que está tentando capturar.
Outra vantagem a considerar é a interface de usuário da FLIR. As etiquetas nos botões podem não parecer importantes, mas ajudam o usuário a chegar mais rápido ao menu direito na tela. A interface gráfica do usuário da GFx320 também é fácil de seguir e não ocupa tanto espaço na tela, a ponto de fazer com que você perca o vazamento do alvo.
A FLIR GFx320 tem outras vantagens, como o ponteiro a laser, ótimo para identificar visualmente um componente com vazamento, para que ele possa ser reparado, e um botão que você pode programar para exibir rapidamente o recurso usado com mais frequência. Todas as câmeras da Série GF têm aberturas para cartões de memória, em vez de armazenamento fixo na placa, e um recurso NUC automático, que é mais rápido, mais confiável e fornece imagem de maior qualidade do que o NUC manual.
Por fim, há a profundidade do conhecimento e o suporte que você pode confiar da FLIR. Lançamos a primeira câmera OGI comercialmente disponível do mundo em 2005; desde então, prestamos cursos de treinamento profissional, ferramentas de aprendizagem on-line e uma extensa biblioteca de artigos e dicas, destinadas a garantir que todos que tenham uma câmera Série GF da FLIR possam usá-la como especialistas.
Nós lhe incentivamos a entrar em contato com um especialista da FLIR para saber mais sobre toda a linha de câmeras da Série GF para metano, hidrocarbonetos e COVs.