As câmeras de imagens ópticas de gás são um método comprovado para detectar a tempo os vazamentos de gás dispendiosos e perigosos. A tecnologia de imagens ópticas de gás foi aplicada com sucesso na indústria de refinamento de petróleo, química, petroquímica e muitas outras indústrias para ajudar a melhorar a segurança dos trabalhadores e prevenir desligamentos de produção dispendiosos.
Compostos químicos e gases são invisíveis a olho nu. Todavia, muitas companhias trabalham intensivamente com essas substâncias antes, durante e depois de seus processos de produção. As câmeras de Detecção de Gás da FLIR são câmeras de infravermelho capazes de visualizar os gases utilizando a física dos vazamentos de gases fugitivos. A câmera produz uma imagem completa da área verificada e os vazamentos aparecem como fumaça no visor ou LCD da câmera, permitindo ao usuário ver as emissões de gases fugitivos.
A indústria petroquímica produz hidrocarbonetos e outras substâncias usando matérias-primas das companhias de refinação de petróleo pelos processos de conversão ou separação posterior que normalmente não são executados na refinaria de petróleo. A maioria dos químicos usados ou produzidos nessas indústrias têm boa visibilidade usando a câmera de detecção de gás de onda média. A indústria química produz não hidrocarbonetos ou químicos inorgânicos com as matérias-primas. Eles são com frequência uma mistura de processos contínuos e não contínuos que geram produtos de pureza muito alta. A câmera de detecção de gás de onda média tem uma boa resposta a muitos químicos encontrados nesse setor.
Segurança
Os fatores principais de sucesso das câmeras de imagens ópticas de gás para negócios são a segurança, a eficiência e a rentabilidade. A câmera de detecção de gás é um instrumento de medição rápido e sem contato que também pode ser usado em locais de difícil acesso. Ela pode detectar pequenos vazamentos a vários metros de distância e grandes vazamentos a centenas de metros de distância. Dessa maneira, os operadores não precisam se aproximar muito do vazamento, o que melhora significantemente a sua segurança.
Eficiência
O trabalho com detectores ou sondas pode consumir muito tempo e grande parte desse tempo gasto inspecionando instalações que são seguras e livres de vazamento é desperdiçado. O uso da Câmera de Detecção de Gás oferece uma visão completa e pode imediatamente excluir áreas que não necessitam de ação. Isso poupa bastante tempo e pessoal. Com uma câmera de detecção de gás, as medições podem ser executadas remota e rapidamente e, o mais importante de tudo, os problemas podem ser identificados em fase inicial.
Regulamentação ambiental
As imagens ópticas de gás fazem com que a indústria obedeça os novos regulamentos e procedimentos de emissões industriais definidos pela nova diretiva IED (Industrial Emissions Directive - Diretiva de Emissões Industriais) dentro da União Europeia como parte da BREF (Best Available Tecnique Reference - Melhor Referência Técnica Disponível) para Refinação de Óleos Minerais e Gás. O Capítulo 5.1.4 é o esboço de conclusão da BREF para o setor da indústria de Refinação de Petróleo e Gás, e ele estabelece que as imagens ópticas de gás são uma das três BAT (Best Available Techniques - Melhores Técnicas Disponíveis) que deve ser usada para monitoramento da difusão das emissões de compostos orgânicos voláteis (VOC).
Câmeras de Imagens Ópticas de Gás: comprar ou pedir emprestado?
Embora o custo das câmeras de imagens ópticas de gás tenha diminuído nos últimos anos, a compra de uma câmera de detecção de gás ainda é um investimento considerável para muitas companhias. Segundo Frank Zahorszki, CEO da Itema GmbH, uma companhia alemã de serviços especializada em inspeções termográficas, o preço de compra de uma câmera de imagens ópticas de gás não deve impedir as companhias químicas menores de fazer uso dessa tecnologia. “Hoje, mais e mais companhias estão contratando fornecedores de serviços externos para detecção e reparo de vazamentos às companhias de serviços especializadas”, diz Zahorszki. “Isso leva à questão de uma companhia dever comprar ou pedir emprestado uma câmera de imagens ópticas de gás.”
As duas razões principais para uma usina comprar uma câmera OGI são a quantidade de alvos a inspecionar e a disponibilidade da câmera no momento certo em caso de vazamento. As companhias que só precisam de uma a cinco inspeções anuais ou companhias que têm a conveniência de esperar por uma visita da companhia de serviço, optarão por uma empresa externa. Frequentemente, as companhias precisam monitorar os tipos diferentes de gases com tipos diferentes de câmeras, o que justifica um fornecedor de serviços externos ainda mais.
A técnica de câmera de detecção de gás tem uma vasta gama de usos potenciais nas indústrias química e petroquímica.
GF320: Hidrocarbonetos
As câmeras de imagens ópticas de gás como a GF320 da FLIR ajudam a revelar vazamentos em tubulações, flanges e conexões em operações petroquímicas. A GF320 pode analisar rapidamente grandes áreas, localizar os vazamentos e é ideal para monitorar fábricas que são difíceis de alcançar com ferramentas de medição de contato. É possível rastrear literalmente milhares de componentes por turno, sem que se precise interromper o processo. Isso reduz o tempo de inatividade para reparos e fornece verificação do processo. Acima de tudo, são excepcionalmente seguras, permitindo que vazamentos potencialmente perigosos (como o de metano) sejam monitorados a vários metros de distância.
GF346: Melhoria da segurança no ambiente de trabalho
As câmeras de imagens ópticas de gás são uma maneira eficiente de inspecionar vazamentos de gás perigosos no ambiente de trabalho. Pode ser especialmente útil em fundições ou em outros processos onde quantias consideráveis de monóxido de carbono (CO) são geradas. O CO é um gás incolor e inodoro geralmente formado durante o processo de combustão. Ele sempre está presente onde houver um processo de aquecimento que leva à formação de fumaça, como em moldes e fornalhas de cúpula. Os trabalhadores encarregados das plataformas ou passarelas podem inadvertidamente respirar altas concentrações desse gás. Isso pode bloquear o transporte do oxigênio nos pulmões e fazer com que o trabalhador perca a consciência inesperadamente. As altas concentrações podem ser fatais sem quaisquer sintomas de alerta.
GF309: Inspeções de fornalhas
A FLIR GF309 destina-se a aplicações em fornalhas industriais de alta temperatura. Essas câmeras de infravermelho são ideais para o monitoramento de todos os tipos de fornalhas, aquecedores e caldeiras, especialmente nas indústrias química e petroquímica. Produzida sob medida para ver através de chamas, a FLIR GF309 também apresenta uma blindagem térmica destacável que se destina a refletir o calor para longe da câmera e do operador, fornecendo mais proteção.
GF343: Teste de estanqueidade
O dióxido de carbono (CO2) é considerado um gás rastreado relativamente barato para teste de estanqueidade. O método é também confiável e pode ser usado para testar equipamentos complexos e o CO2 é fácil de se obter. Com as câmeras de imagens ópticas de gás, como a FLIR GF343, você pode ver os vazamentos de CO2 rapidamente, facilmente e de uma distância segura. Isso é muito útil para transformações e desligamentos para testar a inertização e obturação do equipamento.
GF306: Craqueamento, amônia, SF6
O craqueamento é um processo de conversão usado em refinarias de petróleo que converte as frações de hidrocarbonetos de alto peso molecular e ebulição dos óleos de petróleo cru em gases olefínicos de gasolina mais rentáveis e outros produtos. Os gases que vazam do processo de craqueamento podem ser altamente inflamáveis e perigosos. Sendo um dispositivo de medição de não contato, as câmeras OGI como a FLIR GF306 são ideais para monitorar as áreas/operações de processos em fábricas químicas, como craqueadores a vapor e reformadores, especialmente para componentes que são difíceis de alcançar com as ferramentas de medição por contato.
Modo de Alta Sensibilidade
As câmeras de imagens de gás da FLIR são surpreendentemente sensíveis, por isso podem ser usadas para detectar até mesmo os menores vazamentos de gás a vários metros de distância. Esse é o caso em especial na operação em Modo de Alta Sensibilidade (HSM). Ele é um recurso especial incluído em todas as câmeras de imagens ópticas de gás GF-Series. Trata-se de uma técnica de processamento de vídeo por subtração de imagem que aperfeiçoa, de fato, a sensibilidade térmica da câmera. O recurso HSM subtrai uma porcentagem dos sinais isolados de pixel dos quadros posteriores do streaming de vídeo, aumentando as diferenças entre os quadros, o que destaca mais os vazamentos nas imagens produzidas.