As companhias de armazenamento em tanque não podem se permitir ter vazamentos como resultado de ativos antigos ou tanques corroídos. Para cumprir com a intensificação de regulamentos de segurança e ambientais e evitar multas enormes, a especialista belga em armazenamento em tanque ADPO confia nas agências terceirizadas de inspeção, como a The Sniffers, para monitorar suas instalações em relação a emissões fugitivas indesejadas. Usando a mais recente câmera de imagens ópticas de gás GFx320 da FLIR, os inspetores da The Sniffers podem monitorar os ativos da ADPO até nove vezes mais rápido que com as sondas TVA tradicionais. E quando o dever chamar, eles podem iniciar os trabalhos imediatamente sem terem de passar pela inconveniência de requerer uma permissão para trabalhos a quente.
A Antwerp Distribution and Products Operations (ADPO) está localizada na margem esquerda do rio Scheldt no Porto de Antuérpia, na Bélgica. O local de 32 hectares combina todos os aspectos da distribuição física de produtos líquidos a granel e opera 290 000m³ de capacidade de armazenamento em tanque.
The Sniffers é uma fornecedora de serviços independente que identifica vazamentos presentes e futuros em dutos e instalações de petróleo e gás, petroquímicos e indústrias químicas, além de fornecer aconselhamento em como reduzir emissões e perdas de energia e manter a integridade da rede de dutos. “A ADPO está muito ciente de suas responsabilidades e dos regulamentos de meio ambiente, segurança e saúde e é por isso que a organização confia em companhias como a The Sniffers regularmente”, diz Bart Segers, líder de projetos na The Sniffers. “Temos realizado projetos LDAR para emissões fugitivas em todo o mundo por mais de 25 anos e as câmeras de imagens ópticas de gás da FLIR são uma ferramenta essencial para conseguirmos realizar o trabalho com mais eficiência e segurança.”
DETECÇÃO DE VAZAMENTOS RÁPIDA E EFICIENTE
Quando os inspetores da The Sniffers estão nas dependências da ADPO, as câmera de imagens ópticas de gás da FLIR são a ferramenta à mão para inspecionar os telhados e paredes dos tanques, além da sua instrumentação também (como vedações, válvulas de respiradouro e etc.). Bart Segers diz que uma câmera de imagens ópticas de gás é muito mais eficiente que as sondas detectoras tradicionais (TVAs ou analisadores de vapor tóxico): “Com a sonda TVA, você tem de se aproximar muito do alvo, o que nem sempre é possível ou seguro. Com uma câmera de imagens ópticas de gás na mão, você pode monitorar amplas áreas, como os tanques de líquidos químicos aqui na ADPO a uma distância segura. Você tem uma visão geral de todo o alvo sem ter de subir em andaimes.”
“As câmera de imagens ópticas de gás da FLIR permitem monitorar uma área muito rapidamente, o que não é só um grande benefício de tempo para nós, mas também para o cliente final, que pode então economizar milhares de euros em gás e lucros perdidos. Numa instalação como essa, nós tipicamente temos de monitorar aproximadamente 500 fontes. Com uma sonda TVA, isso levaria o dia todo. Com a câmera da FLIR, posso fazer isso em uma hora e meia.”
VISUALIZAÇÃO DE MAIS DE 400 GASES
As instalações da ADPO no porto da Antuérpia têm 276 tanques de tamanhos diferentes, de 150 m³ a 5000 m³ que armazenam mais de 150 líquidos diferentes, inclusive aditivos de petróleo, intermediários, produtos, mas também químicos refinados que são armazenados sob uma ampla permissão de operação para as classes de ADR/IMO 3, 4, 5, 6, 8 e 9. Com 120 000 m³ de capacidade em tanques de aço inoxidável, a ADPO é o maior terminal de armazenamento único em aço inoxidável do mundo.
Quando o seu trabalho é monitorar uma instalação de armazenamento em tanque com tamanha diversidade de líquidos, você precisa de uma solução de detecção que seja capaz de dar conta disso. Por isso, as câmeras de imagens ópticas de gás GFx320 permitem aos inspetores visualizar nada menos que 400 gases diferentes, inclusive o metanol, etanol, benzeno e muitos outros gases fugitivos.
COMPATÍVEL COM ZONA DE SEGURANÇA
Nos ambientes perigosos como a usina da ADPO, sempre há o risco de acúmulo e ignição de gás devido a uma chama perdida ou superfície quente. Trabalhar nesses ambientes requer equipamento dedicado. Como mais recente acréscimo à bem-sucedida GF-Series de câmeras de imagens ópticas da FLIR, a GFx320 é uma câmera essencialmente segura que elimina potencialmente a necessidade de permissões de trabalhos a quente em áreas de Zona 2/ Classe I, Div II, dependendo dos protocolos da companhia.
“Com a GFx320, você não tem de passar pela inconveniência de requisitar uma permissão de trabalhos a quente”, diz Bart Segers. “Isso pode às vezes ser demorado e, em muitos casos, você não pode perder tanto tempo assim. Às vezes, precisamos realizar inspeções depois de uma parada de produção. Para estar novamente em pleno funcionamento, os clientes geralmente esperam que nós comecemos com as inspeções assim que pudermos. Nesse caso, uma câmera essencialmente segura como a GFx320 poupa muitíssimo tempo.”
VISUALIZAÇÃO ERGONÔMICA
“A GFx320 da FLIR é fácil de carregar e muito mais leve que qualquer outra câmera de imagens ópticas de gás com que eu já trabalhei”, diz Bart Segers. “Ela também é muito mais confortável de se trabalhar do que o equipamento de sonda TVA comum que se tem de carregar, especialmente quando você fica no local o dia inteiro.”
Como qualquer câmera GF-Series da FLIR, a GFx320 tem três modos de imagens: imagem de infravermelho, imagem visual e Modo de Alta Sensibilidade (HSM). Bart Segers diz que, ao monitorar os vazamentos de gases fugitivos, o HSM é seu modo padrão porque permite detectar até o menor dos vazamentos muito rápido.
O Modo de Alta Sensibilidade usa técnicas proprietárias de processamento de vídeo para acentuar o movimento da pluma para um aumento de cinco vezes da detectabilidade do vazamento. Além disso, a GFx320 é capaz de medir temperaturas de até 350 °C com precisão de ±1 °C. Isso é crítico para avaliar o contraste térmico entre o composto de gás e a cena de fundo.
“Também podemos tirar fotos com a GFx320, o que é bem útil quando você quer fazer um relatório para o cliente”, diz Bart Segers. “O aspecto visual dessa tecnologia de detecção da FLIR é um ativo simplesmente inestimável. Quando podemos mostrar ao cliente um filme HSM de um vazamento, ele se convence imediatamente. A imagem óptica de gás demonstra claramente a gravidade do vazamento e permite aos clientes avaliar que ações precisam tomar para reparar os vazamentos e evitar futuras perdas econômicas.”