A Vattenfall detecta vazamentos de gases perigosos ao meio ambiente com a FLIR GasFindIR™ LW

A Vattenfall, a quinta maior geradora de energia elétrica e a maior geradora de calor da Europa, está entre as primeiras empresas do setor de energia a investir em uma câmera FLIR GasFindIR™ LW. A Vattenfall usa a câmera para inspecionar disjuntores de alta tensão em instalações de interconexão a fim de detectar o vazamento de um gás nocivo ao meio ambiente, o hexafluoreto de enxofre (SF6).

O SF6 é um gás isolante usado na maioria dos tipos de interruptores de alta tensão em todo o mundo. Um grande problema com o vazamento de SF6 é que ele é um gás de efeito estufa e 24 000 vezes mais perigoso ao meio ambiente que o dióxido de carbono (CO2). Encontrar e reparar os vazamentos de SF6 é um esforço muito importante para ajudar a reduzir o aquecimento global. No mercado doméstico da Vattenfall, na Suécia, a companhia produz e distribui eletricidade em todo o país. Antes da Vattenfall investir na GasFindIR™ LW, a companhia rastreava vazamentos de SF6 usando detectores de gás. No entanto, a busca de vazamentos com esse equipamento consumia mais tempo e a fábrica tinha de ser parada durante a busca.

Busca de vazamentos com a usina em operação

O termógrafo Roger Eriksson trabalha na Vattenfall Service e presta manutenção preventiva para a Vattenfall e para clientes externos. Hoje, ele é um dos quatro especialistas que viajam pela Suécia para encontrar vazamentos de SF6 usando a FLIR GasFindIR™ LW. “A grande diferença entre um detector e a GasFindIR™ LW é que, com a câmera, você pode ver o gás e de onde ele sai”, diz Roger Eriksson. Outra grande vantagem é que podemos ficar longe e investigar lugares que são de difícil acesso com um detector. E acima de tudo, a usina pode continuar a todo gás, o que obviamente poupa muito dinheiro a longo prazo.

Buscar a distâncias de 20 a 30 metros

Se o vazamento de gás é em uma gaxeta, o gás tende a vazar em “sopros” pelo aumento de pressão. Nesses casos, você deve dar uma olhada no mesmo local um bom tempo para não arriscar perder um vazamento. Esses tipos de “vazamentos em sopro” são difíceis de detectar com um detector. “Quando o vazamento é detectado, uma sequência em filme é gravada e o relatório é enviado. Só então é necessário fechar o interruptor para remediar o vazamento. O vazamento que encontramos hoje teria sido impossível de descobrir usando um detector. Ele estava na parte de cima da tampa do disjuntor. Para subir lá com um detector, nós teríamos de usar um guindaste”, conclui Roger Eriksson.

Como funciona?

As câmeras de Detecção de Gás da FLIR são câmeras de infravermelho capazes de visualizar os gases invertendo a física dos vazamentos de gases fugitivos. A câmera produz uma imagem completa da área verificada e os vazamentos aparecem como fumaça no visor ou LCD da câmera, permitindo ao usuário ver as emissões de gases fugitivos. A imagem é visualizada em tempo real e pode ser gravada na câmera para arquivamento fácil.

Prêmio ambiental para a FLIR GasFindIR™ LW

Em 2009, a FLIR GasFindIR™ LW recebeu o prêmio ambiental Svenska Kraftnät por reduzir o efeito negativo ambiental das fábricas de interconexão. O Svenska Kraftnät é o serviço público do estado que administra e opera a rede elétrica nacional sueca. Ele também tem a responsabilidade sobre o sistema no fornecimento nacional de gás natural na Suécia.

Back to top