O que é o modo de alta sensibilidade?


As câmeras de imagens ópticas de gás (optical gas imaging, OGI) são câmeras termográficas altamente especializadas com filtro espectral para visualizar emissões de gases específicos. Embora as câmeras FLIR OGI sejam extremamente sensíveis e capazes de detectar vazamentos de gás a até centenas de metros de distância, às vezes um vazamento que é particularmente pequeno ou distante requer que algo extra seja visualizado. Com o recurso chamado modo de alta sensibilidade (HSM), os operadores podem detectar até mesmo o menor dos vazamentos.
O modo de alta sensibilidade é uma técnica de processamento de vídeo por subtração de imagem patenteada que aperfeiçoa a sensibilidade térmica da câmera. O recurso HSM subtrai uma porcentagem de sinais de pixel individuais de quadros no streaming de vídeo de quadros subsequentes. Isso intensifica as diferenças entre os quadros e faz com que os vazamentos se destaquem mais claramente nas imagens resultantes.
Usando o HSM, o usuário tem controle sobre a quantidade de compensação aplicada ao streaming de vídeo e, portanto, o grau de aumento na sensibilidade térmica. No vídeo abaixo, por exemplo, os vapores emitidos pelo álcool em gel tornam-se muito mais evidentes quando a câmera muda para HSM:

O álcool em gel contém álcool etílico, que libera vapores invisíveis que podem ser vistos com uma câmera de detecção de gás FLIR GF320.
É claro que, normalmente, os operadores de câmera estão procurando vazamentos de gás de fontes muito mais distantes do que o mostrado neste clipe, seja porque é impraticável chegar mais perto, ou porque condições perigosas impedem a aproximação da fonte do vazamento. Ao contrário de outras ferramentas de inspeção, uma câmera de OGI oferece a capacidade de visualizar condições de falta de segurança a uma distância segura. O HSM permite que o usuário veja vazamentos ainda menores a partir de uma distância maior em comparação com o modo infravermelho "normal":

O FLIR GF620 pode detectar metano e outras emissões de compostos orgânicos voláteis (COV) a uma distância segura.
Definir a amplitude e o nível de temperatura apropriados (ponto médio) é essencial para obter os resultados necessários de imagens ópticas de gás. (Uma amplitude ampla oferecerá menos detalhes da imagem, enquanto uma amplitude estreita e mais ajustada oferecerá mais detalhes.) O modo HSM, no entanto, permite que os usuários procurem por gás sem ter que definir o nível da imagem antes de estreitar a amplitude.
Como a definição de nível da temperatura de fundo é um processo complicado e impossível para mais de um fundo por vez, o HSM permite que engenheiros ou operadores de manutenção economizem muito tempo e facilita e agiliza a busca por pequenos vazamentos. Isso é feito em tempo real e, portanto, aumenta muito a estabilidade e sensibilidade das câmeras de detecção de gás.
Melhorar a estabilidade também significa que, no HSM, a câmera pode ser movida durante o uso, dispensando o uso de um tripé para estabilização.
Graças ao modo de alta sensibilidade, os operadores podem economizar tempo em campo, inspecionar equipamentos a uma distância segura e detectar até mesmo o menor dos vazamentos de gás de longe. Saiba mais sobre as câmeras OGI FLIR equipadas com HSM: www.flir.com/instruments/optical-gas-imaging.