Que tipos de gás você pode ver com uma câmera OGI?

As câmeras FLIR de detecção de gás podem “ver” centenas de gases invisíveis com rapidez e segurança, mas imagens ópticas de gás não conseguem exibir todos os tipos de gás. Saber quais os tipos de gás a câmera consegue ver pode ajudar você a escolher uma câmera OGI e a se tornar um especialista na operação dela.

O que é a imagem óptica de gás?

As imagens ópticas de gás usam uma câmera térmica com filtragem espectral para visualizar vazamentos de gás que seriam invisíveis de outra forma. A câmera funciona por meio da medição de radiação infravermelha que atravessa um volume de gás. Cada gás tem suas próprias características de absorção espectral, e muitos compostos de gás absorverão um pouco de energia infravermelha, mas apenas dentro de certa faixa estreita de comprimentos de onda.

Dentro dessa faixa bem estreita, destinada a um gás específico, as câmeras de imagens ópticas de gás conseguem visualizar onde existe uma pluma de gás, que normalmente é semelhante a uma nuvem de fumaça, impedindo que a energia chegue ao detector de IV. Essa nuvem é onde a energia desse comprimento de onda está sendo absorvida pelo gás.

Smoke stacks gif.gif

Que tipos de gás podem ser visualizados?

Já que as câmeras OGI visualizam o gás como uma falta de energia infravermelha, elas só podem gerar imagens de gases que absorvam radiação infravermelha na passa-banda filtrada: gases que não absorvem IV na passa-banda filtrada não são visíveis. Por exemplo, gases nobres, como hélio, oxigênio e nitrogênio, não podem ter uma imagem gerada diretamente.

Centenas de outros gases industriais, no entanto, absorvem energia infravermelha e podem ser visualizados com as imagens ópticas de gás. A maioria dos hidrocarbonetos, como benzeno, butano e metano, absorve radiação próxima ao comprimento de onda de 3,3 μm (micrômetros) e pode ser visualizada com uma câmera como a FLIR GFx320. O hexafluoreto de enxofre (SF6) absorve energia próximo a 10,6 μm e pode ser detectado com uma câmera como a FLIR GF306.

Mesmo se conseguir visualizar um gás específico, uma câmera não visualiza outro gás que tenha propriedades de absorção de infravermelho completamente diferentes. Por isso a FLIR oferece um portfólio de câmeras de imagens ópticas de gás para a detecção de diversos gases. Use este gráfico para determinar quais câmeras FLIR do modelo GF são mais adequadas para a sua aplicação.

oil gas matrix_pt-BR.jpg

Saiba mais sobre as soluções FLIR de imagens ópticas de gás: flir.com/ogi

Artigos Relacionados

Fundamentos

Você Consegue Ver Emissões Tóxicas com Câmeras Termográficas?

Read more
Escolhendo uma câmera

Câmeras ópticas de detecção de gás refrigeradas versus não refrigeradas

Read more
Fundamentos

Qual é o nível de sensibilidade das câmeras de detecção de gás FLIR?

Read more
Back to top