Inspeção de isolamento de edifícios, de sistemas HVAC e de unidades de refrigeração com imagens térmicas

“Os inspetores de edifícios usam as câmeras termográficas da FLIR para auditorias energéticas há décadas, mas o custo do investimento impedia muitas empresas de construção e de instalação de comprar uma. Nos últimos anos, modelos cada vez mais acessíveis chegaram ao mercado. Um dos profissionais de construção que aproveitou a oportunidade foi Björn Blomgren da Hammarstedts, empresa de serviços com sede em Nybro, Suécia. “Quando comprei a câmera, tinha medo de não a usar com a frequência suficiente para justificar o investimento, mas logo ficou claro que isso não iria acontecer. Com o passar do tempo, descobri mais formas de usar a câmera termográfica da FLIR. É uma ferramenta muito versátil."

“Eu já tinha alguma experiência com câmeras termográficas por ter trabalhado como técnico de manutenção industrial no passado, mas as câmeras termográficas que usei naquela época eram grandes, pesadas e muito caras para um profissional de construção”, lembra Blomgren. “É por isso que nunca comprei uma câmera termográfica, mesmo sabendo que seria uma aquisição excelente.”

No entanto, há alguns anos, Blomgren ouviu falar da câmera termográfica FLIR i5, um modelo de entrada acessível que se enquadrava em seu orçamento. “Simplesmente não havia motivo para não comprar uma câmera termográfica. Estou muito feliz com a aquisição, pois é uma ferramenta muito útil e versátil.”

Com resolução de 80 x 80 pixels e sensibilidade térmica de 0,10 °C, a FLIR i5 oferece aos profissionais uma solução de imagens térmicas adequada para um grande número de aplicações. Juntamente com outros modelos semelhantes, i3 e i7, ela é uma das câmaras termográficas mais pequenas, leves e acessíveis no mercado. Projetada para ser fácil de usar, ela somente exige um treinamento básico para obter as imagens térmicas capazes de lhe fornecer prontamente as informações térmicas de que você precisa.

Inspeções com imagens térmicas ajudam a vender casas

Blomgren usa sua câmera termográfica FLIR i5 principalmente para inspeções em edifícios. “A lei na Suécia exige a documentação do consumo de energia de uma casa antes da venda para um novo proprietário. Isso não significa necessariamente incluir uma auditoria energética, portanto, em alguns casos, trata-se apenas de uma lista de números que mostram o consumo de energia do proprietário anterior. No entanto, acho que incluir uma auditoria energética também é um informação importante para a venda da casa. É por isso que comecei a oferecer esse serviço. Aparentemente, não fui o único a pensar que a auditoria energética seria uma informação importante para a venda, pois muitos proprietários que desejam vender suas casas já me contrataram e a quantidade de pedidos continua aumentando.”

Segundo Blomgren, o serviço de auditoria energética para vendedores de casas também é uma boa promoção. “Se você prestar um bom serviço, com resultados precisos e confiáveis, tanto o vendedor quanto o comprador da casa procurarão entrar em contato com você se houver um problema relacionado à construção. No entanto, isso só acontece se você prestar um bom serviço. Se uma casa tiver defeitos não detectados durante a inspeção, não será bom para a minha reputação, por isso preciso sempre garantir que toda inspeção seja completa e precisa.”

Grande variedade de aplicações

As inspeções em edifícios são feitas principalmente no inverno, pois é necessário existir uma diferença suficiente entre as temperaturas internas e externas para que a detecção de falhas de isolamento seja possível. Portanto, Blomgren ficou preocupado que a câmera FLIR i5 ficasse ociosa metade do ano. Ao relembrar disso, ele fica feliz em ver que isso não aconteceu. “Há uma grande variedade de aplicações com as quais podemos usar essa câmera. Ela pode fazer muito mais do que apenas inspeções em edifícios.”

O uso mais óbvio da câmera para uma empresa especializada em construção e sistemas de aquecimento, ventilação e ar condicionado (Heating Ventilation Air Conditioning, HVAC) é a manutenção de sistemas HVAC. “Em todos os sistemas HVAC que instalamos, realizamos uma inspeção termográfica antes da entrega para confirmar que tudo esteja funcionando corretamente. Conseguir mostrar ao cliente esse relatório é uma grande vantagem.”

Validação de reclamações e identificação de falhas

Às vezes, Blomgren também é chamado quando há reclamações. “Com a câmera termográfica é possível ver imediatamente se há alguma verdade na reclamação. Um exemplo recente desse uso da câmera termográfica FLIR i5 ocorreu em um edifício universitário nas proximidades. “Um sistema HVAC novo foi instalado por outra empresa, mas houve reclamações de que as salas estavam muito quentes ou muito frias. Então, a universidade pediu a minha ajuda. Realizei uma inspeção termográfica das instalações e descobri que havia problemas com a circulação de ar, fazendo com que determinadas áreas ficassem quentes, enquanto outras permaneciam frias. Com base em minha inspeção, o problema pôde ser resolvido.”

Outro exemplo bastante óbvio do uso da câmera termográfica é com aquecimento subterrâneo. “Por exemplo, se houver um vazamento no aquecimento subterrâneo, será muito fácil encontrá-lo com a câmera termográfica sem precisar remover o piso inteiro. Isso poupa tempo, esforço e também dinheiro.” No entanto, segundo Blomgren, a câmera termográfica FLIR i5 não detecta só vazamentos em aquecimentos subterrâneos. “Também houve casos em que o encanamento tinha começado a vazar, causando danos provocados por água. Com a câmera termográfica, consegui encontrar mais rápido o vazamento sem precisar abrir as paredes. Isso permitiu que o encanador realizasse os reparos com mais precisão.”

Unidades de refrigeração

A Hammarstedts é a principal empresa de serviços da região sudeste da Suécia e fornece soluções inovadoras para automação de processos, aquecimento, ventilação e energia. Os colegas de Blomgren também fornecem soluções completas para câmaras frigoríficas e frias em supermercados. Quando encontram problemas em suas instalações, os colegas de Blomgren costumam pedir a ajuda dele. “Com a câmera termográfica FLIR i5 você consegue detectar rapidamente se há algum problema de isolamento. É possível fazer isso o ano inteiro, pois normalmente há uma grande diferença de temperatura entre o interior e o exterior da unidade de refrigeração.”

De um modo geral, Blomgren está muito feliz com sua câmera termográfica FLIR i5. “A câmera termográfica i5 tem definitivamente uma qualidade de imagem adequada para essas aplicações. Uso tanto essa câmera no trabalho de campo que estou a pensar comprar uma nova câmera termográfica da FLIR Systems. Talvez uma câmera termográfica FLIR E-series ou B-Series; ainda não sei ao certo. Mas com certeza será uma câmera da FLIR. Não tenho dúvida disso. Nenhum outro fornecedor oferece a mesma combinação de design interativo, desempenho em imagens térmicas e preços acessíveis da FLIR Systems.”

Back to top