Hospital sueco efetua manutenção de sistema de aquecimento e ventilação com imagens termográficas

Nos hospitais, o controle de temperatura é de suma importância, para garantir tanto a higiene quanto o conforto para os pacientes e a equipe médica. É por isso que a equipe técnica de um hospital sueco adquiriu uma câmera termográfica da FLIR para inspecionar e efetuar a manutenção do sistema de aquecimento, ventilação e ar condicionado (Heating, Ventilation, Air Conditioning – HVAC). A câmera termográfica da FLIR é uma ferramenta ideal para isso, mas também tem uso em outras áreas, como inspeções de isolamento de edifícios e inspeções de manutenção elétrica. Ela certamente provou o seu valor, de acordo com os técnicos de manutenção do hospital.

"A câmera nos fornece as informações corretas, permitindo que tomemos decisões bem fundamentadas com relação à manutenção do sistema de HVAC e solucionemos todos os tipos de problemas prediais", diz um dos técnicos do hospital. "A temperatura do ar no hospital deve ser de 22 °C, e o ar vindo dos dutos de ventilação deve estar a 18 °C. Há termômetros instalados em determinadas partes do edifício e esses fornecem feedback para o sistema automatizado de HVAC que utilizamos. Isso nos fornece uma visão geral, mas se desejarmos informações mais específicas sobre os fluxos de ar e distribuição de temperatura em uma sala, precisamos da câmera termográfica da FLIR."

"De tempos em tempos, podem haver queixas de pacientes quanto a um quarto estar muito quente ou muito frio", acrescenta ele. "Com a câmera termográfica, podemos avaliar rapidamente se há na verdade algo errado naquele quarto. Se não houver nada errado, a tela da câmera termográfica permite-nos mostrar imediatamente ao paciente que as temperaturas estão perfeitamente normais na imagem térmica. E, caso haja um defeito, a câmera termográfica da FLIR ajuda-nos a localizar o problema muito mais rapidamente, permitindo um reparo rápido."

Sala de cirurgia

Algumas salas do hospital requerem um monitoramento ainda mais detalhado, sendo a sala de cirurgia um exemplo perfeito disso. "São necessárias temperaturas ambientes diferentes para diferentes tipos de operação. E um controle rigoroso da circulação de ar é uma necessidade óbvia para impedir a contaminação por patógenos transportados pelo ar. Portanto, verificarmos regulamente e monitoramos de perto com a câmera termográfica da FLIR os sistemas de HVAC das salas de cirurgia."

Falhas encontradas por vezes pelos dois técnicos no sistema de HVAC do hospital são radiadores obstruídos ou dutos de ventilação bloqueados. "Mas há muito mais que podemos fazer com a câmera, como inspecionar armários de fusíveis e componentes mecânicos no sistema de ventilação em busca de defeitos, verificando se o grupo de derivação do aquecimento do distrito está resfriando a água quente até a temperatura correta, e até mesmo as baterias reserva na sala do servidor."

Defeitos de isolamento

Durante um projeto de construção recente, grandes partes do prédio foram reformadas. A câmera termográfica da FLIR foi utilizada para verificar se o isolamento funcionava perfeitamente ou não. "Inspeções com a câmera termográfica da FLIR mostraram que havia alguma fuga de calor nas molduras das janelas e que havia isolamento insuficiente no telhado do ático. Também foi detectado que alguns dos radiadores não estavam instalados corretamente. Com base nas informações das inspeções termográficas, essas falhas foram corrigidas, assegurando que as partes recém-reformadas do prédio estejam bem isoladas."

Termografia vs. pirômetros de ponto

De acordo com os técnicos do hospital, a câmera foi um ótimo acréscimo às suas ferramentas. "Antes de contarmos com essa câmera termográfica, precisávamos basear nossas inspeções de manutenção em medições de contato". "Precisávamos tocar manualmente em componentes aquecidos ou utilizar um pirômetro de ponto. Em nossa experiência, nenhum desses métodos é tão rápido, eficiente e preciso quanto uma câmera termográfica."

Câmeras termográficas apresentam vantagens importantes em relação a pirômetros de ponto. "O fotômetro apenas apresenta o valor de uma área pequena. Utilizá-lo para inspeções requer muita mão-de-obra, e esse carece da visão geral oferecida por uma câmera termográfica. Em uma imagem térmica, é possível varrer imediatamente toda uma área em busca de pontos quentes ou frios e ver de uma só vez onde está localizado o problema."

Os detalhes podem variar, mas um pirômetro de ponto basicamente é semelhante a uma câmera termográfica com um pixel, uma vez que nesse ele informa a temperatura de um ponto. Uma câmera termográfica da FLIR fornecerá as mesmas leituras precisas de temperatura, mas oferece não uma, mas milhares de leituras de temperatura ao mesmo tempo. Com um pirômetro de ponto é muito fácil perder informações essenciais. "O pirômetro de ponto fornece um número. A câmera termográfica apresenta uma imagem de toda a área. Isso faz uma diferença enorme. É possível ver imediatamente a distribuição de temperatura em toda a área e detectar rapidamente problemas que de outra forma permaneceriam não detectados."

Ferramenta versátil

Na primeira vez que viram uma câmera termográfica em ação, eles sabiam que precisavam obter uma. "Isso começou quando contratamos um consultor externo de manutenção elétrica que utilizava uma câmera termográfica da FLIR. Percebemos imediatamente que essa era uma ferramenta versátil que poderia ser utilizada para uma grande variedade de aplicações diferentes em nosso hospital, então adquirimos uma câmera termográfica BCAM da FLIR em um distribuidor local."

A câmera termográfica BCAM da FLIR não é comercializada atualmente pela FLIR. Sua substituta moderna é a Série Ebx da FLIR. Os modelos Ebx da FLIR apresentam uma qualidade de imagem de até 320 x 240 pixels, incluindo os recursos necessários para tomar decisões prediais bem fundamentadas, como alarmes integrados de isolamento e de ponto de condensação. As câmeras destinam-se especificamente para inspeções prediais, como problemas de aquecimento e refrigeração de HVAC, fluxo de ar, detecção de umidade, problemas de isolamento e outros problemas prediais relacionados a calor.

Back to top