O administrador de um apartamento de férias na ilha italiana da Sardenha notou que havia um problema com a piscina: ela estava vazando. E muito. A piscina estava vazando a uma razão de quase 19.000 litros de água por dia. Esse apartamento em particular fica na vila de Porto Rotondo, na Costa Smeralda, na costa nordeste da Sardenha, que é um destino de férias bastante popular e, portanto, relativamente caro. Ele fez a descoberta no início do verão, logo antes do início da alta temporada, por isso, o problema tinha que ser resolvido (e logo) antes dos hóspedes chegarem.
Foi por isso que o administrador contratou um consultor termográfico: Fabrizio Contino, da agência de consultoria sardenha Termografia Express. “Nós suspeitávamos que o vazamento estava localizado no encanamento que limpa a piscina automaticamente, sugando limo e sujeira continuamente. Mas esses canos de 60 cm de comprimento estão localizados em volta da piscina, então tínhamos que descobrir exatamente onde essa tubulação estava vazando.”
Economizando tempo e dinheiro
O método convencional para encontrar o vazamento seria abrir o pavimento em volta da piscina e cavar até os canos de esgoto, mas não tínhamos essa opção. Isso levaria muito tempo e os hóspedes pagantes não teriam acesso à piscina por causa dos reparos se esse método fosse usado. “E por isso nós escolhemos realizar uma avaliação termográfica do entorno da piscina.”
Usando o sol como iluminador
Uma avaliação inicial não mostrou suficientes sinais decisivos de vazamento, então Contino foi um passo além. Ele conectou o bocal do sistema de limpeza da piscina, pressurizando a água nos canos. “O pavimento estava aquecido pelo sol, então suspeitamos que o vazamento de água iria resfriar o pavimento no ponto de vazamento. Depois de esperar por duas horas, realizamos uma segunda avaliação e observamos as diferenças entre as duas. E, como esperávamos, havia duas áreas suspeitas na segunda avaliação que apareceram mais frias nas imagens térmicas. Então podemos dizer que usamos o sol como um iluminador de infravermelho.”
Validação
Contino orientou os trabalhadores de reparos sobre os dois locais para que eles pudessem abrir o pavimento nas áreas suspeitas e alcançar os tubos. “Foi possível confirmar que uma parte da tubulação nesses locais estava rachada ou quebrada. Isso validou as descobertas da avaliação termográfica, mostrando bem claramente que esse medo levou a uma localização precisa dos problemas.”
FLIR E60
A câmera termográfica usada por Contino durante essa avaliação foi a FLIR E60. Seu detector de microbolômetro produz imagens térmicas em uma resolução de 320 x 240 pixels com sensibilidade térmica de 0,05 °C. As imagens térmicas altamente detalhadas mostram todas as falhas relacionadas a temperatura, seja qual for o tamanho. Com recursos poderosos como picture-in-picture e fusão térmica, a FLIR E60 é considerada por muitos termógrafos a ferramenta perfeita para avaliações termográficas.
Conectividade Wi-Fi
“Gosto especialmente do fato que posso criar relatórios na câmera imediatamente”, diz Contino. “Com as novas câmeras termográficas da FLIR, você tem até conectividade Wi-Fi, e pode mostrar os resultados ao cliente imediatamente. Isso é uma grande vantagem. E permite que eu indique o local exato não só ao cliente, mas também à empresa encarregada dos reparos.”
Devido à localização precisa e comunicação imediata do problema, os reparos foram rápidos e a piscina foi reparada antes dos hóspedes chegarem. “O uso das avaliação termográfica com minha câmera termográfica FLIR E60 poupou tempo, esforço e dinheiro.”
Ela não só poupou tempo e dinheiro, como também ajudou a proteger a boa reputação do apartamento, segundo Contino. “A alternativa seria quebrar todo o perímetro da piscina, inutilizando-a por bastante tempo, e ela ficaria indisponível para os ocupantes do apartamento. Isso custaria muito dinheiro, mas ainda mais importante, teria levado muito tempo. Tempo que o administrador do apartamento simplesmente não dispunha, dado o fato de que os hóspedes pagantes chegariam em breve. Com os reparos rápidos e efetivos que foram possíveis pela inspeção termográfica, a piscina estava pronta e funcionando quando os hóspedes chegaram. Sem a inspeção, isso certamente não teria acontecido.”
Ferramenta versátil
Segundo Contino, esse é só um dos muitos casos nos quais a câmera termográfica FLIR E60 provou seu valor. “É realmente uma grande ferramenta. Você pode usar para muitas aplicações. Eu uso para monitorar sistemas hidráulicos, sistemas elétricos, motores e sistemas mecânicos, mas também para avaliações de construções e instalações fotovoltaicas. Às vezes, sou contratado por veterinários como consultor e também coopero em algumas instalações médicas. É uma ferramenta extremamente versátil.”
Contino fala muito bem do design
Prático para o usuário da câmera termográfica FLIR E60. Mas a termografia vai além de uma boa câmera, ressalta ele. “É muito importante que você também saiba o que está fazendo. É por isso que é muito importante que a FLIR Systems também ofereça treinamento de primeira associado a seus produtos de primeira linha. Eu frequentei um curso no ITC e agora sou termógrafo certificado de nível 1. Sem esse treinamento, acho que eu não seria capaz de ajudar o administrador desse apartamento a consertar o problema de modo tão rápido e apropriado.”