A arquitetura histórica é uma parte importante da herança cultural da Itália, então, a boa manutenção desses prédios é essencial para a sua preservação. Por exemplo, ninguém iria querer que a Catedral de Gravina, em Puglia, se deteriorasse até se tornar uma ruína. É por isso que a empresa de pesquisa IR HotSpot, sediada em Altamura, Itália, investiga edifícios históricos com uma câmera termográfica da FLIR, à procura de danos causados pela água e outros defeitos de construção. Com as informações obtidas dos levantamentos termográficos utilizando uma câmera termográfica da FLIR, é assegurada a preservação desses destaques da cultura Italiana.
Devido à rica história do país, a Itália conta com muitas pérolas de arquitetura histórica dentro de suas fronteiras. Ao redor do mundo, a Itália é provavelmente o país com a história arquitetônica mais rica. Muitos italianos se orgulham da sua herança cultural. É por isso que a agência de consultoria termográfica IR HotSpot iniciou seu serviço de levantamento termográfico para edificações históricas.
"As câmeras termográficas são uma ferramenta excelente para detectar defeitos em edificações históricas", explica Rosario Piergianni, especialista em termografia na IR HotSpot. "Há uma grande quantidade de diferentes problemas prediais que podem ser detectados com tecnologia de termografia, e a parte ótima dessa tecnologia é que não há absolutamente qualquer risco à edificação. Trata-se de um método não invasivo, portanto completamente seguro."
Câmeras termográficas registram radiação eletromagnética no espectro do infravermelho, que é emitida por todas as formas de matéria como uma função de sua temperatura. Os componentes eletrônicos integrados utilizam a intensidade registrada da radiação infravermelha para gerar uma imagem térmica e calcular temperaturas. Em outras palavras, cada pixel na imagem térmica é na verdade uma medição de temperatura sem contato. Uma câmera termográfica pode ser utilizada para localizar rachaduras abaixo da superfície, danos causados por água e outros problemas da edificação. Ela registra se é emitida radiação ou nenhuma radiação. Isso significa que não há absolutamente qualquer risco de danificar a edificação. "Afrescos e esculturas frequentemente são frágeis, de forma que as técnicas comuns de inspeção predial podem provocar a sua deterioração. Esse é um dos motivos pelos quais utilizamos termografia."
Extremamente sensível
Isso significa que a câmera precisa ser extremamente sensível, conforme Piergianni. "Uma vez que as diferenças de temperatura procuradas são muito pequenas, é preciso uma câmera termográfica que possa captar até mesmo as mudanças e diferenças de temperatura mais sutis. É por isso que escolhemos uma câmera termográfica da FLIR. Comparamos vários modelos de diferentes fornecedores de câmeras termográficas e as câmeras da FLIR simplesmente têm uma melhor qualidade de imagem que as dos seus concorrentes."
O modelo de câmera termográfica da FLIR pelo qual Piergianni optou é o FLIR SC660. Esse modelo avançado de câmera termográfica contém um detector de microbolômetro não refrigerado que oferece imagens termográficas nítidas com uma resolução de 640 x 480 pixels e uma sensibilidade térmica de 30 mK (0,03 °C). "Escolhemos essa câmera não apenas porque pode detectar, visualizar e quantificar as menores diferenças térmicas, mas também pelos recursos adicionais incluídos em seu projeto. Durante a inspeção, podemos gravar comentários de voz, reduzindo o tempo gasto na redação de anotações. Cada imagem térmica que gravamos também tem as coordenadas de GPS integradas automaticamente nos metadados, tornando muito mais fácil ordenar as imagens. A Fusão Térmica e Picture-in-Picture permitem-nos determinar melhor a localização dos defeitos durante o pós-processamento dos nossos dados, ajudando-nos a tornar nossos relatórios mais convincentes."
Muitos problemas, uma solução
Com sua câmera termográfica FLIR SC660, os especialistas em termografia na IR HotSpot podem identificar diversos problemas em edificações, explica Piergianni. "Podemos detectar a presença de umidade devido à condensação ou ascensão capilar. Isso pode danificar o gesso ou afresco. Também podemos detectar a presença de bolor sob a superfície. A câmera termográfica também pode ser utilizada para verificar o estado da adesão entre gesso e a estrutura subjacente, ou detectar rachaduras ocultas e a presença de enchimento ou indicar restaurações anteriores e estruturas ocultas, mas também detectar danos provocados por um terremoto, por exemplo. Investigamos fluxos de ar convectivos em torno de obras de arte que podem provocar a deterioração da obra caso deixados sem controle, e prestamos consultoria sobre mudanças nos sistemas de aquecimento e ventilação para evitar isso. Também estudamos o processo de desintegração de materiais de construção, especialmente do calcarenito, ou calcário de duna, frequentemente utilizado em edificações históricas nesta área. Na parte externa da edificação, também verificamos o acúmulo de depósitos superficiais antropogênicos provocados por poluição."
Para poderem efetuar todas essas inspeções, Piergianni e seu colega Vito Basile participaram ambos em cursos de treinamento no Centro de Treinamento de Infravermelho (Infrared Training Center, ITC). "É muito importante saber o que se está a fazer, especialmente com as inspeções complicadas que efetuamos. Sem os conhecimentos apropriados de física térmica e das limitações e capacidades da tecnologia de termografia, você muito provavelmente chegará a conclusões falsas." A FLIR Systems fornece treinamento em cooperação com o ITC. Os participantes dos treinamentos podem obter certificados nos níveis 1, 2 e 3. Tanto Piergianni quanto Basile contam com certificados nível 2 do ITC.
Software
"Esta técnica de diagnóstico ajuda-nos a direcionar melhor restaurações e melhorar a eficiência de projetos de restauração do início ao fim", continua Piergianni. "Os recursos avançados da câmera termográfica FLIR SC660 ajudam a varrer rapidamente grandes áreas para avaliar o que pode ser restaurado. O software da FLIR permite-nos analisar com precisão nossas descobertas e reportá-las aos nossos clientes. Utilizamos o FLIR BuildIR para estudar e comparar imagens termográficas, o FLIR Reporter para gerar relatórios e o FLIR ResearchIR para analisar gravações de vídeos termográficos. Todos os nossos softwares da FLIR são muito intuitivos e fáceis de usar, facilitando muito a interpretação precisa de imagens termográficas."
Piergianni está muito satisfeito com sua escolha de uma câmera termográfica da FLIR. "A FLIR não apenas entrega um produto excelente, os seus softwares e atendimento pós-venda também são notáveis. Nenhum outro fornecedor de câmeras termográficas pode fornecer o mesmo nível de qualidade e atendimento."