Câmera Termográfica Compacta da FLIR Monitora Continuamente a Qualidade das Embalagens

A apresentação e a entrega são partes críticas da qualidade do produto. A Recochem, uma fabricante e distribuidora de produtos químicos e fluidos com sede no Canadá, entende isso muito bem. É por isso que a empresa está usando imagens térmicas para o monitoramento contínuo da qualidade de selagem de suas embalagens.

A Recochem é uma empresa canadense de capital fechado com uma reputação global por produtos de qualidade e excelente serviço ao cliente. A Divisão das Américas da Recochem é um produtor, formulador, embalador por contrato e distribuidor por atacado de produtos químicos domésticos e fluidos automotivos de cinco regiões do Canadá. 

Qualidade da embalagem e do produto

“A embalagem é algo realmente importante em termos de qualidade e segurança do produto”, afirma Adam Wolszczan, Gerente de Engenharia de Usina da Recochem. “Nossos fluidos para para-brisa são distribuídos em potes que, por sua vez, são colocados em caixas de papelão. A integridade dessas caixas de papelão que revestem e protegem nossos produtos deve sempre ser mantida.”

Uma das maneiras mais econômicas de selar caixas de papelão é usar adesivo de colagem a quente nas abas da caixa. Porém, no processo de linha de produção, a cola pode, às vezes, ser aplicada de modo impreciso e inadequado. É por isso que a Recochem precisava de uma solução para conseguir inspecionar se a cola tinha sido aplicada ou não e se foi aplicada na posição correta.

Inspeção da qualidade

“No passado, a integridade do papelão era determinada pela destruição das caixas retiradas da linha de produção para inspeção posterior”, conta Adam Wolszczan. “Isso não só levava muito tempo como também era bastante caro.”

Em sua busca por uma solução de monitoramento de cola eficiente, a Recochem decidiu testar um sensor de IV de ponto único. “Como a cola é aquecida, podemos usar as informações de temperatura para inspecionar os pontos de cola”, diz Adam Wolszczan. “No entanto, não conseguíamos instalar sensores de IV em uma posição em que pudessem analisar as abas inferiores da caixa de papelão. Além disso, o sensor de IV era capaz de analisar somente a cola aplicada nas abas abertas.

Imagem térmica através da caixa de papelão

A busca de uma solução de monitoramento efetiva por parte da Recochem finalmente teve êxito com as imagens térmicas. “Eu já conhecia a tecnologia das imagens térmicas”, afirma Adam Wolszczan. “A empresa possui um contratante para manutenção de telhados e inspeção dos seus painéis elétricos, por isso eu sabia que a tecnologia pode ser usada efetivamente para buscar umidade, isolamento ausente e muito mais. Eu comprei uma câmera termográfica FLIR TG165 para ver se a tecnologia podia se ajustar à nossa finalidade. E realmente pareceu que sim!”

Adam Wolszczan usou a TG165 para observar algumas caixas que saíam da linha de produção, e a câmera mostrou claramente a ele onde os pontos quentes da cola estavam localizados. Além disso, a câmera termográfica FLIR TG165 foi capaz de “ver” através da caixa de papelão e verificar o padrão e o tamanho do adesivo de colagem a quente aplicado. Isso significou que não era mais necessário destruir as caixas para inspeção. Esse argumento convenceu Adam Wolszczan de que a tecnologia de imagens térmicas era o caminho a ser seguido: “Nós entramos em contato com a FLIR Systems e encontramos uma solução adequada no sensor de imagens térmicas FLIR AX8. O AX8 é bastante acessível economicamente e muito compacto: exatamente o que precisávamos para nossa aplicação.”

Compacta e fácil de instalar

A câmera AX8 agora está configurada para observar áreas predefinidas das abas onde a cola deve ser aplicada e verificar os tamanhos dos pontos e suas temperaturas. Graças ao seu tamanho compacto, o sensor de imagens térmicas AX8 pode ser instalado de modo a observar o fundo da caixa. E como o AX8 pode ver o calor através do papelão, não é mais necessário destruir caixas para inspeção. As imagens de vídeo adquiridas podem ser visualizadas por um operador em uma tela específica. 

“Se você analisar as imagens térmicas da AX8, você poderá ver claramente os pontos mais quentes em que a cola foi aplicada. Sempre que a pistola de cola está atrasada, você observa uma mudança de posição dos pontos quentes, portanto, você sabe instantaneamente quando algo está errado. É muito simples e efetivo.”

Qualidade do produto melhorada

“A grande vantagem é que as imagens térmicas agora nos permitem localizar problemas de qualidade muito mais rapidamente e de maneira mais eficiente”, conta Adam Wolszczan. “A imagem térmica é muito conveniente para nosso operador, enquanto um sensor de IV de ponto único limita-se a acionar um botão ligar/desligar à medida que a caixa se move ao longo do sensor sem qualquer informação adicional.”

“Nós não só somos capazes de oferecer um produto melhor aos nossos clientes, como também economizamos bastante tempo. Se você considerasse esses fatores previamente, nossos operadores precisavam destruir uma caixa a cada 10 ou 15 minutos para inspeção, e se você sabe que nossa linha de produção opera cinco dias por semana, durante grande parte do ano, então você conclui que a quantidade de tempo e dinheiro que economizamos é bastante significativa.”

Back to top