A FLIR ONE® Edge Pro para iOS® e Android é uma câmera termográfica de ponta que tem o potencial de revolucionar a maneira como os profissionais automotivos realizam inspeções. A tecnologia de imagens térmicas oferece aos técnicos automotivos uma ferramenta poderosa para identificar e diagnosticar vários problemas em veículos de forma rápida e precisa. Mas, ao contrário de outros geradores de imagens térmicas, o Edge Pro possui recursos sem fio que permitem aos técnicos inspecionar áreas de difícil acesso e visualização com mais conveniência, eficiência e liberdade de movimento. Com seu design compacto e conexão sem fio, a FLIR ONE Edge Pro tem o potencial de simplificar as inspeções automotivas, levando a diagnósticos mais precisos, tempo de solução de problemas reduzido e, por fim, desempenho e segurança aprimorados do veículo.

Aqui estão cinco maneiras pelas quais a FLIR ONE® Edge Pro pode ser usada para simplificar as inspeções automotivas:

Encontre vazamentos de escape

Uma câmera termográfica é uma ferramenta valiosa para identificar vazamentos de escape em um veículo. Ao inspecionar vazamentos de escape com a FLIR ONE Edge Pro, os técnicos podem verificar de forma rápida e fácil as conexões entre o coletor, tubos, juntas visíveis e juntas em tempo recorde. A câmera pode ajudar a detectar variações de temperatura que podem indicar a presença de um vazamento de escape.

Além disso, a FLIR MSX® (Multi-Spectral Dynamic Imaging) fornece imagens térmicas vibrantes adicionando detalhes importantes da câmera de luz visível integrada a toda a imagem de infravermelho em tempo real. Ao capturar imagens térmicas e visíveis simultaneamente, a tecnologia MSX adiciona bordas visíveis, texturas e detalhes à imagem térmica, criando uma representação visual mais abrangente do sistema de escapamento e quaisquer anomalias dentro do sistema de escapamento.

Vazamento de escape.png

Inspecione os elementos de aquecimento quanto a grades de descongelamento

As grades de descongelamento desempenham um papel crucial para garantir visibilidade clara durante condições de clima frio, mas problemas com os elementos de aquecimento podem impedir sua funcionalidade. Com a FLIR ONE Edge Pro, os profissionais automotivos podem realizar inspeções de redes de degelo com maior conveniência e eficiência. Ao transmitir sem fio os dados térmicos para um smartphone ou tablet, os técnicos podem analisar instantaneamente a distribuição de temperatura nas grades de descongelamento e podem comparar as condições de dentro e de fora do carro de forma muito mais conveniente do que um gerador de imagens térmicas tradicional permitiria. Com essa tecnologia sem fio, possíveis problemas, como mau funcionamento ou elementos de aquecimento ineficientes, pontos quentes ou pontos frios, podem ser localizados, diagnosticados e tratados em menos tempo.

Problema na rede de descongelamento.png

 

Solucione problemas de ar condicionado

Uma câmera termográfica é uma ferramenta muito útil quando se trata de identificar problemas com um sistema de ar condicionado automotivo; no entanto, pode ser desafiador identificar a causa raiz do problema, com as aberturas visíveis dentro da cabine e a maior parte do sistema sendo ocultada e de difícil acesso. Com os recursos sem fio da FLIR ONE Edge Pro, os profissionais automotivos podem ver essencialmente ambas as áreas do sistema ao mesmo tempo. Os recursos de streaming sem fio do Edge Pro permitem que vários técnicos visualizem diferentes partes do sistema simultaneamente. Isso permite que eles identifiquem possíveis problemas, como superaquecimento, vazamentos de refrigerante ou bloqueios que possam impedir o desempenho do sistema.

vazamento de CA .png
Possível vazamento no sistema CA
bom ac.png
Sistema CA funcionando corretamente

Inspecione os tambores do freio

As inspeções tradicionais dos tambores de freio podem ser desafiadoras devido ao acesso e visibilidade limitados. No entanto, com os recursos sem fio da FLIR ONE Edge Pro, os profissionais automotivos agora podem simplificar e melhorar as inspeções de tambores de freio com facilidade notável.

Ao inspecionar tambores de freio, a funcionalidade sem fio da FLIR ONE Edge Pro permite que os técnicos se movam livremente pelo veículo, capturando imagens térmicas detalhadas dos tambores de freio de vários ângulos. Ao transmitir sem fio os dados térmicos para um smartphone ou tablet, os técnicos podem analisar instantaneamente a distribuição de temperatura entre os tambores de freio, identificando possíveis anomalias, como aquecimento irregular, superaquecimento ou sinais de desgaste. Essas informações valiosas permitem a detecção precoce de problemas, facilitando a manutenção proativa ou medidas de reparo para garantir desempenho e segurança ideais de frenagem.

Diagnostique problemas no conversor catalítico

Os conversores catalíticos desempenham um papel crucial na redução de emissões prejudiciais dos veículos, mas diagnosticar problemas com esses componentes pode ser desafiador devido à sua localização e assinaturas térmicas. No entanto, com os recursos sem fio da FLIR ONE Edge Pro, os profissionais automotivos podem realizar inspeções de conversores catalíticos com maior conveniência e eficiência. Eles podem manobrar ao redor do veículo, capturando imagens térmicas detalhadas do conversor catalítico de vários ângulos sem as restrições de cabos ou conexões físicas. E com o tamanho compacto, a FLIR ONE Edge Pro pode entrar nesses espaços mais apertados e de difícil acesso com muito mais facilidade e conveniência.

A FLIR ONE Edge Pro representa um avanço significativo nas inspeções automotivas, revolucionando a maneira como os profissionais abordam tarefas de diagnóstico e manutenção.

Sua tecnologia sem fio realmente a diferencia como um ativo inestimável na indústria automotiva, facilitando inspeções mais eficientes e precisas, levando a uma maior confiabilidade do veículo e operações e segurança otimizadas para todos.

Solicite informações

Optar

Ao enviar, você concorda com a política de privacidade e a política de cookies da FLIR.