Como Saber Se Sua Casa Está Sem Isolamento?

Qualquer pessoa que viva em uma casa com isolamento inapropriado sabe como é difícil manter a casa aquecida, fresca, ou simplesmente habitável. Pequenas seções sem isolamento podem fazer uma grande diferença na conta de luz, e podem até causar danos materiais na casa ao longo do tempo se começar a crescer mofo nas partes da parede que sofrem condensação, ou “represas” de gelo podem surgir devido ao derretimento e recongelamento da neve no telhado. 

A não ser que você queira derrubar as paredes, normalmente não é possível ver onde falta isolamento, o que torna esse um problema frustrante de tentar resolver. No entanto, é possível ver áreas sem isolamento com geradores de imagens térmicas. 

A falta de isolamento permite a infiltração de calor ou frio, que aparecem como pontos de calor ou frio nas paredes ou no teto quando visualizados através de uma câmera termográfica. Você pode detectar facilmente áreas sem isolamento andando pela casa com um gerador de imagens térmicas e procurando por diferenças de temperatura. 

Para melhores resultados, procure por uma diferença de temperatura de, pelo menos, 20 graus. Isso pode ser feito aquecendo a sua casa em um dia frio ou ligando o ar-condicionado quando estiver calor do lado de fora. Marque todos os pontos onde forem detectadas diferenças de temperatura como prováveis locais sem isolamento. 

As áreas mais comuns onde normalmente falta isolamento incluem o espaço em volta de tomadas e interruptores, os cantos do sótão onde as paredes externas encontram o teto e garagens inacabadas, que se conectadas ao resto da casa podem desviar grandes quantidades de calor durante o inverno. O isolamento em cavidades na parede também pode desgastar com o tempo, criando lacunas. 

Resolver o problema de falta de isolamento é uma maneira relativamente simples de economizar bastante na conta de luz e de melhorar as propriedades térmicas da sua casa. Com uma câmera como a FLIR ONE Pro ou a FLIR C3, os proprietários de casas podem verificar facilmente locais sem isolamento, por conta própria, e implementar soluções rápidas ou saber quando chamar um técnico especializado.

Back to top