Quanto podemos medir com uma câmera termográfica?

Uma pergunta comum que os termografistas fazem é “Qual é o alvo mais distante que posso medir com minha câmera termográfica?” A resposta a esta pergunta é complicada, mas essencialmente a distância que você pode medir depende da resolução da câmera e do campo de visão. Uma câmera com resolução mais alta lhe dará mais pixels no alvo que você está tentando medir, melhorando a precisão mesmo à distância. Um campo de visão estreito — algo como 6° — ampliará objetos distantes, novamente colocando mais pixels em alvos distantes.

Ao medir a temperatura com uma câmera termográfica, você quer pelo menos 3 × 3 pixels em seu alvo para garantir que vai obter uma medição precisa. Uma regra geral é certificar-se de que a área que está tentando medir transborda a ferramenta de medição de tamanho do ponto focal em sua câmera. No entanto, só porque você pode ver algo em seu visor NÃO significa que você pode medi-lo com precisão.

vault-elbow-joint-JPEG-(Print---300-dpi).jpg

O alvo a ser medido deve ser de pelo menos 3 × 3 pixels e transbordar a ferramenta de medição de ponto.

Como você sabe se pode medir um alvo com precisão? Os detalhes são explicados em nosso artigo Entendendo a relação distância-tamanho, que descreve como calcular a distância possível de um alvo de um determinado tamanho e ainda obter uma medição precisa da temperatura. O cálculo requer algum trabalho mental, mas para muitas aplicações não há necessidade de se preocupar com a matemática complicada.

Quando é importante calcular a relação distância-tamanho e quando você provavelmente pode ignorá-la?

Aplicações de distância

Os seguintes tipos de aplicações geralmente exigem medições de longa distância:

  • Inspeção de telhados ou outros objetos altos a partir do nível do solo
  • Monitoramento de linhas de energia
  • Monitoramento de subestações elétricas e linhas de transmissão
  • Monitoramento e mapeamento de drones
  • Inspeção de parques de energia solar com drones
  • Inspeções de distância quando é perigoso ou impraticável se aproximar do alvo

Essas aplicações provavelmente exigirão que você calcule a relação distância-tamanho da câmera para garantir que você tenha pelo menos 3 × 3 pixels no alvo.

Outras aplicações

Os seguintes tipos de aplicações geralmente não exigem medições de longa distância:

  • Inspecionar o interior de uma casa ou edifício em busca de vazamentos de ar, falta de isolamento, etc.
  • Detecção de problemas de umidade
  • Inspeção de uma caixa de disjuntores ou outra fiação doméstica
  • Monitoramento de transformadores, motores, etc. em situações em que é seguro e prático abordar o equipamento
  • Manutenção e reparo de veículos
  • Medição de alvos grandes quando você pode garantir facilmente que o alvo preencha mais de 3 × 3 pixels

Esteja ciente de que usar a função de zoom em sua câmera termográfica só aumenta os pixels: NÃO aumenta sua capacidade de medir alvos pequenos. Se o alvo for particularmente pequeno, você poderá se aproximar para ter certeza de que tem pelo menos 3 × 3 pixels para medir. Certifique-se de seguir todas as precauções de segurança e não se aproxime de ambientes ou equipamentos, a menos que seja seguro fazê-lo.

E95_Thermal_IR_0025_Substation-JPEG (Web - 72 dpi).jpg

A função de zoom não melhora sua capacidade de medir alvos pequenos. Uma câmera de resolução mais alta e/ou lente telefoto é necessária se não for possível chegar mais perto do alvo.

Se você decidiu que realmente precisa realizar medições de distância, de que tipo de câmera térmica você precisa? E quais câmeras termográficas não se adaptam à sua aplicação?

Câmeras de nível de entrada

O termo “nível de entrada” é usado para se referir a câmeras de resolução mais baixa, como as câmeras C3, ONE da FLIR ou câmeras da série Ex de menor custo. Essas câmeras são ótimas para certas aplicações quando você consegue chegar perto do seu alvo e, especialmente, quando a diferença de temperatura que você está procurando é óbvia. Opções de resolução mais baixa não devem ser usadas para medições de distância, especialmente se for importante que sua aplicação tenha medições de temperatura precisas.

Câmeras para medição de longa distância

Câmeras de alta resolução, como as das séries T e Exx da FLIR, serão mais adequadas para fazer medições à distância. As câmeras especialmente adequadas para trabalho à distância incluem a T840 e a T860 da FLIR, que incluem opções de lentes telefoto para medições de temperatura de pequenos alvos à distância.

Confira nosso artigo Entendendo a relação distância-tamanho de tamanho para uma compreensão completa do que você precisa saber ao realizar medições de temperatura à distância.

Artigos Relacionados

Fundamentos

Como a emissividade afeta as imagens térmicas?

Read more
Fundamentos

Dicas sobre câmeras termográficas para evitar erros comuns na inspeção de casas

Read more
Back to top