Dicas sobre câmeras termográficas para evitar erros comuns na inspeção de casas

As câmeras termográficas são ferramentas incríveis, com o poder de revelar problemas ocultos que outras tecnologias não conseguem detectar, como vazamentos de água, infiltração de calor/frio e pragas. Porém, entender o que se está vendo nas imagens termográficas nem sempre é fácil, mesmo para especialistas em inspeções de edifícios e sistemas de AVAC ou sistemas elétricos. Se você adquiriu uma câmera termográfica ou está pensando em incluir termografia ao seu programa de inspeção, evite estes erros comuns.

Erro n° 1: interpretação incorreta das imagens

Ao inspecionar uma casa com uma câmera FLIR, como a FLIR One Edge Pro ou a FLIR C5, é possível encontrará pontos frios, pontos quentes e padrões que podem não fazer sentido e são fáceis de interpretar incorretamente. É preciso aprender a interpretar corretamente as imagens térmicas e identificar áreas úmidas, vazamentos de ar, possíveis problemas de mofo, vazamentos de água, cupins e outras infestações de pragas, falta de isolamento e outros problemas.

Dicas:

  • nem todos os pontos frios ou quentes são problemas. Seja cauteloso antes de fazer seu julgamento; diagnosticar erroneamente um problema pode induzir medidas destrutivas caras e comprovar que você se equivocou.
  • Não tome decisões impulsivas no local. Se não tiver certeza sobre algo, especialmente ao começar, leve suas imagens ao seu escritório para colocá-las em uma tela grande, antes de fazer o diagnóstico e de colocar sua conclusão em um relatório.
  • Não cobre a mais nem anuncie que você incluirá análise termográfica em seus relatórios até se sentir confiante. Você agregará valor ao incluir algumas observações sobre os problemas dos quais tem certeza.
  • Aproveite os recursos integrados do FLIR Ignite, que carrega, organiza e compartilha imagens diretamente de sua câmera FLIR conectada por Wi-Fi. Mantenha os dados seguros em um único local e facilite o acesso de qualquer dispositivo.
  • Invista em softwares de relatórios como o FLIR Thermal Studio, que oferece ferramentas de edição, medição e análise que podem tornar suas imagens mais fáceis de interpretar.
  • Aprenda a interpretar imagens térmicas antes de começar a usar uma câmera termográfica. Uma certificação ITC é um bom lugar para começar, e também há muitos treinamentos on-line gratuitos disponíveis.

Water damage in ceiling 1-JPEG (Web - 72 dpi).jpg

Parece um vazamento sério de água no telhado ou no segundo andar desta casa. Ou é ar frio? Ou é uma saída de AVAC com vazamento?

Erro n° 2: medição errada de temperatura

É fácil cometer erros ao realizar uma leitura precisa da temperatura. Os produtos concebidos pela FLIR para inspeção doméstica normalmente têm faixa de precisão de ±2%, mas certos materiais (como metal brilhante) podem influenciar muito a temperatura mostrada pela câmera. Sem entender como a emissividade, distância e outros fatores afetam sua câmera, não se deve confiar em medições de temperatura.

Dicas:

  • entenda como ajustar a emissividade se precisar fazer medições de temperatura. A ciência da emissividade é explicada em um curso de Termografia de nível I.
  • Esteja especialmente ciente de que a temperatura de objetos brilhantes, como metal polido, não será medida com precisão pelo seu gerador de imagens térmicas devido à baixa emissividade. No entanto, muitas vezes é possível aumentar a emissividade dos alvos usando meios relativamente fáceis e baratos.
  • Saiba que as câmeras com amplo campo de visão são otimizadas para medir objetos próximos. Se for preciso medir a temperatura de um alvo pequeno a distâncias maiores, considere uma câmera com FOV mais estreito.
  • A maioria dos equipamentos elétricos sob carga ficará quente, então perceber um ponto quente pode não indicar um problema. Saiba qual deve ser a temperatura do equipamento que está sendo observado quando ele está funcionando corretamente.

Electrical Panel Thermal with MSX.jpg

Nossa, esse disjuntor está quente. Isso é um problema?

Erro n° 3: saiba as limitações da sua ferramenta

Seria ótimo se a FLIR ONE Pro pudesse satisfazer todas as possíveis necessidades de termografia. Porém, embora câmeras de nível básico, como a FLIR ONE e a FLIR C5 sejam ótimas ferramentas, elas têm seus limites. Você está limitado pela própria tecnologia, como ocorre com a maioria das ferramentas, bem como pelo que sabe fazer com ela. A experiência com uma câmera termográfica leva tempo, e algumas aplicações podem exigir uma câmera de alto desempenho, como a E8 Pro.

Dicas:

  • esteja ciente de que as câmeras de nível básico detectarão uma diferença de cerca de 1,5 °C na temperatura da superfície de uma parede pintada (ou outra superfície de alta emissividade). Câmeras especializadas tem precisão de até 0,02 °C.
  • Certas aplicações, como a detecção de problemas de umidade com termografia, exigirão uma câmera de alto desempenho que possa detectar diferenças sutis de temperatura.
  • Se puder, tente comprar uma câmera que satisfaça suas necessidades a longo prazo. Começar com uma câmera de nível básico será muito útil para você, mas se souber que seus aplicativos exigirão uma câmera de alto desempenho, você economizará dinheiro se comprar uma câmera mais avançada desde o início.

termiteTrails_inWalls.jpg

Esta imagem de infestação por cupins requer alta sensibilidade e resolução para ser detectada, pois apenas uma pequena diferença de temperatura revela as pragas.

A melhor maneira de evitar erros ao diagnosticar problemas em uma casa é se tornar um termógrafo certificado. O Infrared Training Center (ITC) oferece cursos que se aprofundam na ciência da termografia, nas melhores práticas ao usar uma câmera termográfica e em como interpretar corretamente as imagens. Além disso, ele oferece recursos e suporte on-line.

Artigos Relacionados

Instruções

Como detectar um vazamento de água com imagens térmicas

Read more
Caso de Aplicação

Vitória Contra as Pragas Ocultas com as Câmeras Termográficas FLIR.

Read more
Nota Técnica

Não se Esqueça de “FORD”: 3 Parâmetros a Lembrar Durante uma Inspeção IV

Read more
Back to top