Qual é a câmera térmica portátil certa para você?


Os fatores críticos na determinação da câmera térmica mais apropriada para se ter muitas vezes se resumem ao uso pretendido da câmera e com que frequência se planeja usá-la. Afinal de contas, as câmeras térmicas FLIR para uso residencial, comercial e industrial podem variar em preço de apenas algumas centenas de dólares americanos a alguns milhares de dólares com saltos significativos no desempenho entre elas. A câmera térmica portátil certa fornecerá os recursos e capacidades que o usuário precisa a um preço que ele pode pagar.
Como há dezenas de especificações que podem ser comparadas entre as câmeras, é crucial entender qual pode ser o mais útil para verificar ao avaliar as várias séries de câmeras térmicas oferecidas pela FLIR.
Aqui estão quatro dos fatores mais importantes a considerar:
Com isso em mente, abaixo estão três modelos de câmeras térmicas portáteis com pontos de preço e recursos que podem servir como um bom ponto de partida para determinar a câmera mais apropriada para uma necessidade: a FLIR E96, a FLIR E8 Pro e a FLIR C5.

Como a resolução muitas vezes pode desempenhar o papel mais importante no preço de uma determinada câmera, é importante pensar sobre o tipo de resolução necessária e, além disso, a capacidade de focar a câmera para inspecionar pontos de interesse tanto perto quanto longe.
A FLIR E96 oferece a melhor resolução para uma câmera térmica portátil, com empunhadura de pistola. É também a primeira câmera de resolução térmica real 640 × 480 disponível a US$ 13.549 neste fator de forma. Afinal, mais pixels significam mais detalhes, fornecendo a capacidade de obter medições de temperatura mais precisas todas as vezes para todos os tipos de alvos.
Para aproveitar ao máximo essa resolução, o E96 oferece uma gama de lentes intercambiáveis que podem ser autocalibradas e oferecem opções de foco dinâmico. Graças às três lentes opcionais FLIR AutoCalTM, que vão desde telefoto (14°) até grande angular (42°), a câmera oferece a cobertura mais completa para inspeções próximas e distantes.
Além disso, a E96 apresenta um sistema de bateria intercambiável de alta capacidade, para fornecer a maior flexibilidade para uso durante todo o dia.
Com um formato semelhante à E96, a FLIR E8 Pro oferece uma boa combinação de recursos, mas por apenas uma fração do custo: US$ 3.499,00 (DÓLARES AMERICANOS). Esse ponto de preço reduzido também vem com resolução reduzida, com um detector de resolução térmica 320 × 240 verdadeiro e falta de recurso para ajustar o foco. A lente fixa 45° oferece um campo de visão apropriado para inspeção de alcance mais próximo, mas não pode ser trocada por uma lente diferente. No entanto, a E8 Pro dá ao usuário a capacidade de trocar baterias para carregamento externo, uma necessidade para uso durante todo o dia, enquanto ainda oferece uma faixa de temperatura muito alta para uma variedade de inspeções de alta temperatura de -20°C a 550°C (-4°F a 1022°F).
As limitações da E8 tornam este dispositivo uma boa escolha para aqueles que exigem uma câmera portátil robusta e de qualidade, mas não precisam realizar inspeções de longo alcance onde um campo de visão mais estreito e a capacidade de ajustar o foco são necessidades.

Por uma fração do custo da E8 e E96, a FLIR C5 está disponível por US$ 599. Apresentando uma verdadeira resolução térmica de 160 × 120, este dispositivo apresenta um formato compacto, estilo apontar e disparar, com uma tela sensível ao toque que funciona com luvas e cabe facilmente nos bolsos.
Apesar de seu tamanho menor, o dispositivo ainda é robusto o suficiente para suportar quedas de dois metros e protege seus componentes da poeira e sujeira encontradas em um local de trabalho típico.
Para aqueles que usam atualmente um FLIR ONE Pro, o C5 é uma ótima atualização, pois a bateria dura significativamente mais tempo (4 horas em uma carga) e tem aproximadamente 30 dias de tempo de espera para uso rápido, mas uso irregular em curto alcance, tudo dentro de uma carcaça resistente e com conectividade Wi-Fi.
Ainda não tem certeza sobre qual é a câmera certa? Vá mais fundo com especificações adicionais para consideração com as especificações de câmera térmica que você deve saber antes de comprar.