Câmera termográfica FLIR permite que cientistas capturem e gravem distribuições térmicas e suas variações no dossel das plantações

A câmera de IV FLIR SC645 IR com um detector 640x480 permite que a comunidade científica da área da fitotecnia registre a temperatura do dossel a partir do ar, com resolução e produtividade altas.

O centro de Camberra da Australian Plant Phenomics Facility (APPF), CSIRO Agriculture & Food, oferece uma solução de termografia aérea de alta resolução para medir com rapidez a temperatura no dossel das plantações no próprio campo. Pesquisas indicam que a temperatura do dossel é um excelente método de medir o estresse da plantação por meio das respostas do estômato e, por isso, as imagens de infravermelho estão se tornando uma tecnologia popular na comunidade da fitotecnia.

Liderança Mundial da APPF em Pesquisa Termográfica

Dr. Xavier Sirault, Cientista Pesquisador Chefe da CSIRO Agriculture and Food e Diretor do centro CSIRO da Australian Plant Phenomics Facility (APPF), diz que existem vários centros de pesquisa pelo mundo que têm ou usam a tecnologia em diversas plantações de grande porte ou de horticultura (p. ex., milho, arroz e uva). No entanto, até agora nenhum deles operacionalizou a implantação da tecnologia em grande escala.

A Tecnologia de IV é Essencial

As imagens térmicas que usam a termografia aérea se tornaram uma tecnologia estabelecida para a fenotipagem de plantas quanto às diferenças no comportamento do estômato. Como Dr. Sirault explica: “A tecnologia de infravermelho vem sendo amplamente usada em pesquisas conduzidas no centro CSIRO da APPF. Ela foi utilizada no estudo das respostas do estômato em plantações e na fenotipagem de plantas quanto às diferenças no comportamento do estômato, p. ex., para o estudo genético da tolerância à salinidade ou a secas e/ou de traços referentes à eficiência no uso da água”. Ele prossegue: “A tecnologia é rotineiramente usada como parte dos serviços contínuos prestados pela National Collaborative Research Infrastructure, que faz a triagem anual de dezenas de milhares de genótipos nas populações cultivadas para descobrir a variação na temperatura do dossel (substituindo a taxa de transpiração)”. A temperatura do dossel é um ótimo indicador do quão bem uma planta controla o uso da água através das respostas do estômato às condições ambientais. A resolução e a produtividade altas do sistema termográfico HeliPod™ permitem a detecção de pequenas diferenças na temperatura entre as variedades de plantas, fazendo dele uma ferramenta poderosa de fenotipagem para experiências em grande escala.

Imagens Aéreas

A Pesquisa em Agricultura é essencial para manejar as mudanças climáticas e garantir que o suprimento de alimentos possa acompanhar a crescente demanda mundial. “No momento, fazemos a triagem de 500.000 terrenos por ano usando essa tecnologia, e a demanda da comunidade de pesquisa e do setor vem aumentando regularmente. Alguns dos nossos atuais parceiros no setor não cogitariam fazer experiências sem usar esse recurso”, diz o Dr. Sirault.

“No longo prazo, os loci gênicos que controlam a taxa de transpiração das plantas serão descobertos e isso permitirá o desenvolvimento de novas variedades de cultivo mais resistentes às mudanças climáticas”, acrescenta.

A plataforma de geração de imagens é composta por um dispositivo aéreo (helipod) com certificação STC integral que pode ser instalado em qualquer helicóptero R44. O pod carrega uma carga útil avançada de geração de imagens composta por uma câmera de infravermelho de alta resolução FLIR SC645 e uma câmera RGB de 30 MP, com IMU e GPS integrados. O sistema de geração de imagens é controlado por um PC industrial de bordo, operado de dentro da cabine através de um monitor com tela sensível ao toque. Junto com o serviço de geração de imagens, é fornecida a ferramenta ChopIt, um fluxo de processamento de alta produtividade desenvolvido internamente pela APPF que produz dados de temperatura do dossel normalizados e calibrados para cada um dos terrenos.

Back to top