FLIR FC Series R – Estudo de Caso sobre Depósito de Lixo na Alemanha

A unidade de incineração de lixo da TAV Ludwigslust, localizada em Ludwigslust, na Alemanha, faz uma contribuição importante para o gerenciamento sustentável de resíduos de aproximadamente 240.000 cidadãos dos municípios de Ludwigslust e Parchim. Em Ludwigslust, a TAV coleta quantidades enormes de resíduos que são continuamente compactados e preparados para o transporte até as incineradoras. Essa atividade envolve riscos, já que existe a possibilidade de combustão espontânea. Para prevenir a ocorrência de incêndios espontâneos nas pilhas de lixo, a TAV Ludwigslust  investiu numa tecnologia comprovada de detecção de pontos quentes e, agora, monitora a unidade com câmeras termográficas da FLIR Systems.

Desde meados de 2005 que a TAV trata 50.000 toneladas de lixo doméstico dos municípios de Ludwigslust e Parchim, além de separar resíduos do lixo industrial. Conforme o lixo é incinerado, a energia liberada durante o processo é reutilizada. A TAV Ludwigslust é uma unidade convencional de incineração de lixo com capacidade de 50.000 toneladas por ano e funciona 24 horas por dia. O calor bruto gerado, de 16 MW, é convertido em eletricidade, fornecendo à TAV uma capacidade líquida de alimentação de 2,1 MW.

Risco de combustão espontânea 

Infelizmente, incêndios em aterros e unidades de armazenamento de resíduos são um problema conhecido e frequente dos profissionais de manejo de resíduos. Esses incêndios podem ser causados pela combustão espontânea, na qual uma fonte oculta de calor resultante da decomposição biológica ou da oxidação química gera um aumento da temperatura. Caso a massa do resíduo não consiga dissipar o calor mais rápido do que ele é gerado, pode ocorrer uma combustão espontânea. Naturalmente, os incêndios também podem ser causados por outras fontes ocultas de calor, como equipamentos elétricos com defeito. A TAV Ludwigslust também já sofreu alguns riscos de incêndio no passado, especialmente um incidente em 2014.

<< PRECISA DA FLIR-FC-Series R >>

“Tivemos um grande incêndio no nosso abrigo para armazenamento de lixo, que causou danos”, diz Andreas Rosemann, diretor geral da TAV Ludwigslust. “O incêndio foi tão grave que envolveu rapidamente a área do abrigo em chamas e não pudemos combatê-lo sozinhos. Foi preciso chamar o Corpo de Bombeiros para tomar medidas intensivas de combate ao incêndio.”

Os danos causados pelo incêndio resultaram em prejuízos de vários tipos: perda de recursos energéticos e produtividade, danos colaterais e o custo das medidas de extinção do incêndio e limpeza – sem contar com o risco de ferimentos ou até mesmo morte. O incêndio de 2014 causou um dano de € 95.000, mas poderia ter sido muito pior. 

“Acho que ainda tivemos muita sorte", diz Rosemann. “O custo provavelmente teria sido bem mais alto se o corpo de bombeiros e a nossa própria tecnologia não tivessem respondido tão rápido. No pior cenário possível, poderíamos ter sofrido danos de até cinco milhões de euros.” 

A detecção rápida é essencial 

O incêndio incentivou a empresa a buscar outros tipos de monitoramento, como câmeras PTZ de luz visível e sensores de gás. Porém, essas tecnologias não eram eficazes para prevenir danos graves, pois demoravam demais para detectar o fogo. Seguindo os conselhos de sua seguradora, a TAV Ludwigslust decidiu testar a tecnologia de imagens térmicas para detectar pontos quentes em pilhas de lixo. Após fazer pesquisas e avaliações exaustivas, a empresa procurou a DEKOM Video Security & Network GmbH, distribuidora alemã de produtos e soluções da FLIR no mercado de segurança.

Imagens térmicas radiométricas confiáveis 

A DEKOM sugeriu a instalação de duas câmeras FLIR FC-Series R para monitorar toda a unidade de armazenamento de resíduos (25 x 25 m). As câmeras FLIR FC-Series R são câmeras radiométricas fixas que fornecem medições exatas de temperatura sem contato. Isso faz delas a solução ideal para detectar pontos quentes e incêndios nos estágios iniciais. As duas câmeras medem a temperatura real das pilhas de lixo. Sempre que determinado limite de temperatura é atingido (no caso, 65 °C), elas emitem um alarme diretamente vinculado à sala de controle, onde os operadores podem decidir quais são as medidas adequadas.

“Com as câmeras FC-Series R para detecção precoce de incêndios, podemos garantir que seremos capazes de identificar possíveis incêndios logo de início”, diz André Haack, gerente de produto na DEKOM. “As câmeras FC-Series R são muito robustas e podem ser usadas em uma unidade de incineração de resíduos sem problemas. E mais: a câmera FC-Series R é bem mais barata que outras câmeras termográficas. O sensor da FLIR tem garantia de dez anos, protegendo o investimento em longo prazo e permitindo calcular os custos.”

Sono realmente tranquilo

Rosemann acrescenta que, como as câmeras da FLIR vigiam constantemente as áreas críticas, elas melhoram consideravelmente o tempo de resposta dos operadores. “É extremamente recomendável adotar essas medidas preventivas”, diz Rosemann. “Um ponto importante é que não precisamos virar a câmera para visualizar determinado ponto. Também era essencial que pudéssemos integrar as câmeras ao sistema existente sem dificuldade. A visualização é clara e compreensível, e as opções foram adaptadas às nossas necessidades específicas.”

Back to top